일반 가정과 마찬가지로 지방 당국도 모든 종류의 에너지 소비를 줄이고 비용을 절감하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 궁극적으로 납세자의 부담을 줄이기 위한 것입니다. 이는 또한 인구 약 2,300명의 시칠리아 작은 마을인 Giardinello가 공공 인프라를 위한 스마트 솔루션을 고려하게 된 이유 중 하나이기도 합니다.
과제
보다 효율적인 도로 조명
공공 건물, 상수도, 폐기물 처리 외에도 도로 조명은 해당 지방 자치 도시의 가장 큰 에너지 소비 분야 중 하나입니다. 따라서 Giardinello는 최근 조명을 LED 기술로 전환했습니다. 이를 바탕으로 공공 도로 조명 관리를 위한 보다 현대적인 디지털 솔루션이 구현되었습니다. 이러한 혁신의 목적은 에너지를 더욱 절약할 수 있는 유연한 개념을 만드는 것이었습니다. 뿐만 아니라, 각 개별 조명 장치의 상태를 볼 수 있어야 했습니다. 또 다른 기준은 지방 자치 단체가 향후 프로젝트에서 독립적인 권한을 유지할 수 있도록 검증되고 미래 지향적인 기술을 사용하는 것이었습니다.. 조명 역시 안전과 관련이 있기 때문에 애플리케이션도 그에 맞게 설계되고 보호되어야 했습니다. 다양한 유형의 조명 기구(현대식 및 유서 깊은)는 특별한 문제를 야기했습니다.
솔루션
모든 요구 사항과 전제적인 조건을 고려한 후 책임자들은 사용할 통신 기술로 상대적으로 새로운 기술인 LoRaWAN 표준을 선택했습니다. 이를 위해 조명 기구에 조명 기구 제어 장치(LCU)라는 제어 장치가 장착되어 있습니다. 최신 조명 기구는 Zhaga 인터페이스가 있는 LCU를 사용합니다. 베이스를 사용할 수 없는 경우 스위칭 전자 장치용 하우징에 직접 설치할 수 있는 LoRaWAN 지원 범용 제어 장치가 사용됩니다. 두 버전 모두 데이터 전송을 위해 Dali-2 프로토콜을 사용합니다. 이러한 방식으로 간단한 스위칭 명령 외에도 LED 드라이버와 추가 작동 및 진단 데이터를 교환할 수 있습니다.
개별 제어 장치는 라우팅을 처리하는 중앙 구성 요소와 통신합니다. 고품질 조명을 보장하고 연결된 모든 조명 기구와 통신하기 위해 Giardinello에서는 3개의 LoRaWAN 게이트웨이가 사용됩니다. LCU는 가장 좋은 위치에 있는 게이트웨이로 데이터를 전송하며, 이는 필드 레벨과 인터넷 또는 통합 모뎀이 있는 네트워크 서버 간의 연결 요소와 같은 역할을 합니다.
위에서 설명한 하드웨어 컴포넌트 외에도 시칠리아 지방 자치 단체는 새로운 솔루션을 위해 grovez.io IoT 플랫폼을 사용하고 있습니다. 공급자는 SaaS(Software-as-a-Service)의 일부로 소프트웨어 서비스 사용을 위해 자체 서버를 제공합니다. 도로 조명 운영자는 이제 제어실에서 기존의 제어 시스템을 사용하는 대신 스마트 조명 서비스를 SaaS로 사용합니다. 이를 위해 접근 권한이 있는 직원이 웹 서버를 통해 로그인합니다. 그런 다음 도로 조명을 멀리서 수동으로 제어할 수 있습니다. 최신 LED 기술과 LoRaWAN 기반 제어 기술의 결합을 통해 각각의 개별 조명 기구를 제어하고 진단할 수 있습니다. 오작동이 발생하면 경보 관리 시스템을 통해 사용자에게 이를 자동으로 알립니다.
스마트 조명 서비스 조명 관리 소프트웨어를 사용하여 다양한 조광 수준을 설정할 수 있습니다. 이는 에너지 소비와 조명 기구의 서비스 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 조명 기구를 그룹별로 구성하고 상호 연결하여 전체 영역을 편리하게 관리할 수 있습니다. 에너지와 비용 절약을 위해 도시의 일부 지역에서는 밤에 조명 기구의 밝기를 낮추는 반면, 안전을 위해 다른 지역에서는 100%의 조명을 유지할 수 있습니다.
프로젝트를 성공적으로 완료한 후, Giardinello에서 책임을 맡은 사람들은 다음 프로젝트에 대해 고민하고 있습니다. 초기 아이디어에는 차량 교통 센서의 통합이 포함되었으며, 이는 아마도 미래에는 적응형, 교통 의존형 조명 제어를 위한 신호 기반으로 사용될 것입니다. 또한 LoRaWAN 지원 센서에 기반한 환경 모니터링 시스템을 구축하는 것도 가능합니다.
Giardinello가 어떤 방향으로 계속 발전하든 이 자치 조시는 이미 다른 많은 대도시보다 스마트합니다.