피닉스컨택트
피닉스컨택트의 목표
전원 및 데이터 흐름의 연결, 분배 및 제어 - 당사는 1923년부터 이러한 목적에 적합한 제품을 개발해 왔습니다. 산업 생산 시설, 재생 가능한 에너지 분야, 인프라, 복잡한 장치 연결 등을 포함하여 프로세스가 자동으로 실행되어야 하는 모든 곳에서 당사의 솔루션이 사용됩니다. 이러한 솔루션은 뛰어난 기능적 이점을 제공함으로써 파트너가 효율적인 프로세스와 비용 절감을 통해 지속 가능한 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원합니다.
당사는 피닉스컨택트 자체입니다. 혁신적인 제품과 솔루션을 통해 당사는 지속 가능한 기후 중립적 세상으로 가는 길을 마련하고 있습니다.
피닉스컨택트 코리아
피닉스컨택트 코리아는 1980년대 중반부터 국내 대리점을 통해 영업을 시작하여 1998년 Phoenix Contact GmbH & Co. KG의 100% 투자 한국 현지 법인을 설립하였습니다. 현재 본사는 경기도 분당시 서현동에 위치해 있으며 부산 사무소는 해운대구 재송동에 위치해 있습니다. 피닉스컨택트 코리아는 산업 자동화를 선도하는 기업으로서 고객 가까이에서 최상의 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하고 있습니다.
피닉스컨택트 그룹
전세계적으로 활동하는 가업을 이은 회사로서 피닉스컨택트는 수직 통합 수준이 다양한 여러 국가에 걸친 생산 네트워크를 통해 제품을 제조합니다.
피닉스컨택트는 판매 회사의 글로벌 네트워크를 통해 고객 및 파트너와의 근접성을 보장합니다. 모든 지사에서 당사 직원들은 기술과 혁신에 대한 열정을 바탕으로 지속 가능한 세상을 함께 만들어가고 있습니다.
채용 정보
피닉스컨택트 직원들은 회사를 함께 만들어가는 동료들입니다. 우리 모두가 회사의 문화와 성공을 만들어갑니다. 우리는 함께 기술과 혁신을 통해 지속 가능한 세상을 만들어갑니다.
피닉스컨택트에 합류하여 귀하의 열정을 보여주시겠습니까? 그렇다면 다양한 채용 기회를 살펴보고 피닉스컨택트의 일원이 되어주시길 바랍니다!
피닉스컨택트 회사 소개
피닉스컨택트는 환경과 사회에 대한 책임감을 갖고 있습니다. 우리의 모든 생각과 행동은 이것을 바탕으로 이루어집니다. 피닉스컨택트는 혁신과 지속가능성을 통해 귀사가 경제적으로 성공할 수 있도록 돕습니다. 이와 동시에 믿음과 신뢰, 그리고 안정성으로 피닉스컨택트 직원과 고객, 그리고 파트너사와의 관계를 만들어가고 있습니다.
규정 준수
규정 준수는 피닉스컨택트가 지닌 DNA의 필수적인 부분이며 그에 상응하는 높은 수준의 중요성을 갖고 있습니다. 따라서 법률 및 규정 준수 부서는 CFO(최고 재무 책임자)에게 직접 보고합니다.
규정 준수 관리 시스템의 핵심은 피닉스컨택트 그룹 행동 강령입니다. 이는 전세계 모든 그룹 회사에 적용됩니다. 내부 고발자 시스템 및 독일 공급망법(LkSG)에 대한 당사의 정책 성명서와 같은 조치가 핵심 내용을 보완합니다.
피닉스컨택트의 역사
1923년에 산업용 제품 대리점으로 시작하여 전세계에 지사를 둔 글로벌 기업으로 성장하기까지: 100년동안 기술과 혁신에 대한 열정을 가진 사람들이 회사의 성공을 이끌어왔습니다.
파트너, 유통업체 및 공급업체
피닉스컨택트의 접근 방식은 신뢰와 견고한 파트너십에 기반합니다.
전체 공급 체인에서 보장되는 품질, 혁신적인 제품 및 고객 만족은 당사와 고객의 성공에 필수적입니다.