지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society

지속 가능한 세상을 위해 함께합니다.
전기 트럭과 풍력 터빈 발전기 앞의 작업복을 입은 직원들

All Electric Society

기후 변화와 에너지 혁명은 전세계적으로 중대한 도전과 복잡한 문제를 야기하고 있습니다. 피닉스컨택트는 재생 가능한 자원에서 얻은 에너지를 저렴한 가격으로 충분히 이용할 수 있는 세상인 All Electric Society에 대한 답을 갖고 있습니다. All Electric Society는 재생 가능한 에너지의 지속적인 생성 및 활용뿐만 아니라 효율성 측정을 통해 1차 에너지 수요를 줄이고 지능적이고 네트워크화된 시스템이 구축되는 세상입니다. 전기화, 네트워킹, 자동화를 위한 솔루션과 기술이 핵심입니다. 이는 재생 에너지원에서 생성된 에너지가 필요에 따라 사용되는 섹터 커플링을 실현하기 위해 필요합니다.

사실, 오늘날 우리는 지속 가능한 미래를 위해 필요한 모든 것인 태양 에너지, 물의 힘, 바람의 힘을 이미 갖고 있습니다. 그리고 피닉스컨택트의 기술과 전문성을 만나보십시오. 우리에게 필요한 것은 행동하는 것입니다. 모두 함께 행동해야 합니다. 내일이 아닙니다. 그냥 어느 순간이 아닙니다. 바로 지급입니다.

All Electric Society 공원

7,000 m²의 영감을 주는 기술 All Electric Society 공원을 방문하십시오.

풍력 터빈은 실제로 폭풍우로부터 스스로를 어떻게 보호합니까? 태양 에너지를 활용할 수 있습니까? 윈드 트리에서 태양광 도로 포장, 그리고 발전기실에서 태양광 트래커에 이르기까지, All Electric Society 공원에서 몇 걸음만 걸으면 재생 에너지가 어떻게 사용, 분배 및 저장되는지 자세히 알아볼 수 있습니다. 또는 몇 번의 클릭만으로 공원을 가상으로 방문할 수도 있습니다.

고객 매거진 업데이트 – DC 전기

DC 이니셔티브 DC는 일상 생활에 점점 더 적합해지고 있으며 산업 전반에서 폭넓게 사용되고 있습니다.

직류는 어디에서나 사용됩니다. 재생 가능한 전력 생산은 직류를 생산합니다. 배터리 저장 시스템은 직류를 저장합니다. 전기차는 직류를 사용합니다. 운동 에너지의 회수(회생)로 직류가 생성됩니다. 효율성과 탈탄소화가 산업과 무역에 점점 더 중요해짐에 따라 이 기술은 완전히 새로운 의미를 갖게 되었습니다.

피닉스컨택트는 해당 주제에 대한 총체적인 지식을 보유하고 있으며, 이를 처리하기 위한 안전한 제품을 개발하고, DC 전원 그리드를 갖춘 자체 생산 시설을 구축하는 한편 기술 표준화를 위한 단체의 일원입니다.

All Electric Society 블로그

  • 필터:

18 결과

Picture for AAS: 디지털 트윈은 지속 가능합니다.
애플리케이션 예제

AAS: 디지털 트윈은 지속 가능합니다.

관리 셸은 자원 효율성을 위해 생산 환경에서 어떤 역할을 합니까?

Picture for 탈탄소화란 무엇입니까?
유용한 정보

탈탄소화란 무엇입니까?

탈탄소화는 주로 저탄소 에너지 또는 재생 에너지원의 사용을 통해 탄소 배출량을 줄이거나 없애는 과정을 말합니다.

Picture for 첨단 제조란 무엇입니까?
유용한 정보

첨단 제조란 무엇입니까?

첨단 제조 기술은 제품 개발, 생산 및 시장 출시 방식을 혁신적으로 바꿉니다.

Picture for 부하 관리란 무엇입니까?

부하 관리란 무엇입니까?

최적화된 부하 관리는 발전 설비의 가동률을 높이고 효율적인 충전 프로세스를 가능하게 합니다.

Picture for 린 제조란 무엇입니까?
유용한 정보

린 제조란 무엇입니까?

린 제조의 핵심에는 "어떻게 하면 최소한의 자원을 사용하여 최대한의 부가가치를 창출할 수 있을까?"라는 질문이 자리 잡고 있습니다.

Picture for Optibelt 애플리케이션
유용한 정보

Optibelt 애플리케이션

브라운필드 보안: 기존 시스템의 기능을 향상시킬 뿐만 아니라 해커로부터 시스템을 안정적으로 보호합니다.

Picture for 사이버 물리 시스템이란 무엇입니까?
유용한 정보

사이버 물리 시스템이란 무엇입니까?

사이버 물리 시스템(CPS)은 물리적 세계와 정보 기술의 가상 세계를 원활하게 연결하기 위한 기술적 기반입니다.

Picture for 전기화란 무엇입니까?
유용한 정보

전기화란 무엇입니까?

전기화를 통해 프로세스 효율성을 높이고, 배출량을 줄이며, 혁신적인 기술 발전을 추진할 수 있습니다.

Picture for 스마트 생산이란 무엇입니까?
유용한 정보

스마트 생산이란 무엇입니까?

스마트 생산의 목표는 물리적 세계와 디지털 세계를 통합하여 네트워크화되고 스스로 최적화되는 생산을 가능하게 하는 것입니다.

Picture for 스마트 그리드란 무엇입니까?

스마트 그리드란 무엇입니까?

스마트 그리드는 디지털 통신 기술을 사용하여 전기의 생산, 분배, 소비를 최적화하는 전력망입니다.

Picture for 전기 소비 및 비용 절감
애플리케이션 예제

전기 소비 및 비용 절감

독일 Blomberg에 위치한 All Electric Society Factory는 배터리 저장 시스템과 DC 전원 그리드가 어떻게 새로운 시대를 함께 열어가고 있는지 보여줍니다.

Picture for 에너지 회수가 무엇인가요?

에너지 회수가 무엇인가요?

에너지 회수는 일반적으로 폐열, 마찰 또는 운동 에너지로 손실되는 에너지를 다시 사용할 수 있게 만드는 것입니다.

Picture for 직류란 무엇입니까?
유용한 정보

직류란 무엇입니까?

직류가 무엇인지, 어디에 사용되는지, 앞으로 전력 공급에서 어떤 역할을 하게 될지에 대해 알아보십시오.

Picture for All Electric Society Factory
애플리케이션 예제

All Electric Society Factory

피닉스컨택트 All Electric Society Factory에서의 생산은 정교한 DC 전원 그리드 덕분에 에너지를 절약하는 방식으로 이루어집니다. 비하인드 스토리를 살펴보고 작동 방식에 대해 알아보십시오.

Picture for 그리드와 함께 호흡
오디오

그리드와 함께 호흡

팟캐스트 에피소드 17 - 배터리 저장 시스템은 항상 친환경 에너지를 사용할 수 있게 하고, 전력망을 안정적으로 유지하며, 에너지 비용을 절감합니다.

Picture for 예측 유지 관리란 무엇입니까?
유용한 정보

예측 유지 관리란 무엇입니까?

예측 유지 관리란 Industry 4.0 기술을 사용하여 기계 상태를 모니터링하고 잠재적인 고장 위험을 예측하는 방법입니다.

Picture for 직류에 대한 열정
유용한 정보

직류에 대한 열정

지역 직류 전력망은 최대 20%의 에너지를 절약할 수 있고, 생산된 전기를 직접 저장할 수 있으며, 구축에 필요한 자원의 양을 줄일 수 있습니다.

Picture for 자산 관리 셸이란 무엇입니까?
유용한 정보

자산 관리 셸이란 무엇입니까?

자산 관리 셸(AAS)은 물리적 자산의 디지털 표현이며
Industry 4.0 표준의 필수적인 부분입니다.

All Electric Society Alliance

All Electric Society의 미래 비전이 현실이 되기 위해서는 과학, 정치, 비즈니스, 산업계의 모든 주체가 함께 협력해야 합니다. 피닉스컨택트는 산업, 인프라 및 모빌리티 분야에서 지속 가능한 에너지 혁명을 실현하기 위한 엄청난 기회를 현명하게 활용하기 위해 다른 참여 당사자들과 적극적으로 협력하고 있습니다. 피닉스컨택트는 All Electric Society Alliance를 통해 West-Saxon University of Applied Sciences, Zwickau의 All Electric Society Competence Center 및 이러한 변화를 뒷받침하는 기타 혁신가들과 힘을 합쳐 전문 지식, 제품 및 솔루션을 통해 우리의 미래 비전을 실현하기 위해 노력하고 있습니다.

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."