공원은 축구장보다 조금 더 큽니다. 공원의 중심에 있는 All Electric Society 전시관에서는 All Electric Society가 피닉스컨택트에게 어떤 의미인지, 그리고 섹터 커플링이 재생 가능 에너지의 흐름을 최적화하는 데 어떤 도움이 되는지 보여줍니다.
All Electric Society 공원에 오신 것을 환영합니다.
미래를 경험, 발견 및 탐색:
재생 가능한 에너지 소스는 얼마나 안정적입니까? 태양이 비추지 않고 바람이 불지 않을 때는 어디에서 에너지를 얻습니까? 전기차를 충전하는 방법이 여러 개인 이유는 무엇입니까? 그리고 친환경 전기가 실제로 자동차, 건물 또는 생산 시설에 어떻게 유입됩니까?
피닉스컨택트의 All Electric Society는 이러한 질문을 포함한 다양하고 흥미로운 질문에 답합니다. 블룸버그에서 에너지가 생성, 저장 및 분배되는 방법과 에너지 소비를 최적화되는 방법, 그리고 이러한 모든 영역이 서로 어떻게 연관되어 있는지 직접 경험해 보십시오..
방문을 계획하십시오.
- 개장 시간 All Electric Society 전시관 및 큐브: 월요일 - 일요일 오전 7시 - 오후 9시
- All Electric Society 공원 부지는 __자유롭게 이동__할 수 있으며 언제든지 방문 가능합니다.
- 입장료: 입장료는 무료입니다.
- 대상자: 이 공원은 모든 연령대에 적합합니다. 기술적인 지식이 없는 어린이와 방문자가 All Electric Society와 관련된 주제를 이해할 수 있도록 애플리케이션을 설명합니다.
- 주소: Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany
All Electric Society 공원 개요
All Electric Society 공원은 고객이 직접 솔루션을 개발할 수 있도록 설계되었습니다. 이에 대해 이용 가능한 다양한 정보 출처가 있습니다.
유리 큐브와 전시관의 모니터에서 다음 내용을 확인할 수 있습니다.:
- "공원" 보기에서 모든 에너지 및 데이터 흐름과 정보 창을 갖춘 All Electric Society 공원의 개요
- "큐브" 뷰에서 큐브의 주제와 일치하는 설명 비디오 시청
- "전문가" 보기에서 제공되는 심층적인 기술 정보
터치 방식으로 작동하는 모니터를 사용하여 보고 싶은 내용을 직접 선택할 수 있습니다. 관련 주제와 일치하도록 상호 작용 기능이 유리 큐브에 통합되어 있습니다. 이러한 재미있는 요소를 사용하여 실험하고 All Electric Society에서 이 기술이 어떤 역할을 하는지 직접 확인해 보십시오.
공원 곳곳의 다양한 물체에 QR 코드가 있습니다. 스마트폰으로 스캔하면 해당 대상에 대한 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
시작하기에 가장 좋은 곳은 All Electric Society 전시관을 방문하는 것입니다. 그런 다음 다음에 방문할 스테이션을 선택할 수 있습니다.
All Electric Society란 무엇입니까?
All Electric Society에서는 재생 에너지로 생산된 전기 에너지만을 사용합니다. 그러나 이는 지속 가능한 행동만으로 모든 문제를 해결할 수 있다는 것은 의미하지는 않습니다. 대신, 기존 자원을 최적으로 활용하고 이를 전 세계 모든 사람이 동등하게 사용할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
이는 섹터 커플링을 통해 가능합니다. 즉 모빌리티, 에너지, 인프라, 산업 등과 같은 삶과 일의 모든 관련 영역을 연결하여 하나의 시스템을 형성합니다. 이 시스템에서는 수요에 따라 에너지가 자동으로 분배됩니다. 이렇게 하면 필요한 곳에서 항상 에너지를 사용할 수 있습니다.
컴팩트한 크기의 미래를 위한 멋진 아이디어
나셀은 풍력 터빈 발전기가 높은 높이에서 작동할 수 있도록 보장하는 역할을 합니다. 일반적으로 이곳은 전문가만 접근할 수 있는 민감한 구역이지만, 우리 공원에서는 강력한 발전소를 자세히 살펴볼 수 있을 뿐만 아니라 내부로 들어갈 수도 있습니다.
부지 주변의 인터렉티브 유리 큐브를 통해 All Electric Society를 재미있는 모험으로 경험할 수 있습니다. 모든 큐브는 인텔리전트한 방식으로 서로 네트워크화되어 있습니다. 이는 얼마나 많은 에너지를 사용할 수 있고 에너지가 필요한 곳이 어디인지 항상 알 수 있음을 의미합니다.
All Electric Society 공원에는 약 550개의 태양광 패널이 있기 때문에 재생 에너지를 충분히 공급받을 수 있습니다. 창문에 지붕 패널과 태양광 패널이 통합되어 있으며 보도에도 26 m²의 보행 가능한 태양광 포장재가 깔려 있습니다.
All Electric Society 공원에서 모든 것을 하나로 연결하십시오. 이 공원에서는 총 길이 7 km의 케이블을 통해 전기가 흐릅니다. 나머지 12 km의 케이블은 데이터 연결에 사용됩니다.
All Electric Society 공원 – 제작 과정
FAQ
예. 휠체어, 유모차 등도 이용하실 수 있습니다.
아니요. All Electric Society 공원에서는 기술적 지식이 없는 사람도 기술 솔루션을 이해할 수 있도록 지속 가능하고 살기 좋은 세상을 위한 기본 사항이 설명됩니다.
네, 유료로 사용할 수 있는 22 kW(32 A/400 V) 타입 2 AC 충전소가 있습니다. 이러한 전기차 충전소에서는 협의된 로밍 요금제를 통한 가격 변동형 충전 옵션이 제공됩니다.
여유롭게 모든 것을 보기 위해서는 60에서 90분 정도의 시간을 투자해야 합니다. 물론 각 주제에 얼마나 관심이 있는지에 따라 다릅니다.
화장실은 All Electric Society 전시관 지하에 있습니다. 건물 옆에 있는 외부 계단을 통해 출입할 수 있습니다.
휠체어를 사용하는 분은 전시관 1층 계단 문에 있는 벨을 눌러 주십시오. 그러면 엘리베이터까지 가는 길을 안내해 드리겠습니다.