산업 보안

피닉스컨택트의 포괄적인 360° 보안 개념을 사용하여 사이버 공격으로부터 시스템을 효과적으로 보호할 수 있습니다.
산업 보안
사이버 공격의 위험

사이버 공격은 개인, 회사 및 정부 기관에 심각한 위협이 됩니다.

최고 위험 요소인 사이버 공격 사이버 보안은 현대 비즈니스의 결정적인 요소입니다.

최근 몇 년 동안 사이버 보안의 중요성이 크게 커졌습니다. 이는 사이버 공격의 증가로 인해 기업과 공공 기관이 큰 어려움을 겪고 있기 때문입니다. 이와 동시에 네트워킹과 디지털화가 증가하면서 공격에 취약한 지점도 늘어나고 있습니다. 예를 들면 유럽연합에서는 11초마다 랜섬웨어 공격이 발생합니다. 공격자와 공격 방법도 점점 더 전문화되고 있습니다.

끊임없이 진화하는 위협으로부터 보호하고 방해 행위, 다운타임, 데이터 손실을 방지하기 위해서는 포괄적인 보안 전략을 구현하는 것이 필수적입니다. 사이버 보안은 회사의 운영 역량을 보장하는 결정적인 요소입니다.

NIS 2 사이버 보안

법률로 제정된 사이버 보안 조치의 이행

법률로 제정된 사이버 보안 사이버 보안 구현은 더 이상 중요 인프라에만 필수적이지 않습니다.

생산, 제품, 고객 데이터의 디지털화는 기업의 부가가치를 높이는 결정적인 요소 중 하나입니다. 따라서 이러한 데이터는 특별한 보호를 받아야 합니다.

EU 위원회는 이에 대한 중요성을 인식하고 2020년 12월 사이버 보안을 위한 유럽 전략을 제시했습니다. 이는 사이버 공격에 대한 컴포넌트, 시스템 및 회사의 보안 및 방어 능력에 대한 표준을 정의합니다. 중요 인프라에 대한 사이버 보안 구현을 위한 법적 요구 사항이 오랜 기간에 걸쳐 확립되어 왔습니다. 이는 이제 새로운 EU 네트워크 및 정보 보안 지침인 NIS 2로 확장되고 있습니다. 그러나 NIS 2 지침의 높은 요구 사항은 사용 제품이 설계에 의한 보안 전략에 따라 개발된 경우에만 충족될 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 EU는 사이버복원력법(CRA)을 정의했습니다. 새로운 EU 기계 규정은 기계를 제품으로 간주하는 CRA를 보완합니다.

OT 운영자 및 제조업체를 위한 실무 가이드
NIS 2와 CRA에 어떻게 대비할 수 있습니까?

지금 바로 시작하기: 피닉스컨택트의 백서를 통해 NIS 2와 사이버 복원력법(CRA)을 이해하고 사이버 보안 전략을 위한 구체적인 대응 방안을 마련할 수 있습니다.

지금 백서 다운로드
NIS 2 및 CRA 백서
SPS 산업 박람회의 피닉스컨택트

SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.

산업의 사이버 보안


산업의 사이버 보안: IT와 OT의 결합

ICS 및 IT 보안 요구 사항을 고려해야 합니다.

IT 및 OT의 조합

기업의 보안은 IT(정보 기술)와 OT(운영 기술)라는 두 가지 세계에 뿌리를 두고 있습니다. 네트워크와 시스템을 적절하게 보호하기 위해서는 두 가지 측면을 모두 고려해야 하며 포괄적인 보안 개념이 필요합니다. 효과적이고 효율적인 접근 방식은 협력과 조율을 통해서만 구현될 수 있습니다.

IEC 62443 국제 표준 시리즈는 설계부터 구현, 관리에 이르기까지 산업 자동화 시스템(산업용 케이스 시스템(ICS))이 안전하게 운영되도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

이를 위하여 컴포넌트 제조업체, 시스템 통합업체 및 운영자에 대한 기본 요구 사항을 제시합니다. 따라서 IEC 62443는 주로 IT 보안 요구 사항을 다루는 ISO 27001 표준을 산업 자동화 분야까지 보완합니다. 두 표준은 사이버 공격으로부터 보호하기 위한 전체적인 접근 방식을 제공합니다.

가장 큰 위협

네트워크 확장은 생산성 또는 유연성 향상과 같은 분명한 이점이 있습니다. 그러나 네트워킹이 증가하고 결과적으로 IT와 OT가 융합됨에 따라 회사 네트워크에서 공격에 취약한 지점이 더 많아지고 있습니다.

범죄자들은 IIoT(산업용 사물 인터넷)의 잠재적인 취약점을 반복적으로 악용하고 있으며 이를 통해 기업과 인프라에 대한 액세스 권한을 얻고 있습니다. 이는 대규모 자동화 환경을 네트워크로 연결하는 동시에 해커 공격 및 멀웨어로부터 산업 시스템을 보호할 수 있는 방법에 대한 의문을 제기합니다. 다음은 가장 큰 위협과 가능한 보호 조치에 대한 개요입니다.

사무실에서 발생한 오작동
위협: 사무실 환경에서 발생하는 오작동이나 바이러스 등이 생산 현장으로 직접 전파될 수 있습니다. 솔루션: 네트워크를 세그먼트화합니다. 대규모 네트워크를 작은 세그먼트로 분할하여 다양한 영역(예: 생산 영역 및 사무실 간 또는 서로 다른 시스템 부품 간) 간의 데이터 교환을 제어할 수 있습니다. 개별 세그먼트는 VLAN 또는 방화벽을 사용하여 분리할 수 있습니다. 그런 다음 개별 네트워크 세그먼트 간의 통신에 라우터 또는 계층 3 스위치를 사용해야 합니다. 이러한 장치는 일반적인 네트워크 오류를 차단하여 네트워크의 나머지 부분에 더 이상 확산되지 않도록 합니다.
해커 공격
위협: 범죄자가 공개된 인터넷 연결을 통해 데이터를 복사하거나 시스템을 변경할 수 있습니다. 솔루션: 데이터 전송을 암호화합니다. 인터넷에서 자동화 시스템에 액세스할 수 없어야 합니다. 이러한 보호는 모든 인바운드 트래픽과 아웃바운드 트래픽을 승인된 필수 연결로 제한하는 인터넷 액세스용 방화벽을 사용하여 달성됩니다. 모든 광역 연결은 IPsec를 사용하는 VPN 등을 통해 암호화되어야 합니다.
감염된 하드웨어
위협: USB나 노트북과 같은 감염된 하드웨어가 맬웨어를 네트워크로 전송할 수 있습니다. 솔루션: 포트를 보호합니다. 포트 보안 기능을 사용하면 네트워크 구성 요소에서 직접 설정을 변경하여 알 수 없는 장치가 네트워크를 통해 데이터를 교환하지 못하도록 방지할 수 있습니다. 또한 필요하지 않은 모든 사용 가능한 포트를 꺼야 합니다. 일부 컴포넌트는 네트워크에 대한 무단 액세스가 등록된 경우 SNMP 및 신호 접점을 통해 경고를 보내는 옵션도 제공합니다.
안전한 원격 액세스
위협: 원격 위치에서 실수로 다른 시스템을 변경하는 경우가 있습니다. 솔루션: 원격 접근을 보호합니다. 여러 다른 기술 솔루션을 사용하여 하나 이상의 머신에 대한 보안 원격 액세스를 구현할 수 있습니다. 첫째, IPsec 또는 OpenVPN 등을 통해 아웃바운드 통신을 암호화할 수 있습니다. 둘째, 머신의 키 스위치를 통해 원격 유지 관리를 시작할 수 있습니다. 이렇게 하면 의도한 변경 사항만 머신에 적용됩니다. 동시에 키 스위치를 사용하면 원격 유지 관리가 수행되는 동안 네트워크의 통신 규칙을 차단할 수 있습니다.
모바일 엔드 장치
위협: 승인되지 않은 스마트 기기가 WLAN 인터페이스를 통해 서로 연결됩니다. 솔루션: 보안 WLAN 암호를 할당합니다. WLAN 암호가 알려져 있고 오랫동안 변경되지 않은 경우 제3자가 기계 네트워크에 무단으로 액세스할 수 있습니다. 따라서 피닉스컨택트의 WLAN 컴포넌트를 사용하면 기계 제어 시스템을 통한 자동화된 키 관리가 가능해집니다. 이는 보안 WLAN 기계 액세스를 일회용 암호의 형태로 손쉽게 구현할 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 완충 영역(DMZ)을 사용하여 WLAN 통신을 네트워크의 나머지 부분으로부터 보호 및 격리할 수 있습니다.
"Mission OT Security" 팟캐스트 살펴보기
사이버 보안 팟캐스트

피닉스컨택트의 보안 팟캐스트는 기업이 새로운 법적 지침의 엄격한 요건을 준수하면서 시스템과 네트워크를 보호할 수 있는 방법에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
각 에피소드에서는 다양한 주제를 다루고 실제 현장의 이야기를 공유하며 성공적인 사이버 보안 전략을 위한 팁을 제공합니다. 지금 바로 팟캐스트를 들어보십시오!

팟캐스트로 이동하기
사이버 보안 팟캐스트

피닉스컨택트 사이버 보안 개념


360° 사이버 보안 개념

포괄적인 360° 보안 개념

360° 보안 – 타협 없는 광범위한 제품군

사이버 공격에 대한 효과적인 보호를 위해서는 기술적, 조직적 조치가 유기적으로 연계되어 함께 작동해야 합니다. 피닉스컨택트는 시스템 보호를 간소화하고 모든 측면에서 시스템을 보호하는 360° 보안을 제공합니다.

보안 서비스
풍부한 지식을 보유한 숙련된 피닉스컨택트의 보안 전문가가 설비의 특정 보안 위험을 최소화하는 방법에 대해 조언하고 요청 시 보안 개념(IEC 62443-2-4에 따라 인증됨)을 개발합니다. 또한 피닉스컨택트는 고객사의 직원들이 사이버 보안에 대한 최신 정보를 얻을 수 있도록 교육 과정에서 지식을 공유합니다.

보안 솔루션
피닉스컨택트의 보안 개념은 영역 개념, 데이터 흐름 제어 및 강화된 컴포넌트 사용 등을 통해 중요한 프로세스를 보호합니다. 또한 보안 프로세스가 설정 및 문서화됩니다.

보안 제품
보안은 피닉스컨택트 제품의 전체 라이프 사이클에 견고하게 자리잡고 있습니다. 당사의 제품은 IEC 62443-4-1 개발 프로세스에 따라 개발되었습니다. 또한 이미 두 자리 수의 제품이 IEC 62443-4-2 인증을 획득했으며 IEC 62443-4-1 인증을 획득한 피닉스컨택트의 PSIRT는 보안 취약점에 대한 투명한 소통과 정기적인 보안 업데이트를 통해 추가적인 보안을 제공합니다.

LinkedIn 로고

LinkedIn: 산업용 통신 및 사이버 보안 지금 커뮤니티의 일원이 되십시오!

산업용 통신 네트워크를 사용하면 필드의 데이터를 제어 레벨을 거쳐 클라우드까지 안정적으로 전송할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 산업용 통신 및 사이버 보안 LinkedIn 페이지는 네트워크 가용성, 사이버 보안, 원격 유지 관리 등에 대한 흥미로운 정보를 제공합니다. 커뮤니티의 일원이 되십시오!