Digital​ Factory: 오늘 시작하는 미래

생산성을 증진하고, 지속 가능성을 높이며, 데이터 보안을 강화하십시오.
피닉스컨택트 전자 제품 제조 시설의 직원

데이터로 실질적인 가치를 창출하십시오 시스템의 효율성, 복원력, 안전성, 보안 한층 강화

데이터의 단순한 소유자가 아니라 관리자가 되십시오. Digital Factory now 솔루션을 활용하면 시스템의 효율성을 높이는 동시에 생산성과 가용성도 단계적으로 높일 수 있습니다. 피닉스컨택트의 사이버 보안 및 기계 안전성 솔루션은 시스템의 복원력과 안정성을 강화하고, 최신 법규 및 규정 준수를 지원합니다.

실전 가이드
이론이 아닌 실제 적용 사례: 데이터 혼란을 경쟁력으로 바꾸는 실전 가이드

이 실전 가이드는 고객 사례와 구체적인 활용 사례, 그리고 쉽게 적용할 수 있는 접근 방식을 통해 디지털화를 실질적이고 성공적으로 추진할 수 있도록 지원합니다. OEM, 운영사, 최종 사용자 모두를 위한 가이드. 복잡하지 않고 간단하게. 센서부터 클라우드까지 아우르는 제품 포트폴리오로 안전한 디지털화를 구현합니다. 방대한 데이터를 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환하는 다음 단계를 시작하십시오.

실전 가이드 다운로드
확장 가능한 디지털화를 위한 실전 가이드

고객 프로젝트 성공 사례


HIKAR 시스템의 핵심 인프라

시스템 다운타임을 사전에 방지합니다 이상 현상을 조기에 감지합니다. 유지 관리를 효율적으로 관리합니다. 가용성을 보장합니다.

사후 대응에서 선제적 대응으로: 이 사례들은 피닉스컨택트의 AI 기반 기계 학습 분석이 다운타임을 예방하고, 유지보수 프로세스를 간소화하며, 핵심 인프라의 가용성을 지속적으로 향상시키는 데 어떻게 기여하는지 보여줍니다.

식품 산업의 운영 중 디지털화

핵심 공정에 영향을 주지 않고 기존 시스템을 디지털화합니다 운영 중단 없이 시설개량을 합니다. IT와 OT를 연결합니다. 데이터를 안전하게 네트워크로 연결합니다.

브라운필드 디지털화와 IT/OT 통합을 위한 피닉스컨택트의 솔루션을 활용하면 처음부터 새롭게 디지털화를 구축할 필요가 없습니다. 이 참고 자료들은 기존 생산 환경을 단계적으로 연결하고, 분석하며, 최적화하는 방법을 보여줍니다. 피닉스컨택트의 개방형 PLCnext Technology Ecosystem을 활용하여 최신 사이버 보안 및 기계 안전성 지침을 준수하면서 공정을 안전하고 확장 가능하게 자동화하십시오.

실제 사례: 디지털화를 통한 식품 산업의 지속 가능성 목표 달성

iPad를 사용하는 식품 산업 종사자
음료병이 있는 식품 산업용 IIoT 프레임워크
IEC 62443 인증
iPad를 사용하는 식품 산업 종사자

효율성 향상: 디지털화는 생산 공정을 최적화하고 자동화하여 효율성을 높이고 운영 비용을 절감합니다.
지속 가능성: All Electric Society는 재생 에너지 사용을 장려하고 탄소 배출을 줄임으로써 생산 과정의 지속 가능성을 지원합니다.
품질 관리: 디지털 기술을 사용하면 생산 공정을 보다 정확하게 모니터링하고 제어하여 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.
유연성: 네트워킹과 자동화를 통해 생산 라인을 신제품과 변화하는 시장 요구 사항에 맞춰 신속하게 조정할 수 있습니다.

데이터 기반 지속 가능성 자세히 알아보기
음료병이 있는 식품 산업용 IIoT 프레임워크

피닉스컨택트는 Digital Factory now를 통해 식품 산업에 맞춤형 솔루션을 제공하여 시스템의 지속 가능성, 생산성 및 안전성을 향상합니다.
IIOT 포트폴리오:

  • 실시간 모니터링: 센서와 액추에이터의 지속적인 데이터 획득 및 분석을 통해 편차를 조기에 발견합니다.
  • 디지털 TWIN: 생산 시스템의 가상 표현은 구성과 최적화를 간소화합니다.
    -__ IIOT 프레임워크와의 통합 및 네트워킹:__ 다양한 시스템과 장치를 원활하게 통합하여 데이터 처리 및 분석을 개선합니다.
    기계 학습 및 신호 기술:
  • 예방적 유지 관리: 유지 관리 요구 사항을 예측하여 예기치 않은 다운타임을 방지합니다.
  • 이상 탐지: 기계 학습을 통해 생산 데이터에서 비정상적인 패턴을 조기에 탐지합니다.
    측정 기술:
  • 정밀한 측정: 품질과 효율성을 높이기 위해 생산 파라미터를 정밀하게 모니터링하는 고정밀 장치입니다.

기계 학습 및 AI 자세히 알아보기
IEC 62443 인증

식품 산업은 중요한 제조 분야이며 IEC 62443 인증은 식품 산업에 매우 중요합니다. IEC 62443 인증을 획득한 구성 요소를 통해 피닉스컨택트는 최신 보안 표준을 준수하도록 도와 드립니다.

  • 사이버 보안: 이 표준은 산업 자동화 및 제어 시스템(IACS)을 사이버 공격으로부터 보호합니다.
  • 위험 최소화: 인증은 취약점을 식별하고 제거하여 생산 다운타임 및 보안 사고의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 규정 준수와 신뢰: 국제 보안 기준을 준수함으로써 고객과 파트너의 신뢰가 강화되고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
  • 총체적인 접근 방식: 이 표준은 개발 및 운영부터 해체에 이르는 구성 요소와 시스템의 전체 수명 주기를 포괄합니다.

사이버 보안 자세히 알아보기

실제 사례: 열 공정 기술에서의 배출 감소

열처리 프로세스 산업 종사자와 데이터 및 대시보드
산업용 열 공정 기술의 맥락에서의 기능 안전
열 공정 기술의 머신 러닝 및 AI를 위한 MLnext
열처리 프로세스 산업 종사자와 데이터 및 대시보드

철강, 유리, 세라믹 산업과 같은 에너지 집약적 산업은 전체 생산 체인에 걸쳐 기존의 열 공정을 저탄소 또는 무탄소 운영 방식으로 전환해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이를 위해서는 기능 안전을 보장하면서 지속 가능한 인프라를 구축할 수 있는 최소 침습적이고 개방적인 기술이 필요합니다. 동시에 보안을 위해 인증된 개방형 디지털화 및 자동화 플랫폼이 제공되어야 합니다. 에너지 혁명에 성공하려면 열처리 시스템이 재생 가능한 에너지에서 생산된 전기나 미래의 다른 저탄소 에너지원으로 작동할 수 있도록 설계되어야 합니다. 효율성과 환경 보호를 개선하기 위해 피닉스컨택트는 열 공정 기술에서 배출되는 물질을 줄이는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다.

산업용 열 공정 기술 자세히 알아보기

산업용 열 공정 기술의 맥락에서의 기능 안전

  • 연료 및 배기 가스 분석을 위한 센서의 개조 및 효과적인 통합과 함께 통신 프로토콜에 관계없이 확장 가능한 새로운 세대의 센서
  • 광로, 용융 탱크 또는 보일러의 기능 안전은 IEC 62443 또는 NIS 2.0의 요구 사항에 따라 사이버 보안과 함께 제공됨
  • 운영자는 오프프레미스 및 특히 온프레미스 시스템에서 상태 기반 모니터링 및 프로세스 최적화를 위해 머신 러닝(ML) 및 산업용 IoT(IIoT)를 도입할 수 있음
  • 오픈 소스 도구인 Grafana와 같은 균일한 매개변수화 플랫폼을 사용하여 연료 라인의 변화에 따라 간단하고 개별적이며 확장 가능한 적응을 가능하게 하는 로우 코드(Low-code)와 노코드(No-code) 애플리케이션을 통해 민첩성을 향상

EU 기계 규정
열 공정 기술의 머신 러닝 및 AI를 위한 MLnext

비정상적인 행동 패턴을 조기에 감지하면 연소 과정의 오류와 변화를 방지할 수 있습니다. 여기에는 가스 변동, 부하 곡선 조정, 액추에이터 및 댐퍼의 효과적인 제어가 포함됩니다. 이를 위해MLnext 소프트웨어 솔루션을 포함한 PLCnext Technology가 사용됩니다. 예측적 접근 방식은 또한 다른 잠재적인 경제적 이점 및 지속 가능성 이점을 제공합니다.

  • 유리 산업의 IS 기계와 같은 열 공정 기계에서 전체 장비 효율성(OEE)이 더 높아져 불량률이 크게 감소
  • 자동 장치, 누출 감지 시스템 또는 온도 조절 장치와 같은 값비싼 외부 하드웨어 없이 연료-공기 비율과 전기 난방 시스템을 효과적이고 지능적으로 제어
  • 배출, 용광로, 굴뚝 통풍 및 난로 압력 측정을 위한 안전 관련 센서, 기계의 고전적 안전 및 다양한 온도 및 압력 값을 포함하여 공장 전반에 대한 인텔리전트 상태 기반 프로세스 모니터링

MLnext를 통한 AI 기반 생산 최적화

기계 제작자 및 시스템 제조업체의 FAQ

생산성 향상 아이콘
스마트 워치에서 Proficloud 유지 관리
276560
생산성 향상 아이콘

PLCnext Technology를 사용하면 실시간 지원 컨트롤러를 통합하고 C/C++ 및 MATLAB® Simulink®와 같은 고급 언어를 사용할 수 있습니다. 이는 유연한 고성능 자동화를 가능하게 합니다.

스마트 워치에서 Proficloud 유지 관리

Proficloud.io는 예측적 유지 관리 및 모니터링을 가능하게 하는 장치 관리 서비스 및 Impulse 분석 서비스와 같은 스마트 서비스를 제공합니다.

276560

EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 기록 및 분석하여 에너지 소비를 최적화하며, 사전 정의된 IIoT 프레임워크에 통합되어 있기 때문에 추가적인 데이터 사일로를 생성할 필요가 없습니다. 이를 다른 모든 미디어(유틸리티)에 연결할 수도 있습니다.

제조업체의 FAQ

MLnext 머신 러닝 아이콘
Radioline 제품
태블릿을 통한 Proficloud.io 네트워크 포인트 연결
MLnext 머신 러닝 아이콘

MLnext는 인텔리전트 데이터 분석 기능을 갖추고 있으며 머신 러닝을 통해 프로세스를 최적화할 수 있습니다. PLCnext Store에서 MLnext를 앱처럼 다운로드할 수 있습니다.

Radioline 제품

Radioline은 장거리에 걸쳐 I/O 신호와 직렬 데이터를 무선으로 전송할 수 있게 해주기 때문에 특히 대규모 시스템에 유용합니다.

태블릿을 통한 Proficloud.io 네트워크 포인트 연결

Proficloud.io는 실시간 데이터의 집계와 "PaaS(Product-as-a-Service)"와 같은 새로운 비즈니스 모델의 개발을 가능하게 합니다.