데이터 센터는 최첨단 하드웨어와 소프트웨어를 통해 AUDI AG의 미래 프로젝트를 지원합니다(이미지 출처: Audi 미디어 센터)
데이터에 기반한 높은 에너지 효율성
IN 캠퍼스의 Audi 데이터 센터에 있는 에너지 측정 장치
Audi AG와 Ingolstadt 시의 프로젝트인 IN 캠퍼스는 독일 Ingolstadt의 옛 정유 공장 부지에 건설되고 있습니다. 첫 번째 건설 단계에는 2023년에 완공된 Audi 차량 안전 센터가 포함됩니다. 이후 2,000m² 규모의 부지에 최첨단 IT 구성 요소를 갖춘 새로운 데이터 센터도 계획되었습니다. 데이터센터는 에너지 소비가 많은 인프라로, 지속 가능한 미래를 위해 에너지 소비를 최적화해야 합니다. Audi는 피닉스컨택트의 에너지 미터를 사용하기로 결정했습니다. 이 제품은 우수한 데이터 기반을 제공하여 효과적인 에너지 관리를 가능하게 합니다. 이를 바탕으로 잠재력을 파악하고 에너지 효율성을 높이기 위한 방안을 시행합니다.
자체 냉각 시스템: 계절과 전력 상황에 따라 일정한 온도를 유지하기 위해 자체 냉각 시스템을 사용하여 수요에 맞춰 서버룸으로 분배(이미지 출처: Audi 미디어 센터)
과제
에너지 소비 최적화를 위한 에너지 관리 시스템
데이터 센터의 환경은 항상 동일한 온도를 유지해야 합니다. 설치된 전자 장비가 많은 열을 발생하기 때문에 냉각에 많은 에너지가 소모됩니다. Audi는 에너지 비용 상승과 탄소 배출량 감소의 필요성을 고려할 때 데이터 센터의 높은 에너지 요구량을 줄여야 하는 과제에 직면했습니다. 건물은 에너지 관리 시스템의 통합을 규정하는 DIN EN 50600에 기반하여 계획, 건설 및 운영되었습니다. Audi는 Congiv GmbH와 함께 데이터 센터의 높은 에너지 요구 사항과 비용을 줄이고 환경을 보호하기 위해 맞춤형 에너지 관리 시스템(EMS)을 개발했습니다. EMS는 모든 에너지 관련 값을 기록, 통합, 시각화하고 분석합니다.
각 에너지 미터는 전류, 전압, 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력, 에너지(kWh), 역률(cosPhi) 등과 같은 약 60개의 전기 값을 기록합니다. 따라서 하나의 탭-오프 장치에 설치된 4개의 3상 에너지 미터가 [...]에서 최대 240개의 측정값을 수집합니다.
이미지 출처: Audi 미디어 센터
최대 500 V/80 A의 네트워크에서 유효 전력 측정에 사용되는 EEM-EM377 시리즈의 MID 인증 에너지 미터(이미지 출처: Audi 미디어 센터)
솔루션
효과적인 에너지 관리를 위한 통신 기능을 갖춘 에너지 미터
피닉스컨택트는 에너지 효율성을 모니터링하고 제어하기 위해 데이터 센터에 3상 에너지 미터(EEM-EM377) 1,200개를 공급합니다. 이 제품은 컴팩트하고 구성이 쉬우며 다양한 전기 값을 측정합니다. 부스바 시스템이 EEM-EM377이 Ethernet을 통해 EMS로 데이터를 전송할 수 있도록 서버, 스토리지 및 네트워크 구성 요소를 연결합니다. 산업용 Raspberry Pi 기반의 최첨단 IoT 게이트웨이가 실시간으로 처리 및 모니터링되는 에너지 미터 데이터의 연결 및 관리를 가능하게 합니다. 이러한 데이터는 Audi가 전력 소비를 최적화하고 에너지 효율성을 개선할 수 있도록 하여 포괄적인 전기화와 지속 가능한 전력 공급이 가능한 미래인 All Electric Society를 향해 한 걸음 더 전진할 수 있도록 합니다.
다운로드
전체 참조 보고서
에너지 효율적인 데이터 센터 구현에 대해 자세히 알고 싶으십니까? Audi가 사용하는 조치 및 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오. 이러한 기술을 어떻게 활용할 수 있는지 직접 경험해 보십시오.
피닉스컨택트의 EMpro 장치는 기존 시스템에 쉽게 통합되며 수집된 데이터의 효율적인 활용을 가능하게 합니다. EEM-EM377 에너지 측정 장치는 AUDI AG에 필요한 데이터를 제공합니다. 이러한 데이터의 평가를 통해 에너지 효율성을 향상시킬 수 있는 방법을 확인할 수 있습니다. 컴퓨터 센터의 에너지 수요를 줄이는 것은 All Electric Society룰 향한 또 다른 진전입니다. All Electric Society는 지속 가능한 방식으로 생산된 에너지를 언제 어디서나 충분히 사용할 수 있는 세상입니다. 피닉스컨택트는 제품, 솔루션 및 서비스를 통해 기업들이 이러한 전략적 방향으로 나아갈 수 있도록 지원합니다.