규정 준수

피닉스컨택트의 높은 수준의 규정 준수 노력과 규정 준수를 보장하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
규정 준수 교육을 받고 있는 직원

피닉스컨택트의 규정 준수

규정 준수는 피닉스컨택트가 지닌 DNA의 필수적인 부분이며 그에 상응하는 높은 수준의 중요성을 갖고 있습니다. 따라서 중앙 법률 및 규정 준수 부서는 최고 재무 책임자에게 직접 보고합니다.

규정 준수 관리 시스템의 핵심은 피닉스컨택트 그룹 행동 강령입니다. 이는 전세계 모든 그룹 회사에 적용됩니다. 내부 고발자 시스템 및 독일 공급망법(LkSG)에 대한 당사의 정책 성명서와 같은 조치가 핵심 내용을 보완합니다.

피닉스컨택트의 규정 준수 관리 시스템은 기업 지배 구조의 핵심 요소이며 전세계에 퍼져 있습니다. 이는 "법적 요구 사항 준수" 그 이상입니다. 기업 문화의 일부로서 이 시스템은 당사의 기업 신뢰도를 뒷받침하고 위험 예방 및 완화에 기여합니다.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, CFO
사무실에서 서로 인사하는 사람들

행동 강령

피닉스컨택트 그룹의 행동 강령은 규정 준수 조치의 핵심을 구성합니다. 동시에 이는 회사 전체의 공통 분모이며 모든 직원에게 제한 없이 적용됩니다. 용이하게 적용할 수 있도록 내부 및 외부에서 전세계적으로 다양한 언어로 사용할 수 있습니다.

컨테이너를 실은 화물 열차

독일 공급망법

피닉스컨택트는 2023년 1월 1일부터 새로운 독일 공급망법(LkSG)의 적용을 받습니다. 그러나 우리 기업 문화의 핵심이 인권이라는 점은 변하지 않습니다.

피닉스컨택트는 LkSG를 법에 따라 기업 활동을 더욱 투명하게 만들 수 있는 기회로 삼았으며 이를 위해 LkSG의 전세계적이고 체계적인 구현하기 위해 교차기능팀 또는 다기능팀이라고 불리는 CFT(Cross Functional Team)를 구성했습니다. LkSG에 관한 정책 성명서에 세부 정보를 게시했습니다. 또한 이 문제에 더 큰 우선 순위를 부여하기 위해 행동 강령을 개정했습니다.

사무실에서 회의 중인 사람들

규정 준수 관리 시스템

피닉스컨택트 규정 준수 관리 시스템은 그룹 내에서 법률, 지침 및 행동 강령을 준수하도록 보장하는 조치로 구성됩니다. 여기에는 예방, 감지 및 대응 조치가 포함됩니다. 구체적인 예로는 내부 지침, 직원 인식 교육, 실제 문제에 대한 조언 제공 등이 있습니다. 또한 다양한 담당자 및 보고 채널을 제공하고 규정 준수 사건을 조사하는 것도 이러한 조치에 포함됩니다.

화면의 피닉스컨택트 내부 고발자 시스템

내부 고발자 시스템

피닉스컨택트의 내부 고발자 시스템은 직원과 제3자 모두에게 법률 및 내부 규정 위반 가능성에 대한 정보를 보고할 기회를 제공합니다.

또한 내부 고발자 시스템은 독일 공급망법(“Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz”) 8절 및 9절 1항에 따라 불만 제기 절차의 역할을 수행합니다.