애플리케이션 예제
2025-06-23

현실로의 도약 지금 도전하십시오. 정교한 DC 전원 그리드를 통해 에너지 효율적이고 지속 가능한 방식으로 생산이 가능한 공장 건물이 독일 Blomberg에 건설되었습니다. 비하인드 스토리 살펴보기를 통해 직류가 실제로 어떻게 작동하는지 알 수 있습니다.

All Electric Society Factory
공장의 태양광 패널

11,000 m² 면적의 지붕에 2,760개의 태양광 패널 설치

All Electric Society Factory

독일 Blomberg의 화창한 오후입니다. 11,000 m² 면적의 지붕 위로 태양광 패널이 유리 바다처럼 길게 늘어서 있습니다. 햇빛이 반도체 소재에 닿는 순간, 전기가 흐르기 시작합니다. 시스템의 크기와는 별개로, 이는 독일의 많은 지붕에서 흔히 볼 수 있는 광경입니다.

하지만 이 건물은 다릅니다. 다른 곳에서는 인버터가 태양광 발전 시스템의 직류를 교류로 변환하는 반면, 이곳에서는 전기가 지역의 DC 전원 그리드로 직접 흐릅니다. 피닉스컨택트의 DC 전원 그리드 전문가인 Tobias Lüke는 "DC 전원 그리드는 발전, 배전, 저장 및 소비에 이르기까지 전체 에너지 체인을 최적화합니다."라고 설명합니다.

이 전문가는 옥상에서 건물 투어를 시작하는 것을 좋아합니다. 여기, 태양광 필드를 보면 직류의 사용이 모든 곳에서 증가하는 이유를 알 수 있습니다. "발전기가 직류 기반으로 작동하는 경우가 점점 더 많아지고 있을 뿐만 아니라 에너지 저장 시스템과 부하가 직류 기반으로 작동하는 경우도 점점 더 많아지고 있습니다. 대부분의 전기 장치와 생산 장치가 직류로 작동합니다."

All Electric Society Factory 앞의 DC 충전소

All Electric Society Factory 앞의 DC 충전소

피크 부하 보상

All Electric Society Factory 앞에는 10개의 충전소가 마련되어 있습니다. 이들은 DC 우주에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. Tobias Lüke가 충전기가 줄지어 있는 주차장으로 가는 길을 안내합니다. "앞으로 회사 차량은 양방향 DC 충전소(DC = 직류)를 사용하여 견인 배터리를 충전할 수 있을 뿐만 아니라 추가 변환 없이 시스템에 에너지를 직접 다시 공급할 수도 있게 될 것입니다.”라고 Lüke는 설명합니다.

충전소 중 한 곳의 내부를 살펴보면 피닉스컨택트가 직류에 대해 얼마나 잘 접근하고 있는지 알 수 있습니다. "과전압 및 장치 보호, DC 회로 차단기 및 DC 충전 커넥터 - 에너지 흐름은 피닉스컨택트의 전력 모듈에 의해 최적으로 제어됩니다."

그러나 차량 배터리가 전부는 아닙니다: Tobias Lüke는 눈에 잘 띄지 않는 흰색 컨테이너를 가리킵니다. "재생 에너지에 기반한 안정적인 전력 공급을 위해서는 변동을 보상할 만큼 충분히 크고 안정적인 저장 장치가 필요합니다."라고 DC 전문가는 설명합니다.

"그리고 우리는 공공 공급망에서 전력을 끌어오는 대신 이러한 저장 시스템을 사용하여 최대 부하를 보상할 수 있습니다." 예를 들면, 생산 기계의 대형 전기 모터가 시동될 때 피크 부하가 발생합니다. 이런 경우, 공급업체와 합의한 것보다 더 많은 전기를 일시적으로 소비하게 됩니다. 그리고 공급업체는 이에 대해 높은 가격의 추가 비용을 청구합니다. "배터리로 피크 부하를 완충함으로써 전기 비용을 최대 80%까지 줄일 수 있었습니다."

DC 전원 그리드를 위한 컨트롤 캐비닛

DC 전원 그리드를 위한 컨트롤 캐비닛

사고, 조종 및 제어

Tobias Lüke가 우리를 DC 전원 공급 장치의 중추 신경계가 위치한 건물의 기술적 카타콤인 지하층으로 안내합니다. 컨트롤 캐비닛들이 벽을 따라 늘어서 있습니다. PV 시스템, 배터리 저장 시스템 및 충전소를 시스템에 통합하는 데 그치지 않습니다. 공공 그리드에서 공급되는 전기도 이곳에서 공급되며, 잉여 전력은 다시 보내집니다.

Lüke는 모듈이 서랍처럼 정렬되어 있는 컨트롤 캐비닛을 열면서 "피닉스컨택트의 전력 모듈은 양방향이기 때문에 두 방향으로 모두 작동할 수 있습니다."라고 설명합니다. "모듈형 설계 덕분에 컨트롤 캐비닛을 유연하게 조립할 수 있으며, 필요에 따라 전력을 매우 쉽게 확장할 수 있습니다."

All Electric Society Factory의 DC 컨트롤 캐비닛

All Electric Society Factory의 DC 컨트롤 캐비닛

구리 사용량 감소 및 전력 절감 효과 증대

한 바퀴 돌리면 컨트롤 캐비닛이 열립니다. 붉은색과 흰색이 친밀하게 어우러진 덩어리 - DC 전원 그리드의 양극과 음극. 또한, 즉시 눈에 띄는 점은 케이블과 기타 구성 요소가 기존 분배 시스템에 비해 훨씬 작다는 것이며, 이는 이 기술의 또 다른 장점입니다. "DC 전원 그리드는 전원 전송에 구리가 더 적게 필요합니다. 이렇게 하면 값비싼 원자재를 최대 55%까지 절약할 수 있습니다."라고 Lüke는 말합니다. PV 시스템의 빨간색과 흰색 전선도 여기 제어 센터로 연결됩니다. 이 전선들은 DC/DC 컨버터를 통해 DC 버스에 총 120 kW의 전력을 공급합니다.

DC 전기는 저전압 주 배전반을 통해 생산 구역으로 분배됩니다. 여기서 조명은 DC 전원 그리드의 전력으로 직접 작동됩니다. 두 개의 분기가 생산 기계에 연결됩니다. "DC 전원 그리드에서는 로봇과 구동 장치의 제동 에너지를 사용하여 시스템에 에너지를 직접 반환할 수 있습니다."라고 Lüke는 직류의 중요한 장점에 대해 설명했습니다. "이러한 회생 에너지만으로도 적용 분야에 따라 최대 20%까지 효율성을 높일 수 있습니다."

모든 부하와 저장 시스템에도 불구하고 DC 전원 그리드에서 여전히 초과 에너지를 사용할 수 있는 경우, 양방향 AC/DC 컨버터가 그리드 조건에 따라 이 전력을 공공 AC 전원 그리드로 다시 공급합니다.

CONTRACTON ELR HDC 미니어처 회로 차단기

CONTRACTON ELR HDC 미니어처 회로 차단기

개념의 구체화

All Electric Society Factory에서 DC 부하를 안전하게 전환해야 하는 경우 ELR HDC 미니어처 회로 차단기가 사용됩니다. 이 제품에는 보호, 스위칭, 모니터링, 사전 충전 및 네트워크 기능이 결합되어 있습니다. 특수한 DC 에너지 미터가 에너지 흐름을 기록합니다. 그리고 ArcZero DC 커넥터는 DC 커넥터를 연결하는 데 사용됩니다. 이를 통해 부하 상태에서 아크 없이 플러그를 꽂고 뽑을 수 있습니다.

PLCnext Engineer 소프트웨어 플랫폼은 부하 관리와 상위 레벨의 DC 그리드 관리를 처리하고 개별 영역을 종합 시스템에 결합합니다. 이는 개별 영역을 전체적인 시스템으로 결합합니다. 또한 컨트롤러는 전기 거래소의 전기 비용, 날씨 예보, 옥상 측정소의 최신 데이터 등과 같은 데이터를 건물의 에너지 관리 시스템에 통합합니다.

Tobias Lüke

Tobias Lüke, DC 그리드 전문가

말뿐이 아닌

Blomberg에 위치한 All Electric Society 공장은 이미 독일 국경을 넘어 업계 전반에서 뛰어난 명성을 얻고 있습니다. 말뿐이 아닌 행동으로 - 직류는 이미 지금 여기에서 작동하고 있으며, 매일 직류용으로 설계된 생산 시스템이 에너지 균형을 통해 이를 증명하고 있습니다.

하지만 Tobias Lüke는 "이 시스템은 오로지 테스트 목적과 운영 테스트를 위해 설계되었습니다."라고 덧붙입니다. 전반적으로 이 시범 프로젝트의 기획자들은 추가적인 비용 절감과 효율성 향상을 기대하고 있습니다. 무엇보다 이 계획에는 소규모 풍력 터빈, 수소 생산을 위한 전해조, 그리고 저장된 수소로부터 전기를 생성하는 연료 전지를 설치하는 것이 포함되어 있습니다.

피닉스컨택트는 오랫동안 DC 기술을 연구하고 확립하는 데 참여해 왔으며 ODCA(Open Direct Current Alliance)의 창립 멤버입니다. 건물을 계획할 당시에는 시중에 DC 기술을 사용하기 위한 구성 요소나 표준이 거의 없었습니다. 오늘날에는 상황이 다르다고 Tobias Lüke는 강조합니다. "사용 가능한 구성 요소, 규제 진행 상황, 전문성 강화 및 전문 파트너와의 협업을 고려하면 DC로 전환하는 것은 다른 회사에게도 가치 있는 일입니다."

Blomberg에 어둠이 내려앉았습니다. 투어가 끝났고, Tobias Lüke가 아마도 역사상 가장 혁신적인 공장 건물 중 하나일 이 건물의 문을 닫습니다.

All Electric Society Factory의 야경

요약

직류는 일상 생활 곳곳에서 오랫동안 우리와 함께 해왔습니다. 하지만 이 에너지를 전체적으로 살펴보면 실제로 엄청난 양의 절약 가능성이 있다는 것을 알 수 있습니다. All Electric Society Factory는 이러한 보물을 발굴하라는 임무를 받았습니다. 그리고 이는 일회성이 아니라 다른 많은 산업 및 생산 건물의 청사진으로 활용될 것입니다.

생산 물류 및 산업에 직류 시스템을 도입하면 엄청난 에너지 절감 효과를 기대할 수 있으며, 특히 생산에 사용되는 로봇과 같은 동적 부하의 경우 최고 성능을 최대 85%까지 높이고 에너지 효율을 최대 20%까지 높일 수 있기 때문에 에너지 절감 효과가 매우 큽니다.

지속적으로 시행한다면 값비싼 산업용 전기에 대한 걱정은 금세 사라질 것입니다. 에너지원이자 저장 시설로서의 건물 - 지금, 여기, 기존 기술을 사용하여 까다로운 생산 환경에서 실현할 수 있습니다.

작가: Phoenix Contact

이메일:
무료 온디맨드 웨비나
DC 전원 그리드: 개념에서 현실로

모두가 직류에 대해 이야기하고 있습니다. 하지만 실제로 이 기술이 어떻게 작동하는지 아십니까? 비용 절감 잠재력이 얼마나 되는지 아십니까 어떤 장애물이 있으며 어떻게 하면 이를 극복할 수 있는지 아십니까? 피닉스컨택트 전문가인 Tobias Lüke가 기본 사항을 설명하고 구체적인 예를 들어 구현 방법을 설명합니다.

지금 등록하기
Tobias Lücke, DC 피닉스컨택트 전문가

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."

추가 게시물