유용한 정보 ·
2024-02-19

DC 그리드: 에너지 효율성과 섹터 커플링의 미래 E-mobility, 태양광 시스템, 배터리 저장 시스템은 산업에 혁명을 일으키고 있습니다.

Christian Helmig 박사(왼쪽)와 Martin Wetter 박사(오른쪽)

간단한 요약

DC 그리드는 미래의 에너지 효율성과 섹터 커플링을 위한 중요한 역할을 합니다. 이 기사에서는 산업 적용 분야에서 직류 활성화를 위한 e-mobility, 태양광 시스템 및 배터리 저장 시스템의 중요성에 대해 중점적으로 다룹니다. 또한 피닉스컨택트의 개발 상황을 살펴보고 학생 시절부터 오랜 시간 직류에 대한 열정을 키워온 Martin Wetter 박사와 Christian Helmig 박사의 헌신적인 노력에 대해 알아봅니다. 또한 이 기사에서는 DC 그리드가 산업 분야에 제공하는 기회와 해결해야 하는 과제에 대해 설명합니다.

전기 혁명의 시작

직류가 산업 현장에서 다시 주목받는 이유는 e-mobility, 태양광 시스템 및 배터리 저장 시스템과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 기술은 에너지 효율성과 제한된 자원의 지속 가능한 사용에 중요한 역할을 합니다. 이들은 섹터 커플링의 "에너지 혈액 순환"과 같은 역할을 합니다. Martin Wetter 박사와 Christian Helmig 박사는 뛰어난 전문가이며 피닉스컨택트에서 이러한 분야의 제품 및 솔루션 개발을 주도하고 있습니다.

직류에 대한 열정

“학생 시절부터 직류는 Martin Wetter 박사와 Christian Helmig 박사의 마음을 강하게 사로잡기 시작했습니다. 고전압 실험실에서의 실험 강의는 이 기술에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 이러한 열정은 오늘날까지도 계속되고 있습니다. Martin Wetter는 실험실이 소속된 강좌에서 박사 학위를 받았으며 그곳에서 Christian Helmig도 만났습니다. 직류에 대한 공통된 열정은 2023년 두 사람이 피닉스컨택트에서 서로 다른 사업 영역의 DC 프로젝트에 참여하면서 다시 하나로 모이게 되었습니다.

Martin Wetter 박사는 “학부 과정이 끝날 무렵 고압 실험실에서 실험 강의가 있었습니다. 강의가 끝난 다음 나중에 이 기계로 계속 작업하겠다고 결정했습니다.”라고 회상하며 그의 열정이 시작된 계기에 대해 말합니다. 그의 동료인 Christian Helmig는 이렇게 덧붙였습니다. “저는 강의를 몇 주 동안 고대하고 있었습니다. 우리는 고전압 케이지에서 엄청난 불꽃을 일으켰습니다.”

도전 과제와 진전

두 전문가 모두 아직 극복해야 할 과제가 있다는 점에 동의합니다. 아직은 제품과 시스템 부품이 부족하기 때문에 DC 기술이 모든 것을 포함하도록 만들 수 없습니다. 이미 많은 컴포넌트가 DC용으로 준비되어 있지만 그리드 관리와 같은 영역은 개선되어야 합니다. 부하 관리를 위한 액티브 폐쇄형 루프 제어 시스템이 필요하며, 시리즈 출시가 아직 보류 중이지만 제어 알고리즘에 대한 작업은 이미 진행되고 있습니다.

표준 설정을 위한 파트너십

피닉스컨택트는 DC 그리드용 하드웨어를 직접 생산할 뿐만 아니라 고객의 설계 파트너의 역할도 수행하고 있습니다. 피닉스컨택트는 경쟁업체를 포함하여 다양한 파트너와 중요한 연구 프로젝트에 대한 긴밀한 협력을 이어가고 있으며, 이는 산업 분야에서 DC 기술을 발전시키겠다는 우리의 의지를 입증하는 증거입니다. 이러한 약속은 글로벌 자동화 시장에서 독일의 기술 리더십을 확보하려는 더 큰 목표의 일부입니다. 두 전문가 모두 기업이 전 세계 표준을 만든다는 점에 동의합니다.

우리는 글로벌 자동화 시장에서 독일의 기술 리더십을 보장하기 위해 함께 노력하고 있습니다. 글로벌 스탠다드를 만드는 것은 바로 기업입니다.

Christian Helmig와 Martin Wetter - Phoenix Contact GmbH & Co. KG,

DC 기술의 미래

아직 DC 그리드를 널리 사용하는 데는 여전히 몇 가지 장애물이 있지만 미래는 밝습니다. 현재 직류에 대한 조언을 제공할 수 있는 전문가가 소수에 불과하기 때문에 기획실과 컨설턴트의 역활이 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 DC 그리드용 하드웨어를 직접 생산할 뿐만 아니라 고객의 설계 파트너의 역할도 수행하고 있으며 DC 그리드 작업 경험을 공유하고 이러한 미래 기술의 수용을 촉진하기 위해 노력하고 있습니다. Martin Wetter 박사는 자원 보호 및 탄소 중립에 중점을 두고 직류 기술의 포괄적인 확립에 전념하는 Open Direct Current Alliance의 이사회에도 참여하고 있습니다.

더 많은 사람들이 이 미래 기술에 대해 이야기하기 시작할수록 더 많은 관심을 얻게 되고, 결과적으로 더 많은 투자로 이루어지게 됩니다. DC 기술은 에너지 혁명을 이루는 중요한 퍼즐 조각입니다.

Martin Wetter - Phoenix Contact GmbH & Co. KG,

작가: Thorsten Sienk

이메일:
무료 온디맨드 웨비나
DC 전원 그리드: 개념에서 현실로

모두가 직류에 대해 이야기하고 있습니다. 하지만 실제로 이 기술이 어떻게 작동하는지 아십니까? 비용 절감 잠재력이 얼마나 되는지 아십니까 어떤 장애물이 있으며 어떻게 하면 이를 극복할 수 있는지 아십니까? 피닉스컨택트 전문가인 Tobias Lüke가 기본 사항을 설명하고 구체적인 예를 들어 구현 방법을 설명합니다.

지금 등록하기
Tobias Lücke, DC 피닉스컨택트 전문가

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."

추가 게시물