유용한 정보 ·
2024-02-07

보안 기능이 있는 친환경 에너지 Hauke Kästing과 피닉스컨택트는 사이버 범죄로부터 풍력 터빈 발전기를 보호합니다.

헬멧을 손에 들고 아래에서 풍력 터빈 발전기를 바라보는 사람

간단한 요약

재생 에너지가 점점 더 중요한 역할을 하는 세상에서 풍력 터빈 발전기를 목표로 한 사이버 범죄도 점점 더 증가하고 있습니다. 이 기사에서는 사이버 공격으로부터 풍력 터빈 및 기타 재생 가능한 에너지 발전기를 보호하는 일을 전문으로 수행하는 피닉스컨택트의 IT 보안 전문가인 Hauke Kästing이 직면한 과제와 작업에 대해 중점적으로 설명합니다. 이 기사에서는 증가하는 시스템 네트워킹에서부터 직원을 보안 실무에 참여시켜야 하는 필요성에 이르기까지 Kästing과 그의 팀이 더욱 안전한 에너지 혁명을 만들기 위해 어떤 도움을 주고 있는지 설명합니다.

주요 기사

재생 에너지의 중요성이 지속적으로 커지고 있습니다. 이와 동시에 풍력 터빈 발전기가 사이버 범죄자의 표적이 되는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 이 기사에서는 사이버 공격으로부터 풍력 터빈 및 기타 재생 가능한 에너지 발전기를 보호하는 전문가인 피닉스컨택트의 IT 보안 전문가인 Hauke Kästing이 직면한 과제와 작업에 대해 살펴봅니다. Kästing과 그의 팀이 증가하는 시스템 네트워킹에서부터 직원을 보안 관행에 통합하는 작업에 이르기까지 더욱 안전한 에너지 혁명을 위해 어떤 도움을 주고 있는지 알아보십시오.

풍력 발전 성능을 위해 치러야 하는 대가

풍력 터빈 발전기는 에너지 혁명에 매우 중요합니다. 풍력 터빈 발전기는 기후 변화에 영향을 미치기 위해 필요한 클린 에너지를 제공합니다. 자동화 기술은 이러한 시스템의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 자동화의 증가는 권한이 없는 사람이 제어 시스템에 개입할 수 있는 위험도 동반합니다. 이로 인해 시스템이 멈추거나 손상될 수도 있습니다.

새로운 위험을 야기한 기술의 진보

풍력 터빈 발전기는 수년에 걸쳐 크게 발전했습니다. 90년대 소형 시민용 풍력 터빈부터 3.5 MW 용량의 현대적인 고성능 시스템까지. 그러나 이러한 발전은 보안 분야에서 새로운 문제를 야기했습니다.

풍력 발전 분야의 사이버 위협: 점점 커지는 위험

풍력 터빈 발전기의 네트워킹 증가와 통신 시스템의 통합으로 인해 사이버 공격에 대한 취약성이 증가했습니다. 원래는 풍력 발전에 열광했던 Hauke Kästing은 이제 이러한 시스템을 안전하게 만드는 데 주력하고 있습니다. 사이버 공격이 광범위하게 영향을 미칠 수 있기 때문에 재생 가능한 전력 생산의 IT 보안에는 포괄적인 접근 방식이 요구됩니다.

사이버 범죄의 위협은 현실이며 꾸준히 증가하고 있습니다. 과거에는 풍력 터빈 발전기가 격리된 시스템이었기 때문에 사이버 범죄에 강했습니다. 뭔가 작동하지 않는 경우 누군가 차를 몰고 나가야 했습니다. 오늘날 현대적인 네트워크 시스템은 단지 오류 로그, 운영 데이터 및 경보만 전송하는 데 그치지 않고 원격 액세스를 통해 작동을 최적화합니다. 이는 해커에게 있어서 랜섬웨어를 심고 시스템을 마비시켜 운영자에게 피해를 입히거나 갈취하기 위한 문을 열어주는 초대장과 같습니다.

팀워크 및 전체적인 보안 개념

Hauke Kästing은 시스템 제조업체, 투자자 및 운영자와 긴밀히 협력하여 사이버 공격으로부터 풍력 터빈 발전기를 보호합니다. 단일 기술 솔루션으로는 충분하지 않기 때문에 피닉스컨택트는 기존 시스템에 대한 포괄적인 보안 분석 및 업그레이드를 제공합니다.

IT 전문가 Hauke ​​​Kästing

Hauke Kästing, 피닉스컨택트의 IT 보안 전문가

Mission Heartbeat: 사이버 보안에 대한 개인적 열정

보안이 점차 중요해지고 있습니다. 관심이 눈에 띄게 커지고 있으며 2021년 가을부터 피닉스컨택트에 들어오는 문의도 엄청나게 늘어났습니다. 풍력 터빈 발전기의 보안은 사업상의 필요성뿐만 아니라 Hauke Kästing의 개인적 열정이기도 합니다. 농가의 아들로 태어나 사람들을 위한 기본적인 공급에서 풍력 터빈 발전기가 차지하는 중요성을 이해하고 있는 그는 재생 에너지의 보안과 성공에 열정을 갖고 있습니다.

작가: Thorsten Sienk

이메일:

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."

추가 게시물