2024-02-20

콘스탄스 호수의 깨끗한 물 콘스탄스 호수의 물을 깨끗하게 유지하고 효율적으로 펌프를 모니터링하기 위한 혁신적인 솔루션입니다.

콘스탄스 폐수 처리장

간단한 요약

피닉스컨택트는 혁신적인 솔루션인 "PumpMonitor"를 사용하여 콘스탄스 시가 콘스탄스 호수의 청결을 유지할 수 있도록 돕고 있습니다. 이 제품을 사용하면 중앙 폐수 처리장, 그 중에서도 특히 펌프의 물 인프라를 비용 효율적이고 지속 가능한 방식으로 운영할 수 있습니다.

콘스탄스 시의 폐기물 처리 회사는 콘스탄스 호수 지역에서 가장 큰 시립 중앙 폐수 처리장을 운영하고 있습니다. 집수 지역에는 스위스의 크로이츨링겐(Kreuzlingen)과 함께 다양한 도시와 지방 자치 단체가 포함됩니다.

약 300 km에 걸쳐 있는 26개의 펌프장

폐수를 폐수 처리장으로 보내기 위해서는 약 300 km 길이의 하수 시스템 전반에서 긴 전송 거리와 고도 차이 문제를 극복해야 합니다. 총 26개의 펌프장이 있으며, 그 중 폐수 처리장의 취수 펌프장이 특히 중요합니다. 펌프는 끊임없이 계속해서 작동되어야 하는 동시에 에너지 효율적으로 작동되어야 합니다.

콘스탄스 시 중앙 폐수 처리 계획의 밸브 및 파이프라인

콘스탄스 폐기물 처리 회사의 중앙 폐수 처리장에서 작동 중dls 26개의 펌프장

펌프 상태의 지속적 파악

이것이 바로 피닉스컨택트가 필요한 이유입니다. 피닉스컨택트가 펌프의 상태와 효율성을 모니터링하기 위한 혁신적인 솔루션인 PumpMonitor를 개발했습니다. 이 시스템은 각 펌프의 상태 정보를 제공하기 위해 기계, 유압 및 전기 인디케이터를 분석합니다. 또한 운반되는 폐수의 양과 관련하여 최적의 전류 소모량을 결정하고 그 결과를 신호등 형태로 표시합니다. PumpMonitor를 사용하면 펌프 상태를 실시간으로 모니터링하고 효율적인 유지 관리 전략을 개발할 수 있습니다.

깨끗한 물을 위한 신호등

PumpMonitor를 사용하면 폐기물 처리 회사 직원이 보다 명확하게 설정된 목표에 따라 유지 관리 작업을 계획하고 수행할 수 있습니다. 이를 통해 불필요한 다운타임을 방지하고 더욱 효율적으로 유지 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 동시에 보다 에너지 효율적으로 펌프를 작동할 수 있게 되어 비용을 절감할 뿐만 아니라 환경도 보호할 수 있습니다.

지하 수면 수위 하락, 오염 증가, 미세 플라스틱, 태풍 발생 증가 등과 같은 당면 과제로 인해 물 관리와 관련한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 피닉스컨택트의 지능적 수처리 솔루션은 소중한 자원을 위한 새로운 수준의 투명성, 효율성 및 보호를 제공합니다.

산업 관리 물 및 폐수 팀

콘스탄스 호수의 청결은 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 혁신적인 "PumpMonitor"를 통해 호수가 목가적인 휴양지로 남아 있도록 돕고 있습니다. 이 기술은 공학 지식과 현대 기술의 결합이 경제적 이익을 제공하는 동시에 환경 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지를 보여줍니다.

작가: Pia Schlegel

이메일:

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."

추가 게시물