사이버 물리 시스템이란 무엇입니까? 사이버 물리 시스템(CPS)은 물리적 세계와 정보 기술의 가상 세계를 원활하게 연결하기 위한 기술적 기반입니다.
간단한 요약
사이버 물리 시스템(CPS)은 디지털화와 Industry 4.0으로 대변되는 제4차 산업 혁명 시대에서 절대적인 핵심 역할을 합니다. 이러한 시스템은 물리적 세계와 정보 기술의 가상 세계를 매끄럽게 연결할 수 있게 하는 기술적 기반입니다. 그렇다면 이 용어의 정확한 의미는 무엇이고, 이 복잡한 시스템은 미래 산업과 그 너머의 미래에 어떤 가능성을 열어줄 수 있습니까?
CPS: 정의
사이버 물리 시스템(Cyber-physical systems, CPS)은 기계 및 전자 부품과 현대 정보 기술 및 소프트웨어가 결합된 인텔리전트 시스템입니다. 이러한 시스템은 물리적 세계에서 데이터를 수집하고, 이를 디지털 방식으로 처리 및 분석한 후, 이 정보를 바탕으로 물리적 프로세스를 제어하거나 영향을 미칠 수 있습니다.
이 시스템은 센서를 통해 정보를 수집하고 액추에이터를 통해 물리적 세계에 개입하는 임베디드 시스템입니다. 변화하는 환경에 따라 스스로 조직화하고 적응할 수 있는 능력은 사이버 물리 시스템이 다양한 분야의 복잡한 애플리케이션 개발에서 결정적인 역할을 담당할 수 있도록 합니다.
디지털 세계와 물리적 세계의 연결
사이버 물리 시스템의 통합은 이러한 시스템 작동 방식의 핵심입니다. 이 시스템은 정보와 제어의 지속적인 흐름을 가능하게 함으로써 디지털 세계와 물리적 세계 간에 존재하는 장벽을 극복합니다. 센서는 온도, 압력 및 위치와 같은 물리적 변수를 기록하고 이를 디지털 데이터로 변환합니다. 이러한 데이터는 무선 또는 유선 네트워크를 통해 중앙 또는 분산 컴퓨팅 장치로 전송됩니다.
여기서는 종종 인공지능을 사용하여 정보를 처리하고 분석합니다. 이렇게 얻은 지식은 액추에이터(예: 모터, 밸브)를 통해 물리적 프로세스에 직접 개입하는 데 사용됩니다.
CPS 대 IoT: 차이점은 무엇입니까?
- 사이버 물리 시스템(CPS): CPS는 단순한 네트워킹과 데이터 교환을 넘어선 개념입니다. 이 개념은 물리적 프로세스를 디지털 제어 수준에 깊이 통합합니다. CPS는 네트워크로 연결되며 수집된 데이터에 자율적으로 대응하고 물리적 프로세스를 적극적으로 제어하고 최적화할 수 있습니다.
- 사물 인터넷(IoT): IoT는 데이터를 수집하고 교환하기 위해 일상적인 사물과 장치를 네트워크로 연결하는 데 점을 맞춥니다. 목표는 "네트워크화된 객체"가 서로 통신하고 정보를 제공할 수 있도록 하는 것입니다. 앱을 통해 조명과 난방을 제어하는 스마트 홈은 IoT의 전형적인 예입니다.
적용 분야
사이버 물리 시스템의 적용 분야는 산업 생산에서 일상 인프라에 이르기까지 매우 다양합니다.
Industry 4.0(스마트 팩토리)의 CPS
Industry 4.0의 CPS는 스마트 팩토리의 중추입니다. 이는 생산 프로세스의 완전한 디지털화 및 네트워크화를 가능하게 합니다. 기계, 제품 및 물류 시스템은 서로 통신하고, 상태 정보를 교환하며, 스스로를 제어합니다.
- 인텔리전트 생산 라인: 다양한 제품을 생산하기 위해 스스로 구성하고 적응하는 기계입니다.
- 예측 유지 관리: 센서는 기계 부품의 상태를 모니터링하고 임박한 고장을 조기에 보고합니다.
- 자율주행 운송 시스템: 공장 내에서 자재와 제품을 운반하는 무인 운반 차량 시스템입니다.
인텔리전트 인프라(스마트 그리드, 스마트 홈)
CPS는 중요 인프라의 효율성과 보안에 크게 기여합니다.
- 스마트 그리드(인텔리전트 전원 그리드): CPS는 에너지 통합 등과 같은 방식의 스마트 그리드 활용을 통해 에너지의 생산, 배전 및 소비를 동적으로 제어하고 최적화합니다.
- 스마트 홈: 종종 IoT로 분류되기도 하지만 난방, 환기 및 보안 시스템을 지능적이고 적응 가능한 방식으로 제어하는 보다 복잡한 스마트 홈 시스템은 CPS로 간주될 수 있습니다.
자율 시스템 및 모빌리티
CPS는 모빌리티와 로봇 공학 분야에서 필수적입니다.
- 자율주행차: 다양한 센서를 사용해 주변 환경을 인지하고 자율적으로 결정을 내려 안전한 주행을 보장하는 자율 주행 자동차 및 트럭입니다.
- 산업용 로봇: 프로그래밍된 작업을 수행하고, 환경의 변화에 반응하고 그에 따라 움직임을 조정할 수 있는 로봇입니다.
E-health
CPS는 의료 분야에서 새로운 형태의 환자 치료 및 모니터링을 가능하게 합니다.
- 인텔리전트 의료 기기: 환자의 바이탈 사인을 지속적으로 모니터링하고, 이상이 있을 경우 자동으로 경보를 울리거나 약물을 투여하는 장치입니다.
- 원격 의료: 의사가 원격으로 환자를 모니터링하고 치료할 수 있는 시스템입니다.
Industry 4.0의 기회와 잠재력
- 효율성 및 생산성: 자동화와 프로세스 최적화는 자원 활용도를 높이고 생산량을 증가시킵니다.
- 유연성: CPS는 동적으로 재구성 가능한 시스템을 통해 시장 변화와 고객 요구 사항에 신속하게 적응할 수 있게 합니다.
- 비즈니스 모델: 네트워크화된 제품과 서비스는 데이터 기반 서비스와 새로운 접근 방식을 위한 영역을 창출합니다.
- 의사 결정: 실시간 데이터는 의사 결정을 위한 정확한 근거를 제공합니다.
- 사람 개입 감소: 자율 시스템이 위험하거나 반복적인 작업을 대신 수행합니다.
- 견고성: 자체 모니터링, 오류 감지 및 문제 해결을 통해 페일세이프 성능을 향상합니다.
요약
사이버 물리 시스템은 산업과 사회의 변혁을 주도하는 원동력입니다. 이러한 시스템은 물리적 프로세스와 컴퓨터 네트워크를 원활하게 연결하여 세상을 근본적으로 개선할 수 있는 잠재력을 지닌 지능적이고 네트워크화된 차세대 자율 시스템을 만들어냅니다.
피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.
추가 게시물
Industry 4.0이란 무엇입니까?
Industry 4.0은 산업의 디지털 혁신을 의미합니다. IoT, AI 및 빅 데이터를 활용하여 생산을 최적화하고 유연성을 높이는 방법에 대해 알아보십시오.
All Electric Society Factory
피닉스컨택트 All Electric Society Factory에서의 생산은 정교한 DC 전원 그리드 덕분에 에너지를 절약하는 방식으로 이루어집니다. 비하인드 스토리를 살펴보고 작동 방식에 대해 알아보십시오.
자산 관리 셸이란 무엇입니까?
자산 관리 셸(AAS)은 물리적 자산의 디지털 표현이며
Industry 4.0 표준의 필수적인 부분입니다.