ニュース 当社の製品・テクノロジ、会社、戦略的事業展開、持続可能な取り組みに関する最新ニュースをお届けします。プレス情報や画像資料は、ダウンロードエリアより便利にダウンロードできます。

  • フィルター:
  • 適用されたフィルタ (1):
IIFES2025

IIFES 2025出展レポートページ公開のお知らせ

先月出展いたしましたIIFES2025展示の様子も含めた出展レポートページを公開いたしました。注目を集めた製品を動画で紹介しておりますのでぜひご覧ください。

Winter

年末年始休業および出荷業務について

年末年始の休業についてお知らせいたします。

mGuard Secure Cloud

費用対効果の高いリモートアクセス用クラウド「mGuard Secure Cloud」日本でのサービス提供開始

~産業設備のリモートメンテナンスへの心強い味方~

フエニックス・コンタクト株式会社は、遠隔にある産業設備に対して、費用対効果に優れたセキュアな遠隔サポートを可能にするリモートアクセス用クラウド「mGuard Secure Cloud」を2025年12月1日(火)より日本国内で正式に発売、サービス開始いたします。

finepitch

「FINEPITCH 基板対基板コネクタシリーズ」の特設サイト公開のお知らせ

フエニックス・コンタクトは、「FINEPITCH 基板対基板コネクタシリーズ」の特設サイトを新たにオープンしました。
本サイトは当社の基板対基板コネクタ、FINEPITCH FS 0.635、FP 0.8、FR 1.27シリーズについて、製品情報や技術資料の確認、サンプル入手や購入などが行える特設サイトです。

1271852

制御盤DXの最前線をマンガ化 『次世代配線伝道師 ネクストワイヤリスト~三共電機株式会社編~』公開

~Push-X端子台が“未来の盤製造”に不可欠な理由とは?~

フエニックス・コンタクト株式会社は、次世代配線技術「Push-in/Push-X(※1,2)」の実際の活用事例を紹介するマンガコンテンツ 『次世代配線伝道師 ネクストワイヤリスト~三共電機株式会社編~』を公開しました。今回は、制御盤製造を幅広く手掛け、当社のソリューションパートナーでもある三共電機株式会社様を舞台に、同社の制御盤DXの取り組みや、当社の「Push-in/Push-X」製品導入に至る経緯やそのメリットなどを描いています。

IIFESブースイメージ

IIFES 2025出展のお知らせ ~最新の接続技術・電源システム、スマートでセキュアなオートメーションXネットワーク、 電子機器向けソリューションを一挙に出展~

ドイツに本社を置き産業用接続機器から制御・通信機器まで供給するフエニックス・コンタクト株式会社は、2025年11月19日(水)から11月21日(金)まで、東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催される、日本最大級の産業展示会「IIFES(Innovative Industry Fair for E x E Solutions)2025」に出展します。

FLWLAN1120

アンテナ内蔵型Wi-Fi 6対応産業用無線LANアダプタ「FL WLAN 1120」新発売

~より速く、よりセキュアに、より強く、より便利に~

フエニックス・コンタクト株式会社は、無線の利用効率を高め、低遅延・高密度な接続を実現するWi-Fi 6対応でアンテナ内蔵型の無線LANアダプタ 「FLWLAN 1120」を、別売アンテナと組み合わせて使用する「FL WLAN 1020」と共に、2025年9月1日(月)より日本国内で正式発売します。

Logo

優れた脱炭素の取り組みやアイデアを表彰する「脱炭素チャレンジカップ2026」への協賛について

フエニックス・コンタクト株式会社は、本年もCO2排出量ゼロを目的とした地球温暖化防止のための優れた活動を表彰する「脱炭素チャレンジカップ2026」に協賛します。 

Heavycon

産業用角型コネクタ HEAVYCON 特設サイト公開のお知らせ

フエニックス・コンタクトのウェブサイトに、産業用角型コネクタHEAVYCONの特設サイトが新たにオープンしました。「HEAVYCON」シリーズの特長と技術を紹介する情報サイトです。

Award

2024年度 特約店表彰について(日本テクノコントロールス株式会社様)

フエニックス・コンタクト株式会社では、国内27社の特約店の皆さまとのパートナーシップを重視し、毎年顕著な功績を残された特約店様を表彰させていただいております。

中西電機工業様

2024年度 特約店表彰について(中西電機工業株式会社様)

フエニックス・コンタクト株式会社では、国内27社の特約店の皆さまとのパートナーシップを重視し、毎年顕著な功績を残された特約店様を表彰させていただいております。

Award

2024年度 特約店表彰について(サンワテクノス株式会社様)

フエニックス・コンタクト株式会社では、国内27社の特約店の皆さまとのパートナーシップを重視し、毎年顕著な実績を残された特約店様を表彰させていただいております。

ネクストワイヤリスト 

マンガでわかる!Push-X端子台が変える盤製造の未来『次世代配線伝道師 ネクストワイヤリスト 001話 ~株式会社別川製作所編~』公開

フエニックス・コンタクト株式会社は、Push-X端子台のユーザーの声を紹介するマンガコンテンツを、株式会社別川製作所様の協力のもと、漫画家 見ル野 栄司氏の作画で制作しました。このマンガは、弊社特設サイトでの無料ダウンロードが可能です。

産業オープンネット展ロゴ 

産業オープンネット展 2025出展のご案内

このたび弊社は、7月2日(水)に刈谷市産業振興センター(愛知県)、7月9日(水)に東京都立産業振興センター浜松町館(東京都)にて開催されます「産業オープンネット展2025」へ出展する運びとなりました。

Push-X_DCICE

ものづくり系 YouTuber「ものづくり太郎チャンネル」に弊社とのコラボ動画が公開されました

登録者30万人を超えるものづくり系Youtuberものづくり太郎氏の「ものづくり太郎チャンネル」で、弊社の新感覚配線で工数削減を実現するPush-Xテクノロジの端子台をご紹介いただきました。

mGuard, IEC 62443

セキュリティルータ「FL MGUARDシリーズ」 IEC62443-4-2認証取得対応バージョンの販売を開始 ~既設のネットワーク構成にもセキュリティ追加可能~

フエニックス・コンタクト株式会社は、セキュリティルータ「FL MGUARDシリーズ」の6機種(*1)(以下、同製品)に関して、第三者検査機関TÜV Rheinland(テュフ・ラインランド)により認証されたIEC 62443-4-2(*2)対応製品の日本での販売を5月14日(水)より開始することをお知らせします。

回転監視セーフティリレー「PSRmotion」

回転監視セーフティリレー「PSRmotion」にソフト不要でかんたん操作の 新機種PSR-MM20を追加発売~全4機種から要求に応じたタイプを選択し安全性の向上が可能に~

フエニックス・コンタクト株式会社は、工場の製造ラインなど回転機構を伴う機械設備のオーバースピードないし停止を検知し、安全動作する回転監視セーフティリレー「PSRmotionシリーズ」の新機種「PSR-MM20」を2025年4月21日(月)より日本国内で正式発売します。

Push-X

Push-Xテクノロジ採用のプリント基板用コネクタ XPC 2,5シリーズを発売

フエニックス・コンタクト株式会社は、このたび革新的なPush-Xテクノロジを採用したプリント基板用コネクタシリーズに、新たに最大導体断面積 2.5 mm²用のラインアップを発売いたします。本シリーズはタイムパフォーマンスが求められる時代に最適な製品です。

PHOENIX CONTACT、高セキュリティ水準のIEC 62443認証を取得

PHOENIX CONTACT、高セキュリティ水準のIEC 62443認証を取得 ~欧州サイバーレジリエンス法(CRA)などの法令遵守へ重要な準備~

PHOENIX CONTACT(本社:ドイツ、ブロンベルグ)は世界最大級の国際技術見本市ハノーバー・メッセにて、新たに2つの国際規格IEC 62443 認証を取得したことを発表しました。これらの認証の取得は、高いレベルの産業セキュリティへの当社のコミットメントを示すとともに、今後予定されているサイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act、以下CRA法)等サイバーセキュリティ関連法(後述)の遵守につながるものです。

Logo

JECA FAIR 2025出展のご案内

このたび弊社は、2025年5月28日よりインテックス大阪にて開催されます「JECA FAIR 2025 ~第73回電設工業展~」へ出展する運びとなりました。

Logo

バリシップ 2025 / BARI-SHIP - IMABARI MARITIME FAIR出展のご案内

このたびフエニックス・コンタクト株式会社は、2025年5月22日よりテクスポート今治他にて開催されます「バリシップ2025」へ、2023年に引き続き出展する運びとなりました。

MEX Kanazawa

MEX金沢 2025出展のご案内

このたび弊社は、2025年5月15日より石川県産業展示館にて開催されます「MEX金沢2025(第61回機械工業見本市金沢)」へ出展する運びとなりました。

パルストランス内蔵RJ45基板用ジャックシリーズ

パルストランス内蔵RJ45基板用ジャックシリーズを発売 ~機器設計の効率化と、基板面積の有効活用に貢献~

フエニックス・コンタクト株式会社は、新たにノイズ抑制と絶縁機能を持つパルストランス内蔵のRJ45基板用ジャックシリーズを、2025年3月3日(月)より発売します。最大1 Gbpsの通信速度を持つ産業用デザインの本シリーズは、フィルター回路が不要になることで機器設計を効率化し、基板面積の有効活用が可能となります。

Image Hannover Messe

ハノーバーメッセ 2025(Hannover Messe)出展のお知らせ 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG(本社:ドイツ、ブロンベルグ)は、2025年3月31日(月)~4月4日(金)の5日間、世界最大級の国際産業技術見本市「Hannover Messe 2025」に出展いたします。

SPD

低圧用サージ保護デバイス(電源用SPD)で公共建築協会の評価書を取得 ~公共建築の営繕工事において当社製品使用時の受発注に関わる労力を大幅に軽減~

フエニックス・コンタクト株式会社は、2025年2月1日(土)付で、低圧用サージ保護機器(電源用SPD)の全5シリーズにおいて、一般社団法人 公共建築協会の建築材料・設備等品質性能評価を受け評価書を取得しました。

VL3 PPCS – コンパクトな産業用パネル型PC

【新製品】 コンパクトな産業用パネル型PC

フエニックス・コンタクトは、HMIおよび産業用コンピュータの製品ラインアップを拡張し、2025年1月9日(木)にコンパクトなパネル型PC、VL3 PPCSシリーズを日本国内で発売しました。本シリーズは、ウェブパネルWP 6000シリーズ HMIデバイスと、VL3パネル型PCシリーズの産業用コンピュータとの間のギャップを埋めます。

ケースシステム

センサーおよびIIoTアプリケーションに!モニタリングケースシステムの特設サイトを公開

フエニックス・コンタクトは、モニタリングシステムに最適なケースシリーズ(MCSシリーズ)の特設サイトを新たに公開しました。同時にケース製品2サイトも、図面資料ダウンロード機能を追加するなど利便性を大幅に向上しました。

富士電機機器制御プライベート展協賛

富士電機機器制御プライベート展協賛(福岡 2/28)追加開催のお知らせ

このたびフエニックス・コンタクト株式会社は、国内4拠点で開催する「富士電機機器制御プライベート展~盤の未来を考える 強い製造現場の実現に向けて~」の福岡追加開催(2/28)に協賛します。 

ねじ込み用ねじ付きヘビーデューティコネクタ

ねじ込み用ねじ付きヘビーデューティコネクタ

新製品HEAVYCON D7コネクタは、簡単かつ短時間で取り付けられるようねじ込み用ねじ付きパネル取付けベースが付いています。M25またはM32のカウンターナットを使うか、対応するねじでモータや機器に直接ねじ止めすることにより、丸型パネル穴に便利に取り付けることが可能です。

プラグインフード接続付きM12 push-pull分岐ボックス

Push-pull高速嵌合によるM12分岐ボックス、プラグインコネクタフード付き

フエニックス・コンタクトから新しく発売されたPush-pull(プッシュプル)高速嵌合によるM12分岐ボックスが、オートメーション・テクノロジの新たな規格となります。

一貫した工具不要の直感的に分かる取付けが特徴です。またマスターケーブルとM12コネクタは、安全に直接接続することができます。これにより、大幅な時間短縮と簡単で安全なケーブル配線が実現します。

最大20 Aのアプリケーション向けのCAPAROCサーキットブレーカモジュール

最大20 Aの負荷電流用過電流保護

フエニックス・コンタクトのサーキットブレーカシステムCAPAROCに、最大20 Aの不可電流用過電流保護向けのモジュールも追加され、このカスタマイズ可能なシステムの利用可能なアプリケーションの範囲が広がりました。

Contactron ELR HDC多機能DCサーキットブレーカ

DC負荷の電気アークのない保護、監視、スイッチング

再生可能エネルギーを利用した持続可能な生産は、産業用DCグリッドの構築から始まります。Contactron ELR HDCにより、フエニックス・コンタクトの最新の半導体技術と実績のあるDCリレーを組合せ、電気アークなしでスイッチングし、長寿命を保証する多機能DCスイッチング機器を提供します。

ラック取付け用双方向電源 TRIO POWER

ラック取付け用双方向電源 TRIO POWER

フエニックス・コンタクトの、19インチラック取付け用の電力20 kWのTRIO POWER AC/DC電源モジュールにより、さまざまなアプリケーション分野で双方向の電力変換が可能になります。

前面接続テクノロジと最大1,000 VのDC電圧で、さまざまな方法で使用できますが、バッテリーストレージシステムで使用するのに特に適しています。

レバー操作型 スプリング接続式基板用コネクタ

レバー操作型 スプリング接続式基板用コネクタに3.81mmピッチが新登場!

フエニックス・コンタクトは、レバー操作型 スプリング接続式プリント基板用端子台・コネクタに新たに3.81mmピッチのコネクタ・プラグ「LPC 1,5シリーズ」をリリースしました。

CONNEXIS 

ハーネスに最適な圧着端子接続式コネクタ CONNEXISシリーズにPush-in タイプが登場!

フエニックス・コンタクトは、ハーネスに最適な圧着端子接続式コネクタ CONNEXISシリーズに、新たにPush-in可能なスプリング接続式コネクタ・プラグDD31PSをプラスしました。

NFPA79

無料ウェビナー開催のお知らせ「NFPA79 2024年改訂版とサイバーセキュリティ動向」( 11/12 15:00~)

フエニックス・コンタクト株式会社は、11/12(火)15時より、「NFPA79 2024年改訂版とサイバーセキュリティ動向」ウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、テュフ ラインランド ジャパン株式会社様をゲストにむかえ解説いただきます。

Ecovadis

サステナビリティの取り組み ━ PHOENIX CONTACTは2年連続でEcoVadisによるGold評価を取得

PHOENIX CONTACT(本社:ドイツ、ブロンベルグ)は、第三者評価機関 EcoVadis(エコ・バディス)社(本社:フランス)のサステナビリティ評価の格付けにより、昨年に続き2年連続で「Gold」メダルを取得しました。

New package

製品個装箱パッケージデザインの変更のご案内

表記のとおり、弊社製品の製品個装箱のパッケージデザインが変更となる旨ご連絡いたします。
なお、ラベルに表記される情報の内容につきましては大きく変更はございません。

Phoenix Contact logo

代表取締役社長の就任について

フエニックス・コンタクト株式会社は、更なる事業の拡大に向け、2024年9月2日付で代表取締役社長の就任を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

RJ45 Panelmount

制御盤貫通の通信接続に!パネルマウント周辺製品の特設サイトを公開

この度フエニックス・コンタクトは、豊富な制御盤貫通、パネルマウント用のコネクタ、ケーブルほか周辺部品をまとめた特設サイトをオープンし、無料サンプルプレゼントをスタートします。

OCS

制御ボックスOCSシリーズ特設サイトをリニューアル公開

ご好評いただいております制御ボックス、OCSシリーズの特設サイトをリニューアルしました。

Gamechangers' in Device Connectors

猛暑に打ち勝つ!”基板接続製品のGameChangers”サイト開設キャンペーン実施(※キャンペーンは終了しました)

世界中のあらゆる産業分野の機器設計の皆さまにご愛顧いただいているフエニックス・コンタクトの、最新の基板接続部品やテクノロジを紹介する特設サイト”機器接続のGameChangers”を開設しました。

安全な活線挿抜を実現させるDCコネクタ、ArcZeroシリーズ

安全な活線挿抜を実現させるDCコネクタ、ArcZeroシリーズがリリース

フエニックス・コンタクト株式会社は、通電時の危険なアーク放電を防ぐ革新的なDCコネクタArcZeroシリーズを新たに発売しました。 

PLCnext Control - Certificate handover

PLCnext Controlがエネルギー管理システム用のセキュアな通信規格IEC 61850 Ed.2.1およびIEC 62351-3への適合認証を取得

【2024年4月25日 ― ドイツ、ブロンベルグ発】PHOENIX CONTACT(本社:ドイツ、ブロンベルグ)は、自社のPLCnext Control(*1)の、エネルギー管理システムの安全な通信に関する国際規格IEC 61850 Ed.2.1、およびIEC 62351-3への適合を、認証機関DNVにより認証されたことを発表しました。

Logo

Smart Sensing 2024出展のお知らせ(マウザー・エレクトロニクス様ブース内)

フエニックス・コンタクト株式会社は、6月12日(水)より14日(金)まで、東京ビッグサイト東展示棟にて開催されます「Smart Sensing 2024」(マウザー・エレクトロニクス様ブース内)に出展いたします。

フローティングコネクタ

基板対基板コネクタにフローティング機能搭載シリーズを拡充 ~x方向とy方向に最大0.7 mmの公差補正機能~

フエニックス・コンタクト株式会社は、基板対基板コネクタ FINEPITCHシリーズとして新たにフローティングコネクタを発売します。

Quintman

DINレール用電源エントリーモデル「ESSENTIAL2 POWER」をクイントマンが4コマ漫画で紹介

この度スイッチング電源のエントリーモデルとなる「ESSENTIAL2 POWER」の新しいフライヤをリリースしました。

イーサネット/光メディアコンバータ

36機種から選択可能な新たなイーサネット/光メディアコンバータを発売~ベーシックモデルからIEC61850対応モデルまで~

フエニックス・コンタクト株式会社は、イーサネットを光変換し、高レベルの干渉耐性で長距離伝送を可能にする新たなメディアコンバータ「MC 1000シリーズ」を2024年6月7日(金)より日本国内で正式発売します。

Bio-based plastic products

サステナビリティの取り組み ━ バイオベースプラスチックの基板向け製品でCO2排出を削減

フエニックス・コンタクト社は、持続可能性の向上を重視し、さまざまな取り組みを推進しています。特にプリント基板向け製品(端子台、コネクタ、電子機器用ケースの一部製品シリーズ)では、製品に持続可能なプラスチック材料を使用し、生産プロセスも最適化することで、カーボンフットプリントを大幅に改善しました。

表彰式の様子

2023年度 特約店表彰について(サンワテクノス株式会社)

フエニックス・コンタクト株式会社では、国内27社の特約店の皆さまとのパートナーシップを重視し、毎年特筆すべき功績を残された特約店様を表彰させていただいております。

Logo

ソリューションパートナー プログラム」新規参画企業について(新エフエイコム株式会社様)

弊社「ソリューション パートナープログラム」のオフィシャルパートナーとして、この度、新たに新エフエイコム株式会社様(本社:栃木県小山市、社長:大矢 英貴)にご参画いただく運びとなりました。

loo

新特約店様に関するご連絡(港産業株式会社様)

このたびフエニックス・コンタクト株式会社は、このたび港産業株式会社 (本社:徳島県徳島市)と特約店契約を締結いたしました。

solution partner logo

「ソリューションパートナー プログラム」新規参画企業について(株式会社 松本電機製作所様)

弊社「ソリューション パートナープログラム」のオフィシャルパートナーとして、この度、新たに株式会社 松本電機製作所様(本社:京都市南区、代表:松本一志様)にご参画いただく運びとなりました。

屋外⽤ケースシステムOCS

屋外⽤ケースシステムOCSによる制御ボックスソリューションの特設サイトを公開

フエニックス・コンタクトの屋外⽤ケースシステムOCSシリーズは、屋外の自律型アプリケーションに最適な大容量のプラスチックケースです。この度OCSシリーズを使用した制御ボックスソリューションを紹介する特設サイトを公開しました。

Logo

東京支店・横浜支店の移転および統合のご案内

フエニックス・コンタクト株式会社は、さらなるサービス向上のため、東京支店、および横浜支店を移転および統合し、下記の通り業務を開始する運びとなりました。

Logo

第8回 TOKUDEN展示会 出展のご案内

この度弊社特約店の株式会社 特電様主催の「第8回 TOKUDEN展示会」に出展させていただく事となりましたのでご案内いたします。

SCCRロゴ

盤内機器メーカ複数社による海外規格情報サイト「SCCRポータル」開設のご案内

この度オープンした富士電機機器制御株式会社の海外規格情報サイト「SCCRポータル」は盤内機器メーカ8社にて共同制作した海外規格情報サイトです。本サイトにフエニックス・コンタクトの製品(端子台およびSPD)をご掲載いただきましたのでお知らせいたします。

Sanwa_2022

2022年度 特約店表彰について(サンワテクノス株式会社)

フエニックス・コンタクト株式会社では、国内24社の特約店の皆さまとのパートナーシップを重視し、関係構築に努めており、毎年特筆すべき功績を残された特約店様を表彰させていただいております。

WLAN

ネットワークの無線化に最適!「すっきり無線化!おためしセット」継続販売について

製造現場をはじめとする人手不足や省工数化のニーズにより、制御盤や、装置、機械内部の機器の無線化のニーズはますます高まっています。