発電所用の革新的なテクノロジ

発電所内の効率的なプロセス向けのインテリジェントで信頼性の高いソリューションにお任せください。
閘門と貯水池のある水力発電所
発電所のシステムの前にいるエンジニア

挑戦し甲斐のあるエネルギーの未来

ストレージシステムと分散型発電機の着実な成長により、発電の状況が変化して、安全でありながら同時にクリーンな電源を使用するというタスクに直面します。従来型の発電所は、再生可能エネルギー源によって段々と置き換えられています。この背後にある理由は、気候変動その他の環境の持続可能性の問題です。それにも関わらず、多くのタイプの発電所がまだ完璧に発電の状況から完全に排除されてはいません。さまざまな発電所テクノロジに必要なネットワークには、効率的で信頼性の高いプロセスが必要です。

発電所テクノロジ 当社の製品は、さまざまなタイプの発電所で使用することができます。

夕暮れ時に光を放つ天然ガス火力発電所
ガス火力発電所は、すばやく柔軟な制御が可能であるため、再生可能エネルギーに追加するのに理想的です。将来的にはグリーン水素による運転に切り替わる予定ですが、輸入天然ガスの需要は2030年までは依然として高いままと見込まれます。
太陽を背景にした霧の中の石炭火力発電所
石炭火力発電所は、19世紀以降、発電を革新してきました。しかし現在は、再生可能エネルギーの台頭と環境意識の高まりにより、課題に直面しています。したがって、将来的には石炭の利用は減少するとみられます。
日没時の水力発電所と貯水池
水力発電所は、3,500年にわたり、水力を利用して発電を行ってきました。水力発電所で利用されているテクノロジは従来型ですが、現在、水力発電所は再生可能エネルギーの基礎を担う存在となっています。しかしながら、気候変動、干ばつ、豪雨により、その信頼性が危機にさらされています。
河川の脇にある原子力発電所
原子力発電所は、1950年代から低炭素なエネルギーを提供してきましたが、事故や放射性廃棄物のリスクも伴っています。多くの国では原子力発電所の段階的廃止を計画しているものの、現在は非常時の予備として使用しています。新しい原子炉と核融合が未来を構築する可能性はあります。
日没時の川岸の石油火力発電所
石油火力発電所は、石油を燃焼して電気を生成します。かつては主たる電力源であり、現在では主としてセカンドリザーブ発電所として使用されています。石油産出国では、引き続きベースロードとなっています。こうした国の将来を決定づけるのが、燃料電池などの持続可能な代替エネルギーやテクノロジです。

安定したパワーグリッドには、悪条件下においてもインテリジェントに反応して確実に機能するソリューションが必要です。何十年にもわたる経験と革新的なテクノロジで、当社はシステムの優れた可用性を現在そして未来にわたり確保します。

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business development manager、Energy Management
Matthias Schröder、発電所の発電のエキスパート

特長 当社のソリューション

システム内の緑の信号灯
制御盤の端子台のケーブル配線
光ファイバとコネクタによる発電所の電源供給
発電所識別用の携帯バーコードスキャナ―
システム内の緑の信号灯

重要な主要指標としてのシステム可用性によって、発電所の有効性が決まります。値が低いと、計画外のダウンタイムや、コストに悪影響を及ぼすその他の原因につながります。

システムの高可用性を常に確保し、想定外の障害を防止:フエニックス・コンタクトのテストシステム、電源、制御システム、およびリモート制御システムは、最高品質基準を満たしており、最適なシステム可用性を保証します。

制御盤の端子台のケーブル配線

すべての発電所の目標であるプロセス最適化:スムーズなプロセス、品質向上、コスト削減は、当社がお客様と共に進める肯定的な結果です。

当社は電気接続の容易な計画、設定、設置を確保します。端子台列をすばやく便利に計画・設定しましょう。シンプルで安全な配線向けのソリューションをご利用ください。それがプロセスを最適化・短縮化できる方法です。

光ファイバとコネクタによる発電所の電源供給

ネットワーク化されデジタル化された部門と産業は、今後ますます重要になります。これは、データと情報を発電所内外で最適な方法で交換するための唯一の方法です。

当社の長年の開発経験に基づく新しいインテリジェントなテクノロジにより、迅速で信頼性の高いデータの伝送や処理が実現できます。これにより、絶えず進化する市場でいつでもどこでもシステムに関連するデータを確実に監視することができます。

発電所識別用の携帯バーコードスキャナ―

ケーブル、配線、その他の電子・電気機械部品の量が膨大なため、特に発電所内ではすべてを正確にトラッキングすることは難しい場合が多いです。そのため、適切で追跡可能な識別は非常に重要です。

適切な識別により、操作ミスを防ぎます。簡単な設置とメンテナンスで、スムーズな運用を実現しましょう。当社のマーキングシステムはあらゆる要求を満たしており、特に発電所のメンテナンスに最適です。

担当者

担当者:Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
お客様の未来のデジタル送電網に向けた旅は当社にぜひお任せください。