バッテリーストレージシステムによるエネルギーオンデマンド

フエニックス・コンタクトの革新的なコンポーネントとテクノロジを活用すると、効率的で信頼性の高いバッテリーモジュールシステム(BESS)を実現できます。
バッテリーストレージシステムと太陽光発電システムの隣にいるメンテナンススタッフ
風力タービン発電機を背景に、夕暮れ時にバッテリーストレージシステムの前にいる人

バッテリーストレージシステム 太陽が沈むと、私たちの仕事が始まる

太陽は常に輝いているわけではなく、風も絶え間なく吹き続けているわけではありませんが、エネルギーは常に必要です。バッテリーストレージシステムは、発電機の変動性にもかかわらず、独立した電源を可能にするソリューションです。バッテリーストレージシステムの信頼性の高い運用を確保するため、フエニックス・コンタクトにはあらゆる規模とアプリケーションのバッテリーストレージシステム向けの、広範な製品ラインアップがあります。

バッテリーストレージシステム向けのサービスのラインアップをご確認ください


フエニックス・コンタクトの特長


  • 国際安全規格(IEC、ULなど)に準拠した、包括的かつ調整のとれた製品ソリューション
  • バッテリーストレージシステムの信頼性が高く、保守性に優れた運用を実現するための、フィールドで実績のあるコンポーネント、システム、テクノロジ
  • 標準化されたインターフェース、オートメーションソリューション、および共通プロトコルによる容易な統合
  • さまざまなシステム規模に対応できるモジュラー型ソリューションによる拡張性と柔軟性
  • 当社のBESSエキスパートによる、最適化の可能性と最適なソリューションを特定するためのパートナーシップに基づく専門的なプロジェクトコンサルティング

バッテリーストレージシステムアプリケーション

水素タンク
バッテリーストレージシステムは、Power-to-Gas(PtG、水素)やPower-to-Heat(PtH)など、さまざまなPtXテクノロジを組み合わせたハイブリッドシステムに統合することができます。これにより、発電した電力を効率的に使用することができます。
バッテリーストレージシステムを備えた風力発電基地とソーラーパーク
再生可能エネルギー発電機の変動性に対応するために、グリッドを支える発電所規模のストレージシステムは将来のエネルギー環境で中心的な役割を果たします。太陽も風もないときに、必要なグリッドの安定性を確保します。
E-Mobility用充電ステーション
バッテリーモジュールシステムは、信頼性の高い充電インフラの必須のコンポーネントです。グリッド容量が限られている場所でも、大規模なグリッドのアップグレードなしで、急速充電ステーションを設置できます。
ガレージの家庭用ストレージシステム
個人宅では、バッテリーストレージシステムはソーラーシステム、インバータ、家庭用充電ステーションと組合せて使用されることが多いです。ここでは、自己消費を最適化するために使用されます。これはコスト削減とエネルギー独立性につながります。
製造での直流電流の使用
バッテリーストレージシステムは、産業用DCグリッドに簡単に統合できます。ピーク負荷に対処し、システムの効率を向上させるための柔軟なソリューションです。同時に、変換損失も大幅に低くなります。
データセンター内部
データセンターでは、バッテリーモジュールユニットにより、停電の場合でも無停電電源を確保します。データの損失のリスクや機密性を考慮すると、高い可用性は運用にとって不可欠です。

FAQ:バッテリーストレージシステム


バッテリーモジュールユニットの内部のビュー
地球を持つ手
AESパーク内のバッテリーストレージシステムの内部のビュー
光の海と半球
バッテリーモジュールユニットの内部のビュー

頭字語BESSは、バッテリーモジュールシステム(battery energy storage system)の意味です。バッテリーモジュールシステム(BESS)は、現代のエネルギーインフラに必須です。このテクノロジにより、電気エネルギーを効率的に蓄積して、必要な時に再び放出することができます。また、将来に向けてより均一で信頼性の高い電源を確保するのにも大きく貢献します。

地球を持つ手

再生可能エネルギーの割合が増加し、世界のエネルギー内訳の中で不安定なエネルギーが増加する中、バッテリーストレージシステムは持続可能で効率的なエネルギー革命を実現するために欠かせないツールです。将来、継続的な電源を確保することは重要であり続けるでしょう。バッテリーストレージシステムにより、需要が低い時の余剰エネルギーの蓄積と、ピーク時の利用のための放出を通して、インテリジェントで最適化されたエネルギー管理が可能になります。これにより、変動する購入量と消費量のバランスを取ることができます。この理由により、バッテリーストレージシステムは電化された世界にとって必須であり、そのためAll Electric Societyの重要な基盤です。

AESパーク内のバッテリーストレージシステムの内部のビュー

バッテリーストレージシステムには無数のメリットがあり、家庭と企業にとって魅力的なソリューションです。自家発電電力を効率的に使用できるようになり、外部のエネルギー源への依存度を低下させることができます。これにより、グリッドから引き込む必要のある電気が減少するため、エネルギー独立性が向上します。さらに、バッテリーストレージシステムはコスト削減にも役立ちます。価格の高いピーク時に、蓄積されたエネルギーを使用できるため、電気代を削減できるからです。また、バッテリーストレージシステムは再生可能エネルギーからの電気の利用もサポートし、炭素排出の削減にも貢献します。そのため、環境保護に好影響を与えます。

光の海と半球

必要とされるバッテリーストレージ容量は、今後数年間で、不釣り合いなほど増加するでしょう。2030年までに、合計で2,500 GWhの容量が必要になると予測されています。大きな割合を占めるのが、グリッド支援型の発電所規模のストレージシステムです。
この動きをけん引するのが、再生可能エネルギーの大幅な拡大です – 再生可能エネルギーの設備容量は、2030年までに5,520 GW増加すると予測されています。これに伴いエネルギーシステムにおける変動性が高まることから、供給電力の変動を相殺し、長期的にグリッドの安定性を確保するためには、高性能なストレージソリューションが必要となります。

ホワイトペーパー
未来の社会のためのグリーンエネルギー

バッテリーモジュールシステムは、All Electric Society(AES)において中心的な役割を果たします。このホワイトペーパーは、AESのコア要素としてのバッテリーモジュールユニットの重要性に光を当て、セクターカップリングに適したストレージテクノロジを検討します。さまざまなタイプのバッテリーモジュールユニットの、アプリケーションと市場動向をご説明します。

無料のホワイトペーパーをダウンロード
バッテリーモジュールユニット

バッテリーの形でのバッテリーモジュールシステムにより、電源供給からの独立性が高まり気候に優しくなります。このようなテクノロジの助けがなければ、利用できるエネルギーを確実に最適に使用することはできません。

バッテリーストレージシステムのエキスパートチーム - Phoenix Contact,
フエニックス・コンタクトのバッテリーストレージシステムのエキスパートチーム