DC負荷の電気アークのない保護、監視、スイッチング
再生可能エネルギーを利用した持続可能な生産は、産業用DCグリッドの構築から始まります。Contactron ELR HDCにより、フエニックス・コンタクトの最新の半導体技術と実績のあるDCリレーを組合せ、電気アークなしでスイッチングし、長寿命を保証する多機能DCスイッチング機器を提供します。
スイッチがオフの状態では、電力経路内のリレーが両方の位置で電気的に絶縁されます。Contactron ELR HDCは、いわゆるDC分岐でソース、負荷、およびグリッド自体の間で電力を交換する必要があるDCグリッドで使用されます。この機器は、最大810 Vで最大55 Aを切り替えるだけでなく、DCグリッドの動作に必要なその他のタスクも実行します。動作中、ミニチュアサーキットブレーカは特に重要なパラメータを監視し、プロセスデータ収集にも利用できるようにします。動作電流が設定された最大値を超えると、Contactron ELR HDCは、非常に高速な短絡シャットダウンに至るまで、時間遅延を伴って電源をオフにします。またこの機器は、入力の不足電圧または過電圧の場合にも電源をオフにします。
ミニチュアサーキットブレーカは出力のコンデンサを入力電圧まで充電し、電源オン時の電流ピークを回避します。さらに、Contactron ELR HDCには、ネットワーク環境への統合用のデジタル入力/出力と通信インターフェースがあります。ユーザーは、ネットワーク経由、またはフエニックス・コンタクトのclipX Engineerパラメータ設定ソフトウェアを使用して、機器のパラメータを要件に合わせて簡単に調整できます。