Heavycon industriella anslutningar för datacenter

22.07.2025
Heavycon-kontakter för datacenter

De nya Heavycon-kontakterna för datacenter från Phoenix Contact optimerar energiöverföringen från Protocol Data Unit till IT-rack och erbjuder robust energiöverföring på upp till 70 A. Crimpkontakternas låga övergångsmotstånd minskar energibehovet med upp till 60 procent. Lägre värmeutveckling minskar även kylbehovet.

Företag satsar på vår beprövade anslutningsteknik för energidistribution från Protocol Data Unit till IT-rack. Det kompakta utförandet av kontakterna för datacenter möjliggör platsbesparande kabeldragning. Dessutom minskar installationstiden avsevärt med Click-in-låsanordningen utan verktyg. Med en märkström på 70 A och en märkspänning på 690 V är HEAVYCON-kontakter konstruerade för krävande applikationer. Kontakterna har ett poltal på 4 + PE och stöder ledarareor från 6 till 25 mm² (AWG 10 till AWG 4). Den integrerade kabelförskruvningen i storlek M32 eller M50 finns med eller utan dragavlastning och säkerställer en säker anslutning.
HEAVYCON-kontakter för datacenter erbjuder därmed en energieffektiv och kraftfull lösning för moderna datacenter.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation