Två apparatskåp utbyggda med olika radplintar med Push-in Technology

Snabb och tillförlitlig: Novum Automation förlitar sig på Push-in Technology

  • Novum Automation tar sig an processer som tidigare varit manuella och automatiserar dessa för optimal anläggningsstyrning och optimerad Return on Investment (ROI)
  • Vid upprustningen av en transportanläggning hittade Novum den snabba, okomplicerade och tillförlitliga Push-in Technology från Phoenix Contact
  • Novum förlitar sig numera i de flesta av sina projekt på produkter från Phoenix Contact, då den korta monteringstiden och höga tillförlitligheten sparar pengar på lång sikt
Logotyp Novum Automation

Kundprofil Novum Automation

Novum Automation är ett litet innovativt ingenjörs- och tillverkningsföretag med säte i Traverse City, Michigan. Novum Automation tar sig an processer som tidigare varit manuella, som datainsamling och produktkontroller under hela livscykeln, och automatiserar dessa för optimal anläggningsstyrning och optimerad Return on Investment (ROI).

Reese Gallagher, ägare och huvudansvarig systemutvecklare på Novum, förklarar: ”Vi är fortfarande ett ganska ungt företag och har först nyligen ombildats från Gallagher Engineering till Novum Automation. Vi är ett team med fem ingenjörer med vitt skilda specialiteter. Vi vill göra vårt arbete på bästa sätt och samtidigt ha kul när vi gör det. Vi lägger ribban ganska högt för oss själva.”
Reese förklarade: ”I vår bransch har vi nått en punkt där apparaterna har varit installerade i 20, ibland till och med 30 eller 35 år. Det finns ett behov av att modernisera dessa gamla apparater, eftersom mycket av den gamla tekniken inte längre stöds. Problemen växer och det finns ett stort behov av upprustning av styrsystem i tillverkningsanläggningar. Vi märker av en hög efterfrågan i norra Michigan, där industrin har växt men stödet i form av styrsystem inte riktigt har hängt med. Vi börjar hitta gemensamma nämnare i våra kunders behov.”

Apparatskåpsbyggnad hos Novum Automation

Modernisering av styrsystemet till transportanläggningen

Novum Automation står ofta inför detta problem inom många olika tillämpningar, t.ex. transportanläggningar.
Novum hade en kund som var tvungen att rusta upp transportanläggningarna på fyra linjer i en påfyllningsanläggning. Det ursprungliga systemet kördes på föråldrad maskinvara, vilket försämrade produktiviteten.
Reese förklarade: ”Många tillverkningsföretag har transportörer som kör produkter genom produktionsanläggningen.
Det måste finnas någon form av styrsystem med handskakning mellan maskinerna så att maskinoperatören får veta när produkter hamnar i köer eller fastnar i anläggningen. Vi erbjuder även enheter för Inline-kontroller. Vi börjar bygga upp en portfölj med standardlösningar. Vi har märkt att vi bygger många styrsystem för transportanläggningar.
Alltså ställde vi oss frågan varför vi inte bara utarbetar en standardlösning som vi konkret kan marknadsföra just för detta ändamål.”
Novum uppfann, utvecklade och installerade ett fullt fungerande styrsystem för transportanläggningar och tog det i drift. Systemet använder aktuell, skalbar och framtidssäker PLC och maskinvara för att bygga paneler och levereras med omfattande dokumentation för att vara användarvänligt.
Det nya systemet omfattar digitala fotoceller för att upptäcka flaskköer, drivenheter med variabel frekvens (VFD) för att få mjukare acceleration och retardation med hänsyn till motorns livslängd samt nya AC-drivenheter som ger ökad tillförlitlighet och säkerhet.
Novum behövde få alla fyra anläggningarna klara på bara fyra månader ‒ man var alltså tvungna att arbeta riktigt snabbt.
Det kan ta tid att göra kabeldragningen mellan kopplingsplintar.
Kopplingsplintar tillhör visserligen de mest grundläggande delarna i ett apparatskåp, men ibland lossnar ledare med tiden och orsakar då problem.
Reese berättade: ”Efter fem timmars felsökning förstod vi att en av plintarna inte var helt åtdragen och att tyngdkraften drog ut ledaren.
Kanske kom också någon in och stötte till ledaren.
Ledaren lossnade och vi var tvungna att felsöka tusentals kontaktställen för att se vilken ledare det var som inte hade kontakt.”

Kabeldragna PTPOWER-kraftkabelplintar i apparatskåpet

Push-in Technology för snabb och enkel installation

När Reese hade sett några paneler som var byggda med produkter från Phoenix Contact, ville han veta mer om Push-in Technology (PT). ”När vi uppmärksammades på detta tänkte vi 'Vänta nu, finns det alltså något där man helt enkelt bara sticker in ledaren? Och den sitter alltså kvar där på sin plats och är vibrationstålig?‘ Vi frågade oss varför inte alla gör så.”
Reese erkänner att han till en början var ganska överväldigad av sortimentets bredd hos Phoenix Contact, men fick hjälp av försäljningsingenjören Zack Vinski att hitta rätt i katalogerna.

”Zack har varit till mycket stor hjälp för oss så att vi har kunnat hitta och koncentrera oss på de passande produkterna.” Novum specificerade PTPOWER-kraftkabelplintarna och PTIO-sensor-/ställdonsplintarna. PTPOWER erbjuder en snabb och användarvänlig anslutningsmöjlighet för kabeldragning av stora ledare upp till 350 kcmil (177 mm²). PTIO är anpassad för kabeldragning av moderna maskinstyrsystem. Dessa plintar har samma kontur som CLIPLINE complete-kontaktbryggsystemet från Phoenix Contact och ger maximal flexibilitet.
Novum hade ett mycket snävt tidsschema för att bli klara med transportanläggningarnas styrsystem. ”Vi byggde fyra av dessa system på fyra månader”, sade Reese. ”Vi var tvungna att bygga systemen extremt snabbt och en av de stora fördelarna med PTPOWER och PT-plintarna är tidsbesparingen. Vi behöver inte skruva i något.
Förr hade jag ibland värk i armen av allt skruvande i plintarna och är därför en stor vän av PT. Tidsbesparingen hjälpte oss att bygga systemen snabbare. Dessutom har de petskydd, det är fantastiskt. Men de kan också användas både snabbt och enkelt. Inget måste dras fast.” Han sade att den smala formen hos PTIOs var ännu en fördel. ”Det är en bra I/O för sensorer. I princip tillhandahåller den strömmen och arbetar sedan vidare med jackbara bryggor. Den här formen är mycket smal. Där du kan placera en induktiv givare kan du också leda I/O mycket effektivt. Strömmen ligger redan på. Det behövs ingen separat försörjning. Det är fantastiskt i sig och ändå kan du hämta I/O direkt därifrån. Detta är alltså ytterligare ett användningsområde, förutom utförandena med standardgenomgångsplintar.”

När man börjat använda push-in-plintar framstår allt annat som föråldrat, så vi frågade kunder om de också ville rusta upp sina system.

Reese Gallagher, Ägare och huvudansvarig systemutvecklare
Kabeldragen PTIO-sensor och ställdonsplint med Push-in Technology, anslutna i ett apparatskåp

Förbindelser du kan lita på länge

Novum klarade en fullständig upprustning av alla fyra styrsystemen inom den snäva tidsplanen på fyra månader.
Det nya systemets platsbehov kunde begränsas till bara två skåp, till skillnad från tre eller fyra skåp i det ursprungliga systemet.
Reese sade att Novum använder PTPOWER för alla tillämpningar i huvudenergifördelningen. ”Vi använder nu PT-plintar i nästan allt vi gör. Utbudet är så stort att man även kan få tvåvåningsutföranden. Det finns till och med sådana med tre våningar. Något mycket intressant är utförandet för AC-motorer. I detta fall ingår även jord, så du kan ansluta snabbt vid in- eller utgången till eller från en VFD.
Sedan kan fältkabeldragningen föras in och anslutas direkt.
När man börjat använda push-in-plintar framstår allt annat som föråldrat, så vi frågade kunder om de också ville rusta upp sina system.” Reese sade att Push-in Technology och andra produkter från Phoenix Contact sparar pengar på lång sikt. ”Produkter från Phoenix Contact och särskilt push-in-plintar sparar mycket tid för oss när vi bygger upp en panel. Och då tycker jag man ser de långsiktiga effekterna av en kvalitetsprodukt. Utan yttre påverkan kommer produkterna inte gå sönder när de används på fältet. Därför får vi inte heller några samtal om att något inte fungerar.”
”Det jag gillar med Phoenix Contact är att jag faktiskt kan lita på deras produkter. Jag måste inte börja med att besiktiga produkterna på plats i någon kvalitetskontroll. Jag behöver inte oroa mig för att en produkt oväntat slutar fungerar efter ett par år eller till och med vid idrifttagningen”, fortsatte han. ”När jag väljer Phoenix Contact behöver jag inte bekymra mig om lika mycket, jag sover bättre och vet helt enkelt att produkterna jag köper gör precis det de ska.”