Värt att veta ·
04.12.2024

Vad är Power-to-Liquid? Power-to-Liquid (P2L/PtL) omvandlar förnybar energi till lagringsbara flytande bränslen och minskar beroendet av fossila bränslen.

Tankbil framför industritankar

Sammanfattning

Power-to-Liquid är en process där förnybar energi används för att producera vätgas genom elektrolys. Vätgasen omvandlas tillsammans med koldioxid till syntetiska flytande bränslen, t.ex. fotogen. PtL-bränslen är klimatneutrala, kan användas i befintlig infrastruktur och ersätta fossila bränslen.

Schematisk bild av Power-to-X-processen

Hur fungerar Power-to-Liquid?

Elektrolys använder förnyelsebar energi för att bryta ner vatten till väte och syre. I nästa steg reagerar vätgasen kemiskt med koldioxid, som kan utvinnas ur atmosfären eller avgaser från industrin. En vanlig metod är Fischer-Tropsch-processen, som har använts för produktion av flytande bränslen sedan 1925. Det syntetiska bränsle som framställs på detta sätt kan användas för mobilitetssektorn eller som råmaterial för den kemiska industrin.

Utsikt över en industrianläggning

Användningsmöjligheter

Fordon med förbränningsmotorer kan köras nästan utsläppsfritt på PtL-bränslen utan omfattande ombyggnader av den befintliga infrastrukturen. Dessutom skulle PtL kunna användas inom flyg- och sjöfartsindustrin, där andra lösningar för att minska koldioxidutsläppen för närvarande är begränsade.

Den kemiska industrin kan använda PtL som råmaterial för olika kemiska processer och därmed minska sitt koldioxidavtryck. I regioner med olika potential för förnybar energi kan PtL fungera som integrerad plattform för att utnyttja förnybar energi på ett effektivt och flexibelt sätt, vilket stärker den regionala energisäkerheten och bidrar till en global minskning av koldioxidutsläppen.

Avgaser strömmar ut ur ett avgasrör

Hur stöder PtL energiomställningen?

Power-to-Liquid optimerar användningen av förnybar energi och fungerar som länk mellan de olika energibehov som finns. Genom att omvandla förnybar energi till lagringsbara flytande bränslen bidrar PtL till att minska beroendet av fossila bränslen. Samtidigt förbättras nätstabiliteten genom att det finns flexibla lagringsalternativ. Förmågan att lagra energi bidrar till att minska obalansen mellan energiproduktion och energianvändning. Detta gäller särskilt de dagar då förnyelsebara källor som vind och sol genererar mer energi än vad som omedelbart kan förbrukas.

Genom att producera praktiskt taget utsläppsfria bränslen stöder PtL utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn och möjliggör en hållbarare mobilitet. Även för industrier som är beroende av koldioxidintensiva processer är det ett lönsamt sätt att minska sina koldioxidutsläpp genom att ställa om sin energiförsörjning mot grönare alternativ. I slutänden kan tekniken bidra till produktion av gröna kemikalier, vilket ytterligare minskar den kemiska industrins beroende av fossila råvaror. Det här leder till mindre påverkan på miljön och påskyndar energiomställningen.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Fördelar med Power-to-Liquid

PtL fungerar som en koldioxidneutral lösning för lagring och användning av förnybar energi. De flytande bränslen som producerats kräver betydligt mindre plats än vätgas. De är därför lättare att lagra och transportera. Fordon med konventionella förbränningsmotorer kan enkelt gå över till dessa miljövänliga bränslen utan att det krävs komplicerade konverteringar. PtL-bränslets flexibilitet gör att olika processer kan anpassas till respektive regionala energikällor. PtL gör det möjligt för den kemiska industrin att minska sitt koldioxidavtryck genom att fungera som råvara för gröna kemiska processer.

Facit

Power-to-Liquid (PtL/P2L) är en banbrytande teknik som bidrar till att minska koldioxidutsläppen från vår energiförsörjning och skapar ingångar till en hållbarare framtid. PtL omvandlar förnybar energi till lagringsbara flytande bränslen och erbjuder en koldioxidneutral lösning med ekologiska och ekonomiska fördelar.

Tekniken förbättrar nätstabiliteten och minskar beroendet av fossila resurser, vilket är en förutsättning för att energibranschen ska kunna ställa om på allvar. PtL gör det möjligt för den kemiska industrin och transportsektorn att minska sina koldioxidutsläpp och därmed påskynda energiomställningen.

PtL och All Electric Society

All Electric Society är en värld där energi från förnyelsebara källor står till förfogande i tillräcklig utsträckning och till ett överkomligt pris. Förnybar energi genereras och utnyttjas kontinuerligt. Dessutom minskar behovet av primärenergi genom effektivitetsåtgärder samtidigt som intelligenta och nätverksbaserade system skapas. En central utmaning för All Electric Society är att göra förnybar el transportabel och lagringsbar mellan sektorerna – vilket i sin tur gör den tidsmässigt flexibel. PtL är ett sätt att åstadkomma detta.

Författare: Phoenix Contact

E-post:

Kontakta våra experter

All Electric Society-team av experter
All Electric Society-Expertenteam
"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag