Referens
13.09.2024

Så för framtiden Vad en gemensam passion för teknisk innovation har att göra med jordbrukets framtid kan man se på mejeriet Alztaler Hofmolkerei i södra Tyskland.

Två personer framför en eltraktor i ett grönt landskap

Sammanfattning

Med eldrift över fälten: Tadus-traktorn visar praktiskt taget vägen till en koldioxidneutral framtid. Samtidigt är den präglad av människor som Dr Thaddäus Baier, grundare av Tadus GmbH, och Frank Bulmahn, Solution Engineer på Phoenix Contact Deutschland GmbH, som är övertygade om att ett koldioxidneutralt jordbruk är möjligt redan idag.

Två män står vid en eltraktor

För Dr Thaddäus Baier är eldrift jordbrukets framtid

Fossila bränslen är inte nödvändiga

Den ene har studerat flyg- och rymdteknik och arbetar tillsammans med ett dedikerat team på att utveckla en eltraktor för serieproduktion. Den andre är utbildad verktygsmakare och sedan 14 år tillbaka specialist på försäljning av kundspecifika lösningar inom E-Mobility hos Phoenix Contact.

I det moderna jordbruket är det fortfarande utbrett att använda fossila bränslen för energiförsörjning av maskiner, bevattningssystem och byggnader. Måste det vara så? "Nej", säger Dr Thaddäus Baier bestämt. Utvecklaren av Tadus-traktorn är övertygad om att många gårdar redan har den infrastruktur som krävs för att arbeta på ett miljövänligt och energieffektivt sätt. Aktuella siffror från den tyska statistiska centralbyrån bevisar detta: År 2023 producerade 26 % av de tyska jordbrukarna förnyelsebar energi. 94 % använder solcellsanläggningar. 61 200 solcellsanläggningar är installerade på tyska gårdar.

En man sätter laddhandtaget i laddintaget på en eltraktor

Efter provkörningen testar Frank Bulmahn också laddningsläget på Tadus

Eltraktor är ett viktigt steg mot ett hållbart jordbruk

Solcellsanläggningen på taket, wallboxen på väggen – Tadus-traktorn kan vara en avgörande pusselbit på vägen till ett hållbart jordbruk. Den använder, lagrar och släpper ut hållbart genererad energi och kan därmed göra All Electric Society till verklighet inom jordbruket. Detta gör den också till ett perfekt exempel på sektorkoppling, där energi som genereras från förnybara källor används efter behov.

Eltraktorn provkörs för närvarande som testfordon på mejeriet Alztaler Hofmolkerei. Med en effekt på 100 kW är den perfekt för att skörda hö och får Frank Bulmahn, marknadsexpert på Phoenix Contact Deutschland GmbH, att stråla efter en tur över betesmarken: "Den är ju snabb som vessla."

Den här provkörningen är inte Frank Bulmahns första besök hos Dr Thaddäus Baier och Tadus. Passionen för tekniska innovationer och visionära idéer för dem samman. "Vi hade ett litet problem med laddintaget när vi tog Tadus i drift. Det räckte med ett snabbt samtal till Phoenix Contact och Frank Bulmahn var på plats, full av entusiasm för vårt projekt", säger Baier. Han var imponerad av det engagerade och okomplicerade stödet. "Det är ingen självklarhet för ett företag av den här storleken."

Två män i en jordbruksbyggnad

Hötorken drivs av solcellsanläggningen och av Tadus när den inte används ute på fältet.

"Vi behöver människor med visioner"

"Här omprövas jordbruket", säger Frank Bulmahn och förklarar sitt engagemang i Tadus-projektet. "Vi behöver människor och idéer som dessa för att driva All Electric Society framåt." För försäljningsexperten är direktkontakt med utvecklare som Thaddäus Baier en verklig höjdpunkt i hans arbete. "Att sammanföra rätt produkter med rätt personer vid rätt tidpunkt och aktivt stödja dem – det är det jag brinner för."

CCS-laddintaget typ 2 från Phoenix Contact är rätt produkt för Tadus-traktorn. Det kan belastas med 250 A kontinuerlig ström och temporärt med 500 A. Med kapslingsklasserna IP6K9K i frontområdet och IP67 är den särskilt lämplig för de tuffa förhållandena inom jordbruket.

Frank Bulmahn såg detta med egna ögon under sitt besök på Alztaler Hofmolkerei. Den ekologiska familjegården ligger 30 kilometer från sjön Chiemsee i Bayern. 60 kor ger ekologisk hömjölk till olika produkter som smör, yoghurt och ost, som produceras direkt på gården.

På vintern kommer foderhöet från gårdens egen hötork. Det är också en av gårdens största energiförbrukare. Fläkten körs på 30 kW och avfuktaren på 25 kW dygnet runt för att säkerställa optimal torkning. I princip sköter gårdens egen solcellsanläggning energiförsörjningen. Men när Tadus inte behövs på fältet kommer den även här till sin rätt. Förutom mobil användning kan den integreras i fastighetsstyrningen som en energilagringsmodul. Tack vare systemet med utbytbara batterier är den alltid redo att användas.

En hand håller i laddhandtaget

I framtiden kan det vara lika naturligt att gå till laddintaget som till mjölkningsmaskinen inom jordbruket

Besparingspotential på upp till 80 %

"Om man betänker att en traktor bara körs mellan 500 och 1 000 av 8 000 timmar per år, öppnar det upp helt nya möjligheter", säger Thaddäus Baier. Potentialen är enorm. Den tyska motorfordonsmyndigheten uppger att det finns över 300 000 traktorer i det tyska jordbruket, med cirka 30 000 nya som tillkommer varje år. Och pressen på lantbrukarna att arbeta mer kostnadseffektivt ökar, inte bara på grund av att dieselsubventionerna snart kommer att upphöra. "Under förhållanden som de som råder på det här gårdsmejeriet kan traktorns driftskostnader minskas med upp till 80 % bara genom att använda solcellsanläggningen. Och då har jag inte ens tagit hänsyn till mervärdet genom integreringen i fastighetsstyrningen."

Tadus-teamet arbetar just nu hårt för att få traktorn klar för serieproduktion. En prototyp med en batterikapacitet på 200 kWh ska ut på fälten till mitten av 2025, och lanseringen är planerad till slutet av 2025. Frank Bulmahn tog med sig det rätta laddintaget på sitt besök i södra Tyskland, för han vet precis: "På vägen till en hållbar framtid är det handlingar som gäller, inte bara ord."

Resultat

Samarbetet mellan Dr Thaddäus Baier och Frank Bulmahn visar på ett imponerande sätt hur tekniska innovationer kan bana väg för ett koldioxidneutralt jordbruk. Tadus-traktorn, som är en symbol för hållbart jordbruk, visar potentialen hos förnybar energi och modern teknik. Försöksverksamheten vid Alztaler Hofmolkerei är ett exempel på hur jordbruksföretag kan minska sina driftskostnader avsevärt genom att använda solcellsanläggningar och eltraktorer och samtidigt ge ett viktigt bidrag till klimatskyddet. Visionen och engagemanget hos personer som Baier och Bulmahn är avgörande för att göra framtidens jordbruk hållbart och effektivt och för att förverkliga idén om All Electric Society.

Författare: Nicole Koch

E-post:

Kontakta våra experter

"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag