Utmärkelser för PLC-INTERFACE-relä med effektbrytare i USA
PLC-INTERFACE-relä med effektbrytare från Phoenix Contact vinner guld vid Control Engineering 2025 Product of the Year Awards och titeln ”Most Valuable Product” vid Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards i USA.
Utmärkelsen ”Control Engineering Product of the Year” har i nästan fyra decennier belönat banbrytande teknik inom automation och styrning. Även 2025 uppmärksammas produkter som formar framtidens industriella teknik. De nominerade produkterna var nya på den nordamerikanska marknaden mellan den 1 januari och den 31 december 2024. Med effektbrytaren PLC-INTERFACE tilldelas Phoenix Contact utmärkelsen Gold Award i kategorin ”Power”.
Programmet ”Plant Engineering Product of the Year” firar 37-års i år och fortsätter att vara den ledande utmärkelsen för de mest innovativa och inflytelserika nya produkterna inom tillverkningsindustrin och andra industrier. Detta årliga läsarvalprogram lyfter fram innovationer som revolutionerar anläggningsdriften och driver på utvecklingen inom branschen. Med effektbrytaren PLC-INTERFACE tilldelas Phoenix Contact här utmärkelsen ”Most Valuable Product (MVP)”.
Dessa utmärkelser visar vilket engagemang Phoenix Contacts har för kontinuerlig innovation inom området för kopplingar och industriautomation. Effektbrytaren PLC-INTERFACE är den kompakta lösningen för koppling och säkring: Den erbjuder den innovativa kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (skydd) i en byggbredd på endast 6,2 mm, för mer utrymme i apparatskåpet. Märkströmmen (1 till 6 A) och frånkopplingsförhållandet kan konfigureras individuellt via DIP-switchar på enheten. En aktiv diagnosutgång ger en tillförlitlig statusindikering till det överordnade styrsystemet. Visuellt indikeras statusen av en flerfärgad LED i grönt, gult och rött.