Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Grått är inne: Phoenix Contact väljer otryckta förpackningar

24.09.2024
Otryckta produktförpackningar från Phoenix Contact i en fabrikshall

Phoenix Contact byter produktförpackningar nationellt och internationellt till otryckta vikbara kartonger. Förpackningarna är därför återanvändbara – helt i linje med en hållbar cirkulär ekonomi.

Phoenix Contacts färgglada tryckta förpackningar, som har använts i många årtionden, är nu historia. Istället för färgerna majgrönt och blågrönt och signalkedjan som en välkänd symbol blir det i framtiden otryckta förpackningar. De främsta anledningarna till bytet är hållbarhet och försörjningssäkerhet.

Omställningen påverkar inte förpackningarnas tekniska egenskaper, dimensioner eller de automatiserade processerna. Phoenix Contact strävar istället efter att förbättra resurseffektiviteten och minska koldioxidutsläppen inom ramen för sin egen hållbarhetsstrategi. ”Otryckta förpackningar är bättre för återvinningscyklerna, eftersom det inte längre finns någon färg som leder till föroreningar”, förklarar Christin Schlieker, projektledare inom logistik på huvudkontoret i Blomberg. Dessutom kan produktförpackningarna utan avancerad varumärkesprofilering enklare användas vidare även utanför Phoenix Contact.

När det gäller materialtillgänglighet är otryckta vikbara kartonger dessutom tillgängliga snabbare i den internationella godstrafiken, med mindre transportbehov och framför allt även lokalt. Christin Schlieker: ”Vi behöver inte längre fokusera på trycket, utan kan koncentrera oss på att förbättra återvinningsmöjligheterna och de tekniska egenskaperna. Phoenix Contact lägger stor vikt vid detta sedan flera år.”

Även efter den gradvisa övergången kommer Phoenix Contact-produkterna inte att levereras helt utan logotyp. Företaget använder produktetiketten för igenkänning av varumärket. Transportförpackningen förseglas dessutom med en nydesignad självhäftande papperstejp av fiberförstärkt papper med Phoenix Contact-logotypen.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation