サステナビリティプロジェクト

より良い未来のためのアイデア。
緑の風景の中の風力発電機

世界中のサステナビリティプロジェクト

フエニックス・コンタクトでは、サステナビリティは世界的に考慮すべき中心的トピックです。当社は、生活空間を持続可能な方法で使用することと、資源の節約に、長年熱心に取り組んできました。

ここでは非常に小さなステップも重要です。この目的で、当社のすべての子会社には、持続可能な方法で生活できるさまざまな方法を提示する、個別のサステナビリティプロジェクトがあります。このサステナビリティプロジェクトはそれぞれ、持続可能な開発目標(SDGs)を促進して、世界をより良い場所にすることを目的としています。

革新的なプロジェクトはこちらからご覧いただけます。SDGまたは国を選択するには、フィルタオプションをご使用ください。

当社のサステナビリティプロジェクト

  • フィルター:
Picture for 東南アジアでの慈善活動のための100,000 km
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

東南アジアでの慈善活動のための100,000 km

Phoenix Contact Southeast Asiaは100,000 kmを記録し、社会に還元しています。

Picture for ドイツにおける幼稚園や学校向けのMINTプロジェクト
SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

ドイツにおける幼稚園や学校向けのMINTプロジェクト

幼稚園の子供達は、ing’eniousネットワークのMINTプロジェクトを通じて初めてテクノロジを体験しています。

Picture for ベルギーのソーラーカーポートが、建物のエネルギー要件をカバー
SDGs目標7:エネルギーをみんなに。そして再生可能に

ベルギーのソーラーカーポートが、建物のエネルギー要件をカバー

経済的でエコロジカルなエネルギー消費。

Picture for 中国はサステナビリティ向上のためのつながりを生み出します
SDGs目標12:つくる責任、つかう責任

中国はサステナビリティ向上のためのつながりを生み出します

「AES Youth」は公益のための価値観を形成します。

Picture for 米国は、気候変動の改善を実現するために太陽の力を活用しています。
SDGs目標7:エネルギーをみんなに。そして再生可能に

米国は、気候変動の改善を実現するために太陽の力を活用しています。

再生可能エネルギーシステムによるカーボンフットプリントの削減。

Picture for 日本現地法人は二酸化炭素の排出量を透明化するアプリを開発
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

日本現地法人は二酸化炭素の排出量を透明化するアプリを開発

個人および毎日のカーボンフットプリントに対する知見を提供。

Picture for イタリアにおける生物多様性の監視、保護、回復
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

イタリアにおける生物多様性の監視、保護、回復

3Bee社と共に生物多様性オアシスを設置

Picture for フランスが未来の低排出モビリティソリューションを構築
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

フランスが未来の低排出モビリティソリューションを構築

従業員は自転車と電気自動車を使用してカーボンフットプリントを削減しています。

Picture for Sarotlahütte山小屋の電源の最新化
SDGs目標7:エネルギーをみんなに。そして再生可能に

Sarotlahütte山小屋の電源の最新化

国に特化した有益な社会。

Picture for ポーランドに100年で100本の木を
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

ポーランドに100年で100本の木を

気候変動に対する地域社会活動。

Picture for 最先端のテクノロジの理論と実践
SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

最先端のテクノロジの理論と実践

キャリアジャーニーで学生を支援。

Picture for 比類のない水ろ過システム
SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

比類のない水ろ過システム

Airfield Estateでは、自給自足と資源の保護に重点を置いています。

Picture for スペイン、ERPを太陽光発電と併用
SDGs目標7:エネルギーをみんなに。そして再生可能に

スペイン、ERPを太陽光発電と併用

物流センターの屋上に設置された太陽光発電システムが、必要な電力の1/4を賄う必要があります。

Picture for ドイツ、All Electric Societyへの青写真を構築
SDGs目標9:産業と技術革新の基盤を作ろう

ドイツ、All Electric Societyへの青写真を構築

ブロムベルク(Blomberg)のAll Electric Society Factoryは、セクターカップリングを産業規模で体現しています。

Picture for デンマークがレーストラックに参入
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

デンマークがレーストラックに参入

ポールポジションに持続可能性と教育を

Picture for ポルトガルでは消費の透明性向上に取り組んでいます
SDGs目標12:つくる責任、つかう責任

ポルトガルでは消費の透明性向上に取り組んでいます

省エネに取り組みたい場合は、電気がどこで使用されるかを正確に知る必要があります。

Picture for ドイツがラリーを開催

ドイツがラリーを開催

従業員向けの広範なプログラムで、サステナビリティ(持続可能性)を実現します。

Picture for スイスはソーラーを活用しています
SDGs目標7:エネルギーをみんなに。そして再生可能に

スイスはソーラーを活用しています

まず砂利が沈められ、次にパネルを上部に設置:屋根上の224 m²の太陽光発電装置。

Picture for 中国、ソーラーエネルギーを収穫
SDGs目標7:エネルギーをみんなに。そして再生可能に

中国、ソーラーエネルギーを収穫

Phoenix Contact Chinaは、新しい太陽光発電システムで、再生可能エネルギーを使用する自給自足に投資しています。

Picture for ブラジルの社会的不利益への取組み
SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

ブラジルの社会的不利益への取組み

大サンパウロ(São Paulo)都市圏にある同社は、恵まれない環境で育った9名の若者に対して、多岐にわたる職業訓練を提供し、大きな社会的影響を与えています。

緑の景観の鳥瞰図

持続可能な行動と管理

フエニックス・コンタクトは、資源の保全および環境・気候の保護に全面的に取り組んでおり、この取り組は個別のプロジェクトの枠を大きく超えています。当社はこの課題を真剣に受け止め、開発から製造、物流まで、持続可能なバリューチェーンを重視しています。

持続可能な開発目標のロゴ

国際的な目標

世界中で持続可能なプロジェクトの開始や実施を行う当社の活動は、持続可能な開発目標(SDGs)と密接に即しています。

国連は2015年に、経済、社会、生態系の面での持続可能な開発を確保するため、合計17の国際的な持続可能性の目標(SDGs)を採択しました。

データを透過的に表示
エコロジカルフットプリント

製品が環境に及ぼす影響は、「製品の環境フットプリント」(略称:PEF)にて示されています。

フットプリントの詳細
TWIN設計のフットプリント