フランスが未来の低排出モビリティソリューションを構築
従業員は自転車と電気自動車を使用してカーボンフットプリントを削減しています。
プロジェクトの目標
フランス現地法人は、低排出モビリティソリューションを促進することを決定しました。そのため、自転車と電気自動車を購入しました。これにより、従業員が移動手段に付いて考え直し、代替手段を使用するように積極的に動機づけます。
マイルストーン
- 短距離の移動には自動車ではなく自転車を使用。
- 新しい考え方を奨励し、エコロジー的に持続可能な輸送ソリューションを促進。
2
従業員が使用するための自転車
1
電気自動車
気候中立の2つのアイデア
炭素排出量を削減するため、フランス現地法人は2つのオファーをしました。従業員は特定の移動に自転車を使用でき、保有車両に電気自動車が加わりました。
休憩時間中に使用する自転車
休憩時間のためにエコロジー的に持続可能なオプションを提供するため、2台の自転車が利用可能で、従業員が予約できます。屋外での昼休みや、ちょっとした買い物に、自転車は空いていればいつでも使用できます。
保有車両用の電気自動車
フランス現地法人は、ハイブリッドおよび電気自動車を選択して、ディーゼルおよびガソリン車両を徐々に減らしています。これにより、排出量が50%低減し、エネルギーコストが50%削減されます。自動車が効率的でプロフェッショナル、かつ日常的な使用に最適であることを示すため、現地法人はテスラ(Tesla)でラリーにも参加しました。意識向上、低排出ドライブの促進を目的として、この自動車は特にお客様訪問時に使用されます。
当社は炭素排出量を削減することに重点を置いています。そしてこのプロセスで従業員をサポートするのが私たちの仕事です。
私たちとつながりましょう
Rémi Roux
Communication Manager