ポルトガルでは消費の透明性向上に取り組んでいます
省エネに取り組みたい場合は、電気がどこで使用されるかを正確に知る必要があります。
プロジェクトの目標
高解像度センサテクノロジと測定データの取得により、長期的な省資源やエネルギー消費量の削減に有効な対策の実現に向けたビジョンは明確です。デジタル化がその基盤となります。
マイルストーン
- 詳細なエネルギー消費データによる透明性の向上
- ターゲットを絞った投資のための意思決定の基盤
- IoT機能を備えたインテリジェントな制御システムの使用
- 比較可能な顧客プロジェクトの計画
12
長期的対策のための月数
デジタル化を実現
長い説明はなく、すぐに実行できる方法のみを示します。ポルトガルのシントラ(Sintra)では、何世紀にもわたりその実力を発揮してきました。古代の宮殿のあるシントラ(Sintra)の文化的景観がユネスコの世界遺産に登録されているのには理由があります。これに関して、2008年に設立されたフエニックス・コンタクトの現地法人は、この街では若い新規参入企業の1社であり、だからこそさらなる持続可能性に尽力しています。 ここでも同様です:現代的なテクノロジでエネルギー効率を向上させる方法を示すときに会話は不要です。
当社のソリューションを使用して経済的な手段で気候を保護する方法を市場に示します。
信頼できる情報に基づく意思決定
あなたのオペレーションでのエネルギー効率性を向上させるには、情報を抽出するためのデータが必要です。そして、収集された知識をIoT情報システムに転送することも、このプロジェクトの一環です。その結果、異なる期間でのエネルギー消費データについて驚くような評価が得られました。時系列に沿って傾向を特定できるため、長期的な効率性対策の道が開けます。この対策には、不十分で扱いにくいシステムを置き換える、現代的なハードウェアへの投資が伴います。投資利益率の観点から最も効率的な利得をもたらす作業は、収集されたデータから引き出されます。
私たちとつながりましょう
Carlos Coutinho
Marketing Manager、ポルトガル