サステナビリティプロジェクト

比類のない水ろ過システム

Airfield Estateと協力し、生態系における汚染を食い止め、水の保全を促進します。
グリーンフィールドの水ろ過システム

プロジェクトの目標

当社のアイルランドの現地法人が、Airfield Estateと提携して、葦原の水処理プロジェクトを実装しています。Airfield Estateの水ろ過システムは、水を節約して再利用するように設計されています。このプロジェクトには、水、環境保護、資源管理の重要性に関する特殊な教育プログラムも含まれます。

マイルストーン

  • 水のリサイクル
  • 水の消費に関する意識向上のための教育プログラムの作成
  • 生態系における汚染の軽減

300,000

年間訪問者数

Airfield Estateは、持続可能性に注力する教育NPOで、地域の葦原を使用して水処理を行うプロジェクトで、フエニックス・コンタクトと提携しています。現地の水ろ過システムは、2023年末までにリサイクルされる予定です。この過程で、訪問者に水の消費と資源管理に関するワークショップが提供されます。

Image for sustainability development goal number 07
お手頃価格でクリーンなエネルギー

水の保全のために。

水の保全に価値のある貢献

Airfield Estateは、Phoenix Contact Irelandと共に葦原の水処理プロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトは2023年3月に開始され、今年末まで続く予定です。

このプロジェクトによりAirfield Estateは、今後5年以内に持続可能な食品のハブになるという最終目標に一歩近づきます。そのためには、水を慎重に使用することが必須の前提条件となります。この組織は、プロジェクトに関する情報と、持続可能な循環経済に関する全般情報を提供する教育プログラムを提供しているため、このプロジェクトには社会的な側面も関わります。

私たちとつながりましょう

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager Ireland

こちらもお客様におすすめです