スペイン、ERPを太陽光発電と併用

物流センターの屋上に設置された太陽光発電システムが、必要な電力の1/4を賄う必要があります。
スペインのフエニックス・コンタクトの屋上に設置されたソーラーシステム

プロジェクトの目標

スペイン現地法人は、自身の電力需要の1/4を賄うという目標を設定しました。

地域の建設会社による詳細な実現可能性解析により、スペインのフエニックス・コンタクトの物流センターの屋上には、必要な耐荷重があることが立証されました。

マイルストーン

  • 太陽光発電による、気候変動への効果的なアクション
  • これまで未使用の屋上エリアを、再生可能エネルギーの生成に活用

110 MWh

年間太陽光発電量

66 t

二酸化炭素削減

134 kWp

ソーラーパワー

既存の屋根構造物からエネルギーを採集

スペイン北部のパルケ・テクノロヒコ・デ・アストゥリアス(Parque Tecnológico de Asturias、テクノロジーパーク)にあるフエニックス・コンタクトの物流センターの屋上は、総面積約6,000 m²で、単なる頭上にある屋根以上のものを提供します。大規模な商業施設の屋根の多くが、追加の負荷に対応できる構造ではないため、未利用のままになっています。重さが増すたびに、屋根構造物は計算上の耐力容量の限界に近づきます。このような規制により、ブラウンフィールドアプリケーションにおいて太陽光発電システムなどの現代化や改造を実施することが困難になっています。軽量ソーラーパネルなどの需要がますます高まっているのはそのためです。このパネルは柔軟で重量が軽く、屋根材に直接結合させることができます。

Image for sustainability development goal number 07
お手頃価格でクリーンなエネルギー

太陽光発電による再生可能電力がAll Electric Societyへの道を開く

この投資の目標は、気候変動への取組みに貢献することです。

Bruno Lorenzo, Director of Finance and Administration

南向きの方向で最大レベルのソーラーパワー

スペインでは、下部構造を持つ通常の太陽光発電システムへの投資の決定は、地域の建設会社が実施した構造的可能性の詳細な分析に基づいていました。また、スペインでは屋上に静的ソリューションを支持するために十分な余裕があったため、異例の偉業を成し遂げることが可能でした。スペインでは、ホイルバージョンと比較してパネルの高い発電量が、好都合な南向きの方向で押し上げられます。本当に思いがけない幸運です。年間出力計算値は110 MWhで、同社は約600 m²のシステムで自身のニーズの約25%を賄うのに充分な供給があると期待しています。これは500戸ほどある約40棟の建物に相当します。

私たちとつながりましょう

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Phoenix Contact Spain、Director of Finance and Administration

こちらもお客様におすすめです