ドイツがラリーを開催

従業員向けの広範なプログラムで、サステナビリティ(持続可能性)を実現します。
持続可能性ラリーの表示

プロジェクトの目標

「Phoenix Contact Cares」というスローガンのもと、ドイツの販売会社が、サステナビリティ(持続可能性)というテーマに注力し、何よりもそれを経験できるよう支援しています。持続可能性ラリーの目標は、集まって資源の節約、環境と気候の保護、人権の擁護に尽力することです。

マイルストーン

  • 変化するトピックに関する毎月の活動
  • 持続可能性の目標への緊密なつながりを構築
  • 学習と考え方の変化を刺激
  • 知識の伝搬

12

すべてのカテゴリの対策

持続可能性:全員が取り組んています

フエニックス・コンタクト100周年:この記念すべき年に、幅広いトピックに関するイベント、プレゼンテーション、共同活動が予定されています。 持続可能性ラリーは、独立したターゲットでSDGsの多様な構造に従っています。範囲はゴミの収集、栄養、健康から、直接の救命対策まで広がります。「Phoenix Contact Cares」プログラムには、生物多様性の背後にあるものをより深く理解することを目的とする、周辺地域への小旅行も含まれます。テーマは、「スウォームインテリジェンスを活用し、持続可能でスマートな未来を最良の方法で実現する」です。そのため、全員がこれに取り組んでいます。

大自然の中でのゴミ収集
Image for sustainability development goal number 15
地上の生活

ラリーで持続可能性を実現

プログラムは記念の年以降も継続されます

プログラムは当社の記念の年に始まりますが、継続的なコミットメントとして設計されています。この目的で、販売会社は独自の持続可能性チームを結成し、アイデアを開発したりイベントを開催したりしています。約束:体験を集め、考え方を変えて、新しい道を探求します。

私たちとつながりましょう

Serap Kesme
Serap Kesme
Manager Processes、Regulations & Purchase、ドイツ

こちらもお客様におすすめです