サステナビリティプロジェクト

ドイツ、All Electric Societyへの青写真を構築

ブロムベルク(Blomberg)のAll Electric Society Factoryは、セクターカップリングを産業規模で体現しています。
ブロムベルク(Blomberg)にあるAll Electric Society Factory

プロジェクトの目標

セクターカップリング向けの現代的テクノロジと持続可能なソリューションを使用する、スマートな商用施設の建築。

マイルストーン

  • セクターカップリングの具体的な実例
  • ヒートポンプと蓄氷槽を用いた冷却・加熱ネットワーク
  • 産業用DC送電網
  • 可変性に優れたルームコンセプト

3500万ユーロ

投資額

350 kWh

バッテリーストレージシステム

650 V

産業用DC送電網内

フエニックス・コンタクトはブロムベルク(Blomberg)本社のAll Electric Society Factoryで、すべてのエネルギーフローの双方向カップリングを実証しています。このコンセプトでは、すべてのエネルギー生成および消費コンポーネントの間の、電気、熱、通信を接続します。そのため、投資は現実的なAll Electric Society(炭素排出なしで生成された電気が主要なエネルギー形態である世界)の青写真と、明確な証拠として機能しています。

Image for sustainability development goal number 09
産業、イノベーション、インフラ

持続可能な産業とインフラのためのセクターカップリング

ビルは単なる頭上の屋根を遙かに超えた機能を提供

その方法が示されています。また、インテリジェントなテクノロジと統合ソリューションを活用して、いかにエネルギー革命を実現できるかについてのインスピレーションも提供されています。この目的で、All Electric Society Factoryでは、例えば加熱と冷却のニーズ向けに蓄氷槽を使用し、2.5 MWpの太陽光発電システムと先駆的な蓄電ソリューションも使用しています。ここでは、フエニックス・コンタクトはバッテリーストレージシステムと水素を活用しています。持続可能なビルのための青写真に統合されているもう一つの特徴は、双方向充電テクノロジと合わせてDC送電網を設置していることです。ここでは、電気自動車は一時的なエネルギー貯蔵システムにもなり、ビルに給電します。これは持続可能で同時にスマートでもあります。この大がかりなプロジェクト総額は約3,500万ユーロで、当社のアニバーサリーイヤーである2023年に運用開始すると、セクターカップリングの青写真としての役割を果たします。

All Electric Society Factoryは、エネルギー効率や建材の再利用といった建設分野の革新と、再生可能エネルギーの生成から利用に至るまでの先進的な産業アプリケーションを融合しています。

Dr. Chris Rosen, フエニックス・コンタクト工作機械担当の元General Manager

エネルギーフローの形態がここに集結

具体的には、同社はヒートポンプと1,500 m³の蓄氷槽を使用して、熱ネットワークをローカルレベルで構築しています。ここでの目的は、あらゆるプロセスからのすべての廃熱を統合して活用することです。電気的には、最初の段階にはバッテリーストレージシステム、2つの太陽光発電システム、部分的DC送電網を使用することが含まれます。これに接続されるのは、E-Mobility向け充電インフラです。産業用のDC送電網の設置は、熟考の上の戦略的決断です。これは例えば、再生可能エネルギー源、バッテリーストレージシステム、E-Mobility(すべて直流に基づく)の統合機能の向上により、エネルギー革命を前進させる上で非常に重要な役割を果たすからです。 さらに、例えば電気自動車の回生ブレーキからのエネルギーを使用することによって、電力損失を効果的に削減することができます。計画は、All Electric Societyのこの青写真を拡張して、水素とpower-to-Xに関する産業用ソリューションを含めることです。

私たちとつながりましょう

こちらもお客様におすすめです