Sarotlahütte山小屋の電源の最新化

国に特化した有益な社会。
オーストリアのSarotlahütte山小屋

プロジェクトの目標

Phoenix Contact Austriaは、All Electric Societyの戦略的方向の個々の側面を、社会に利益をもたらす大胆な方法で実現する、国固有のプロジェクトを実装したいと考えていました。フォアアールベルクのアルプス(Vorarlberg Alps)の高度1,611メートルに位置し、Österreichischer Alpenverein(非営利団体オーストリアアルプスクラブ)が運営する野ざらしのSarotlahütte山小屋が、プロジェクトに選ばれました。破滅的な雪崩とそれに続く再建の後、電源が最初に修復されたときは、それはまだ不十分でした。

マイルストーン

  • アイデアを生み出すための社内会議とブレインストーミングセッション
  • オーストリアアルプスクラブに接触
  • フォアアールベルク応用科学大学との協力
  • プランナー、電気技師、システムインテグレータとの協力

1,611 m

標高、徒歩またはヘリコプターでのみ到達可能

5 kW

新しく計画されたマイクロ水力発電所の出力(以前は0.7 kW)

11.5 kWp

新しく設置された太陽光発電システムからのピーク電力(58 kWhのバッテリーストレージシステム付き)

オーストリアのSarotlahütte山小屋

エネルギーの最適な使用

最新化プロジェクトの過程で、フエニックス・コンタクトは、新しく計画されたマイクロ水力発電所に、0.7 kWから約5 kWに強化された出力を完全に統合するためのサポートを提供しました。ピーク電力11.5 kWpで58 kWhのバッテリーストレージシステムを備えた太陽光発電システムも設置されました。キーポイントの1つは、2つの最大負荷(電気エネルギー用のバッテリーストレージシステムと熱水貯蔵タンク)への供給を、生成された電気が効率的に使用され、快適さと利便性を確保するような方法で、インテリジェントにリンクすることでした。「利用可能なエネルギーは限られているので最適に使用し、決して無駄にしてはなりません。その点で、発電システムを適宜設計し、2種類のエネルギー源を並行して理想的に活用するのは、興味深い課題でした」と、電気計画を担当するTechnisches Büro LorenzのGebhard Lorenz氏が説明します。ここでは、フエニックス・コンタクトが提供するインテリジェントで柔軟な負荷管理が、貴重な役割を果たします。一方で、余剰エネルギーはいつでも使用でき、他方では、(気象関係の)エネルギー不足の場合には、電力は重要な負荷に効率的に割り当てられます。

Sarotlahütte山小屋の太陽光発電システムの制御盤の前で、ノートパソコンを使用している2人の同僚

FL mGuardリモートメンテナンスルーターにより、渓谷から山小屋まで、安全な接続をセットアップできるようになりました。「フエニックス・コンタクトは、とりわけ計測ユニットのModbus接続や、エネルギー最適化、表示、リモートメンテナンスの設定、エネルギーデータのProficloud.ioへのグラフィカル表示、部品選択などのプログラミング作業をサポートしました。」と、Sales Manager IMA兼project managerのMichael Schuler氏が説明します。

Image for sustainability development goal number 07
お手頃価格でクリーンなエネルギー

自然の中での持続可能な電力供給

プロジェクトに携わるすべての人々と共に、当社は自給自足の持続可能な電力供給を実現する可能性を示しました。テクノロジなしで済ませるのではなく、テクノロジを通してCO₂を削減するという、当社の理念に完全にそっています。

Thomas Lutzky, General Manager

私たちとつながりましょう

Phoenix Contact AustriaのMartin Reissig
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Austria

こちらもお客様におすすめです