製品の環境フットプリント 当社の製品の環境フットプリントの詳細をご覧ください。
環境フットプリントを算出可能に
製品が環境に及ぼす影響を可能な限り正確に示せるよう、フエニックス・コンタクトは各製品のエコロジカルフットプリントを調査しています。このため、フエニックス・コンタクトでは「製品の環境フットプリント」(略称:PEF)を作成しています。このフットプリントの算出においては、最大18種類の環境指標を考慮しており、特に製品のCO₂値に大きな重点を置いています。土地利用や水の消費量などの指標も、データが利用可能であれば算出しています。
すべての段階が関連
PEFの算出には、バリューチェーン全体を精査し、以下の段階を含みます:
- 製品設計と原材料の選択
- すべての製造手順を含む製造プロセス
- 製品の販売
- 製品の使用および耐用年数終了の段階
透明性の活用
あらゆるプロセスや製造作業工程において、当社は常に新たな決断に迫られると共に、過去の手順のレビューを行っています。これらの決断においてサステナビリティを考慮するためには、最大の効果を発揮する方法はどれかという点を評価する必要があります。ここで、PEFの調査・算出が役に立ちます。内部プロセスの環境指標に基づき、結論を導き出すことができるからです。これによって継続的にプロセスが改善され、環境への影響が低減し、資源の保持が可能となるのです。
データ品質
フエニックス・コンタクトではPEFの算出において、ISO 14040およびISO 14044規格のモデルに従っています。主要データと共に環境データベースからのデータも活用し、PEFを決定しています。データの由来について透明性を保つため、フエニックス・コンタクトはデータを品質レベルに基づいて分類しています。これにより、透明性を確保すると共に、算出した環境指標やCO₂フットプリントのデータ品質についてお客様がいつでも情報を得られるようにしています。
CO₂フットプリント
「製品の環境フットプリント」を作成し、データの透明性を確保することで、持続可能な製品ラインアップの実現に向け正しい歩みを進めることができます。
お客様の製品やサプライチェーンの持続可能性を向上させるお手伝いをします。これによって、より環境に配慮された部材やプロセスが率先して使用され、環境への影響を低減させることができます。