ベルギーのソーラーカーポートが、建物のエネルギー要件をカバー

経済的でエコロジカルなエネルギー消費。
フエニックス・コンタクトのベルギー現地法人のソーラーカーポート

プロジェクトの目標

カーポートに設置されたソーラーシステムにより、当社のベルギー現地法人は一日あたり平均100 kWh、最大ピーク電力40 kWpのエネルギーを生産することができます。これは建物の全てのエネルギー消費をカバーします。

マイルストーン

  • 状況を大幅に変えることなく可能性を評価
  • ソーラーカーポートの設置

100 kWh

1日あたりの平均生産量

40 kWp

最大ピーク電力

250

設置されたソーラーパネル

初期の構想から実装に至るまでの複数の段階

エコロジカルなエネルギー消費とエコロジカルなソリューションを奨励することは、近年のベルギーの法律の焦点です。そのため、エネルギーの状況が大きく変化し、既存のエネルギーインフラに重大な課題が提示されています。特に、2022年のエネルギー危機により、非効率的なエネルギー使用に対する一般大衆の注意が向かいました。

フエニックス・コンタクトの独自のMINTエネルギー管理システムにより、ユーザーは最も経済的でエコロジカルな方法でエネルギーを消費することができます。この原理は、さらにユーザーが現地での発電(つまり太陽光発電、風力発電、Power-to-Xなど)と現地でのエネルギー保存(つまりバッテリー)に投資することも奨励します。どちらもエネルギー危機により非常に需要が高まっています。

ベルギー現地法人のソーラーカーポートの建設

これら全ての側面により、ベルギー現地法人は一種のショールームを開発するアイデアを思いつきました。そこでは、訪問者はシステムを知ってこの措置の有効性を直接体験することができます。

駐車場の一部を小規模な太陽光発電所に変換したため、実装は想定より容易でした。特に、ベルギーチームはソーラーソリューションの大手企業Enerdeal社と協力して、工業製品のような見た目だが非常に設置が容易な、コンクリートベースのソーラーカーポートを作成しました。

ソーラーカーポートを例として、現地でのソーラー発電がエネルギー管理に与える好影響を、多くのお客様が実際に確認できています。

Image for sustainability development goal number 07
お手頃価格でクリーンなエネルギー

ソーラーカーポートがエネルギーを供給

このソーラーシステムとその他全てのテクノロジにより、当社はエネルギー革命におけるイノベーターかつ技術パイオニアとしての地位を確立したいと考えています。それについてお話するだけでなく、仕組みもお見せしたいのです。

Frederik Leempoels, Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

私たちとつながりましょう

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

こちらもお客様におすすめです