機械の安全性 機械の安全性は、現在の機械製造において中心となる要素です。人を保護し、製造プロセスの安全を確保し、法的要件にも適合することになるからです。フエニックス・コンタクトでは、規格準拠で拡張可能かつ未来志向な、機能安全用の包括的なソリューションを提供しています。

安全柵における非常停止
インタラクティブイメージマップ:工作機械の機能安全
安全機能の最適な設計
機械の安全動作のためのセーフティ機能の、規格に準拠し経済的な設計。
安全機能の最適な設計
セーフティをあらゆる側面から幅広くサポートします。
計画から運用まで、機器の全セーフティ工程にエキスパートサポートを提供。
セーフティをあらゆる側面から幅広くサポートします。
一貫性のある文書
一貫性のある規格に準拠した文書は、検証可能な法的保護の前提条件です。
一貫性のある文書
迅速な起動と承認
セーフティ機能を最適に設計することが、機械の迅速な試運転と承認につながります。
迅速な起動と承認
規格に準拠し、安全に機械を計画
徹底的な安全性評価は、セーフティ機能を最適に設計するための前提条件です。これにより設置と試運転に必要な時間と作業を大幅に削減することができます。
規格に準拠し、安全に機械を計画

製品概要

工作機械における機能安全アプリケーション向けに、フエニックス・コンタクトは幅広いSIL認定製品を提供します。

サクセスストーリーとアプリケーション例の詳細をご覧ください

何十年もの経験、革新的な製品、そしてグローバルなネットワークを擁するフエニックス・コンタクトは、機械製造分野における機械の安全性に関する信頼できるパートナーとなります。リスク分析や適切なコンポーネントの選定から、試運転やセーフティ機能の妥当性確認に至るまで、お客様をサポートします。

機械の安全性が決め手となる理由

自動化が加速する現在の産業環境においては、機械とシステムを確実に保護することが必須です。機械の安全性に向けた当社のソリューションは、機械指令EN ISO 13849-1およびEN 62061などの法的要件に適合し、同時に生産性を向上させるのに役立ちます。 

  • 人と機械の保護
  • 法的規格への準拠
  • ダウンタイムの最小化
  • システムの可用性向上

規格に準拠した安全性:世界中で使用可能

フエニックス・コンタクトは、国際的な安全規格の導入を支援します。当社の製品とソリューションは世界各地で使用可能で、お客様の機械の輸出に関連する要件をすべて満たしています。

対応する規格:

機械の安全性に関する要件は、国ごとに大きく異なります。グローバル展開を目指す機械メーカーにとって、これは成功を左右する決定的要因となります。

世界地図
世界地図
世界地図
世界地図

欧州では、__機械指令__に基づいて規格が定められています。これは、整合規格で具体化されている基本的な安全要件を定義したものです。この規格の使用は任意であるものの、法的に有利に働くことがあります。公式認証は不要 – __CEマーキング__とメーカーの__適合性宣言書__があれば十分です。公認機関が関与するのは、高リスクな製品のみです。__EU機械規則2023/1230__の新たな要件には、2027年1月27日までに適合しなければなりません。

世界地図

米国では、__OSHA規格__が適用されます。これは主にオペレーターを対象としていますが、間接的にメーカーにも要求事項を課しています。__ANSIとUL規格__は、法的拘束力はないものの、契約上必要となります。市場監視はありませんが、試運転にはNRTL(Nationally Recognized Testing Laboratory:国家認定試験機関)の試験マークが必要です。

世界地図

中国はさまざまな国際規格を採用していますが、必ずしも最新ではありません。__CCC認証__が必要となるのは、特定のコンポーネントのみです。機械の安全性は主として、通関管理や地域ごとの規格によって影響を受けます。
日本では、ISO 13849-1やIEC 62061などの国際規格を自国のJIS規格に転用しています。これはつまり、欧州の機械メーカーにとっては、輸出時に追加の技術的障壁がないことを意味します。

FAQ

機械の安全性に関するよくある質問

1. 機械製造分野において機械の安全性とはどのような意味を持ちますか。
機械の安全性には、機械が原因となる危険を回避するまたは最小限に抑えるための技術的および組織的な対策がすべて含まれます。機械指令などの法的要件に準拠する目的は、人、機械、プロセスを有害事象から保護することにあります。

2. 機能安全と一般的な機械の安全性との違いは何ですか。
機械の安全性は、すべての保護対策を示す一般用語です。機能安全が表すのは、非常停止時のモータの安全停止など、安全関連制御機能のみとなります。

3. 機械の安全性を自社の設計にどのように組み込めばよいですか。
設計段階のできるだけ早期に、リスクアセスメントを実施してください。この分析は、適切なセーフティ機能の定義に使用され、その後認証済みコンポーネントを用いてこの機能が実装されます。妥当性確認においては、SISTEMAやPascalなどのツールが役立ちます。

4. 自社の安全対策が有効であることを証明するにはどうしたらよいですか。
EN ISO 13849-2またはEN 62061準拠の妥当性確認は有効性の証明となります。これには、実装したセーフティ機能が要件に適合しているかどうかのチェックが伴います。検証においては、文書、試験レポート、および該当するTÜV認証を含めます。