ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

安全ドアスイッチ

インテリジェントな安全ドアの監視 複数安全ドアスイッチの安全な直列接続

設計対策によって危険を許容できるレベルまで削減できない場合、セーフティ機器が必ず必要になります。製造プロセスでの中断が必要な場合、__セーフティドア、パネル、またはフラップ__などの__可動ガード__が取り付けられます。従業員が運転またはサービス作業を実施するためにセーフティドアを開けるとき、動作中の危険性のある機能はオフにする必要があります。安全なスイッチと監視コンポーネントで構成されるインターロックユニットが、セーフティドアの位置を監視するために使用されます。

非接触型セーフティスイッチPSRswitch

ガードの監視

安全関連のシステムをセットアップする際の一般的な方法は、複数のセーフティドアスイッチの論理直列接続と、安全性評価を引き受ける単独のセーフティリレーまたはセーフティPLCです。冗長機械式接点のあるインターロック機器の論理直列接続を取り扱う場合、単独のエラーが検出されないことがあります。トラブルシューティングプロセスの一環として、複数のセーフティドアが、同時にまたは特定の順序で開かれる場合が想定されます。そのような場合、スイッチ接点の単独のエラーは検出されず、それは複数の障害の連鎖反応と危険なイベントにつながる可能性があります。そのため、直列接続に対しては、DIN EN ISO 13849-1に準拠の最大診断範囲DCに従う必要があります。

安全ドアスイッチの直列接続

安全性を保ちながら論理直列接続

PSRswitchはコンパクトな設計のRFIDでコーディングされた非接触型電子式セーフティスイッチです。組込みのインテリジェンスと互換性のある評価機器により、直列接続においても最高レベルの改ざん防止と安全性をユーザーに提供します。一貫したレベルのセーフティを備えた論理直列接続は、2つの安全入力と安全出力によって実装されます。出力はチェーン内の次のスイッチの入力に直接リンクされます。スイッチまたは配線の故障(縮退故障)があれば直ちに検出され、迅速な特定と是正のためにユーザーに表示されます。フィールドでの配線のコスト圧力の増加に対応して、機器に直接接続された8極M12接続により、センサから分配器、安全I/Oモジュールまで、一貫したSAC配線コンセプトを実現します。配線を簡潔にするためスタート回路(リセットボタン)をスイッチに直接実装でき、制御盤までの長い配線の必要性を排除することができます。

RFIDトランスポンダテクノロジを備えた非接触型セーフティスイッチPSRswitch

高い耐タンパー性

RFIDトランスポンダテクノロジは、長い間安全センサテクノロジの一部となっています。それにより、センサとアクチュエータのコード化信号交換が可能です。そのためPSRswitchは、3種類のセンサと汎用アクチュエータを適用することによって、DIN EN ISO 14119の2つのエンコーディングレベルを満たします。ユニコードセンサおよび固定コードセンサは、高いエンコーディングレベルを備えていますが、最初のアクチュエータにティーチすると、他のアクチュエータは固定コードセンサにティーチできない点が異なります。マルチコードセンサはエンコーディングレベルが低く、すべてのアクチュエータを受け入れます。あらゆる予測可能な方法でバイパスできないように、このタイプのスイッチを選択して設置する必要があります。これは、例えばオペレータの手の届かない場所、または隠れた場所に設置することで達成できます。

IO-Linkを備えたインテリジェントなセーフティスイッチシステム

IO-Link経由のスマート診断

ドアのセンサテクノロジのスイッチング状態の診断は、継続的運用の中で高い可用性を確保するのに役立ちます。従来の配線の場合、この方法は非常に手間のかかる実装になるか、あるいは全く実装できないことが多いのです。情報は「ドア開」と「ドア閉」などのシンプルな動作状態に限られることが多いです。このような状況において、PSRswitchは互換性のあるセーフティリレーから、組込みのIO-Linkゲートウェイ機能を介してコントローラに伝送される、完全な診断アプローチを提供します。各センサは継続的に動作状態と安全な入出力を監視します。ドアが開いたり配線障害が検出されたりすると、セーフティ出力が直ちにオフになり、並列配線経由で診断データがセーフティリレーに伝送されます。セーフティリレーもIO-Linkデバイスとして設定されており、表示用のプロセスデータをIO-Linkマスタに、あるいは警告メッセージの形で機械のディスプレイに転送します。

お問い合わせ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社