Kraftige pluggforbindere for måle- og testoppgaver innen beskyttelsesteknologi

30.07.2024
HEAVYCON kontaktinnsatser for transformatortesting

De nye TSC-kontaktinnsatsene HEAVYCON fra Phoenix Contact brukes i mellomspenningskoblingsanlegg. De er spesialdesignet for måle- og testoppgaver og tilbyr en robust løsning for midlertidige eller kontinuerlige pluggforbindere.

Industripluggforbinderne sikrer pålitelig overføring av energi, data og signaler selv under vanskelige forhold. De nye fastpolede og modulære TSC-kontaktinnsatsene kan nå også brukes til å teste strømtransformatorer på en pålitelig måte. Den ledende, automatiske kortslutningen av transformatoren gir maksimal sikkerhet. Takket være det robuste kontakthuset og den høye IP-beskyttelsen er pluggforbinderen også egnet for permanent bruk i automasjonsskapet. Modulære varianter gjør det også mulig å kombinere ulike overføringsmedier i én og samme pluggforbinder, noe som skaper et tilpasset, plassbesparende grensesnitt. Push-in Technology sparer tid takket være en enkel, verktøyfri ledertilkobling. HEAVYCON TSC kontaktinnsatsene er svaret på de økende kravene til moderne beskyttelsesteknologi og tilbyr en fremtidssikker løsning for spesialister innen elektroteknikk.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications