Kompakte industripanel-PC-er

12.11.2024
VL3 PPCS - Kompakte industripanel-PC-er

Phoenix Contact utvider sin portefølje innen HMI og industrielle datamaskiner. De kompakte panel-PC-ene i produktserien VL3 PPCS bygger bro mellom HMI-enhetene TP 6000 og WP 6000 og industri-PC-ene i serien VL3 med kapslet PC og panel-PC.

De nye enhetene har både samme utseende i fronten og identiske mekaniske dimensjoner som de tidligere nevnte HMI-ene. Dette gjør installasjonen enklere, og det er ingen merkbar forskjell i bruken. Kjerneteknologien i de nye panel-PC-ene tilsvarer den i de kompakte kapslede PC-ene i produktserien VL3 UPC. Anleggsprodusenter og brukere drar nytte av høy skalerbarhet mellom produktseriene og gjenbruk av velprøvd teknologi. Takket være tilkoblingsmulighetene og de mange utvidelsesalternativene er de kompakte panel-PC-ene egnet for alle bruksområder.

VL3 PPCS tilbyr fleksibiliteten til en panel-PC for High-End-visualiserings- og IIOT-Edge-oppgaver. Den kompakte formfaktoren muliggjør installasjon i små hus med liten installasjonsdybde. Industridesignen inkluderer passiv kjøling, muligheter for Solid-State-masselagring og berøringsskjermer som kan betjenes med hansker. Denne panel-PC-en utvider VL3 sin panel-PC-portefølje til totalt fem skjermstørrelser.

VL3-PPCS-enhetene med 12-tommers skjerm har en konfigurerbar bevegelsessensor. Dette gjør det mulig å slå av displayet automatisk når det ikke er betjeningspersonell til stede. Dette sparer energi og forlenger skjermens levetid.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications