På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Batteri-energilagringssystemer
Når solen går ned, begynner arbeidet vårt
Solen skinner ikke hele tiden, og vinden blåser ikke hele tiden, men det er behov for energi til enhver tid. Batterilagringssystemer er løsningen for en uavhengig energiforsyning til tross for ustabile energiprodusenter. For å sikre pålitelig drift av batterilagringssystemet ditt, tilbyr Phoenix Contact en omfattende produktportefølje for batteriakkumulatorer i ulike størrelser og bruksområder.
Oppdag vår tjenesteportefølje for batteriakkumulatoren din
Omfattende, harmoniserte produktløsninger i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder (f.eks. IEC, UL)
Velprøvde komponenter, systemer og teknologier for pålitelig og servicevennlig drift av batteriakkumulatoren
Enkel integrering takket være standardiserte grensesnitt, automatiseringsløsninger og vanlige protokoller
Skalerbarhet og fleksibilitet takket være modulære løsninger for tilpasning til ulike systemstørrelser
Partnerskapsbasert, kompetent prosjektrådgivning for å identifisere optimaliseringspotensial og best mulige løsninger med våre BESS-eksperter
Bruksområder for batterilagringssystemer
Batteri-akkumulatorer kan integreres i hybridsystemer som kombinerer ulike P2X-teknologier, for eksempel Power-to-Gas (hydrogen) og Power-to-Heat (varme). Dette muliggjør en fleksibel og effektiv utnyttelse av energien som genereres.
For å motvirke volatiliteten hos produsenter av fornybar energi vil nettstøttende masselagre spille en sentral rolle i det fremtidige energilandskapet. De sørger for nødvendig stabilisering av nettet når solenergi eller vind ikke er til stede.
Energilagringssystemer er en viktig komponent i en pålitelig ladeinfrastruktur. Selv på steder med begrenset nettkapasitet gjør de det mulig å installere hurtigladestasjoner uten behov for omfattende oppgraderinger av nettet.
I private husholdninger brukes batteriakkumulatorer ofte i kombinasjon med et solcelleanlegg, vekselretter og Wallbox. Her brukes de til å optimalisere egenforbruket. På den måten oppnår man kostnadsbesparelser og energiuavhengighet.
Batteriakkumulatorer kan enkelt integreres i industrielle likestrømsnett. De er en fleksibel løsning for å takle topplast og øke systemets effektivitet. Samtidig er det betydelig færre omformingstap.
I datasentre sørger energilagringssystemer for uavbrutt strømforsyning selv i tilfelle strømbrudd. På grunn av sensitiviteten og muligheten for tap av data er høy tilgjengelighet avgjørende for driften.
FAQ: Batterilagringssystemer
Forkortelsen BESS står for batteri-energilagringssystem. Et batteri-energilagringssystem (BESS) er en viktig komponent i moderne energiinfrastruktur. Denne teknologien gjør det mulig å lagre elektrisk energi effektivt og frigjøre den igjen når det er behov for den. Dette vil være et avgjørende bidrag til å sikre en mer konsistent og pålitelig energiforsyning i fremtiden.
Med tanke på den økende andelen fornybar, ustabil energi i den globale energimiksen er batterilagringssystemer et uunnværlig verktøy for å gjennomføre en bærekraftig og effektiv energiskifte. En kontinuerlig energiforsyning må tross alt sikres også i fremtiden. Batterilagringssystemer implementerer intelligent og optimalisert energistyring ved å lagre overskuddsenergi i perioder med lav etterspørsel og frigjøre den i perioder med høy etterspørsel. Svingende innkjøps- og forbruksmengder blir dermed utjevnet. Derfor er batterilagringssystemer en viktig komponent i en elektrifisert verden og derfor en viktig pilar i All Electric Society.
Batterilagringssystemer har mange fordeler som gjør dem til en attraktiv løsning for husholdninger og bedrifter. De gjør det mulig å bruke egenprodusert strøm effektivt og være mindre avhengig av eksterne energikilder. Dette øker energiuavhengigheten, ettersom kjøp av strøm fra nettet reduseres. Batterilakkumulatorer bidrar også til kostnadsbesparelser, ettersom de utnytter lagret energi i dyre rushtider og dermed reduserer strømkostnadene. Batteriakkumulatorer støtter også bruk av elektrisitet fra fornybare energikilder og bidrar til å redusere CO₂-utslippene. De bidrar derfor positivt til miljøvernet.
Behovet for batterilagringskapasitet vil øke uforholdsmessig mye i årene som kommer. Innen 2030 forventes det en samlet global kapasitet på over 2500 GWh. En stor del av dette utgjøres av storskala lagringssystemer som støtter nettet. Utviklingen drives frem av den massive utbyggingen av fornybar energi. Dette skyldes at den installerte kapasiteten forventes å øke med 5520 GW innen 2030. For å kompensere for svingninger i innmating og sikre nettstabiliteten på lang sikt krever den økte volatiliteten i energisystemet effektive lagringsløsninger.
White paper
Grønn energi for fremtidens medeier
Energilagringssystemer spiller en sentral rolle i et All Electric Society (AES). White paper undersøker betydningen av energilagring som et kjerneelement i AES og analyserer egnede lagringsteknologier for sektorkobling. Finn ut mer om bruksområdene og markedsutviklingen for de ulike typene energilagringssystemer.
Energiakkumulatorsystemer i form av batterier gjør energiforsyningen mer uavhengig og mer klimavennlig. Bare ved hjelp av denne type teknologier sikres optimal bruk av tilgjengelig energi.