지속 가능성 프로젝트

더 나은 미래를 위한 아이디어
녹색 풍경 속의 풍력 터빈

전세계에 걸친 지속 가능한 프로젝트

피닉스컨택트에 있어서 지속 가능성은 전 세계적으로 고려하는 핵심 주제입니다. 우리 회사는 수년 동안 생활 공간의 지속 가능한 사용과 자원 보존을 위해 노력해 왔습니다.

여기서는 가장 작은 단계도 중요합니다. 이를 위해 우리의 모든 자회사는 우리가 지속 가능성을 실천하고 적용할 수 있는 다양한 방식을 보여주는 지속 가능성 프로젝트를 개별적으로 진행하고 있습니다. 이러한 각각의 지속 가능성 프로젝트는 지속 가능한 개발 목표(SDG)를 촉진하고 세상을 더 나은 곳으로 만드는 것을 목표로 합니다.

여기에서 영감을 주는 프로젝트를 볼 수 있습니다. 필터 옵션을 사용하여 SDG 또는 국가를 선택하십시오.

지속 가능성 프로젝트

  • 필터:
Picture for 동남아시아에서 선한 목적을 위한 100,000km
SDG 13: 기후 행동

동남아시아에서 선한 목적을 위한 100,000km

Phoenix Contact Southeast Asia는 100,000km를 달려 사회에 기여하고 있습니다.

Picture for 독일의 유치원 및 학교를 위한 MINT 프로젝트
SDG 10: 불균등 감소

독일의 유치원 및 학교를 위한 MINT 프로젝트

Ing’enious network의 MINT 프로젝트를 통해 유치원 아이들이 처음으로 기술을 경험하고 있습니다..

Picture for 빌딩의 에너지 요구 사항을 충족하는 벨기에의 태양광 간이 차고
SDG 7: 경제적이고 재생 가능한 에너지

빌딩의 에너지 요구 사항을 충족하는 벨기에의 태양광 간이 차고

경제적 및 생태학적 에너지 소비.

Picture for 지속 가능성 향상을 위해 연결을 만든 중국
SDG 12: 책임 있는 소비와 생산

지속 가능성 향상을 위해 연결을 만든 중국

“AES Youth”는 공익을 위한 가치를 형성합니다.

Picture for 긍정적인 기후 변화를 위해 태양의 힘을 사용하고 있는 미국
SDG 7: 경제적이고 재생 가능한 에너지

긍정적인 기후 변화를 위해 태양의 힘을 사용하고 있는 미국

재생 에너지 시스템을 통한 탄소 발자국 감소.

Picture for 일본, 탄소 배출 투명성 앱 개발
SDG 13: 기후 행동

일본, 탄소 배출 투명성 앱 개발

개인 및 일일 탄소 발자국에 대한 인식.

Picture for 이탈리아의 생물 다양성 모니터링, 보호 및 복원
SDG 13: 기후 행동

이탈리아의 생물 다양성 모니터링, 보호 및 복원

3Bee와 함께 생물 다양성 오아시스 구축

Picture for 프랑스는 미래를 위한 저배출 모빌리티 솔루션을 만듭니다.
SDG 13: 기후 행동

프랑스는 미래를 위한 저배출 모빌리티 솔루션을 만듭니다.

직원들은 탄소 배출을 줄이기 위해 자전거와 전기차를 사용합니다.

Picture for Sarotlahütte 산장의 파워 서플라이 현대화
SDG 7: 경제적이고 재생 가능한 에너지

Sarotlahütte 산장의 파워 서플라이 현대화

사회에 도움이 되는 국가별 프로젝트

Picture for 폴란드 자회사의 100년 동안 100그루의 나무 심기
SDG 13: 기후 행동

폴란드 자회사의 100년 동안 100그루의 나무 심기

기후를 위한 지역 사회 활동.

Picture for 이론과 실무 분야의 최첨단 기술
SDG 10: 불균등 감소

이론과 실무 분야의 최첨단 기술

학생들의 진로와 미래를 지원합니다.

Picture for 독보적인 정수 시스템
SDG 11: 지속 가능한 도시와 커뮤니티

독보적인 정수 시스템

Airfield Estate에서는 자급 자족과 자원 보존에 중점을 두고 있습니다.

Picture for ERP와 태양광 발전을 결합한 스페인
SDG 7: 경제적이고 재생 가능한 에너지

ERP와 태양광 발전을 결합한 스페인

물류 센터 옥상의 태양광 시스템은 필요한 전기의 4분의 1을 공급할 수 있어야 합니다.

Picture for 독일, All Electric Society를 위한 청사진 구축
SDG 9: 산업, 혁신 및 인프라

독일, All Electric Society를 위한 청사진 구축

Blomberg에 위치한 All Electric Society Factory는 섹터 커플링을 산업적 규모로 실현합니다.

Picture for 자동차 경기에 출전한 덴마크 선수들
SDG 13: 기후 행동

자동차 경기에 출전한 덴마크 선수들

선두를 지키기 위한 지속 가능성과 교육.

Picture for 소모량의 명확한 파악이 가능한 포르투갈
SDG 12: 책임 있는 소비와 생산

소모량의 명확한 파악이 가능한 포르투갈

에너지 절약을 위해서는 전기가 어디에서 사용되는지 정확히 알아야 합니다.

Picture for 독일에서 개최된 집회

독일에서 개최된 집회

직원을 위한 광범위한 프로그램을 통해 지속 가능성에 생명을 불어넣습니다.

Picture for 스위스는 태양광을 필요로 합니다.
SDG 7: 경제적이고 재생 가능한 에너지

스위스는 태양광을 필요로 합니다.

먼저 자갈을 깔고 그 위에 패널을 설치하는 방식으로 224 m² 규모의 PV가 지붕에 펼쳐집니다.

Picture for 태양광 에너지를 수확하는 중국
SDG 7: 경제적이고 재생 가능한 에너지

태양광 에너지를 수확하는 중국

새로운 PV 시스템을 통해 Phoenix Contact China는 재생 가능한 에너지를 사용하는 자체 공급에 투자하고 있습니다.

Picture for 사회적 불이익과 싸우는 브라질
SDG 10: 불균등 감소

사회적 불이익과 싸우는 브라질

그레이터 상파울루에 있는 이 회사는 막대한 사회적 영향력을 바탕으로 가난한 9명의 젊은이들에게 다양한 직업 훈련을 제공합니다.

녹색 풍경 조감도

지속 가능한 행동 및 관리

피닉스컨택트는 자원 보존과 환경 및 기후 보호를 위해 최선을 다하고 있으며 개별 프로젝트를 훨씬 뛰어넘는 광범위한 노력을 기울입니다. 피닉스컨택트는 이러한 문제를 중요하게 생각하며 개발에서 제조 및 물류에 이르기까지 지속 가능한 가치 체인에 초점을 둡니다.

지속 가능한 개발 목표 로고

국제적 목표

전세계적으로 지속 가능한 프로젝트를 시작하고 구현하려는 피닉스컨택트의 노력은 지속 가능한 개발 목표(SDG)와 밀접하게 연관되어 있습니다.

2015년 UN은 경제적, 사회적 및 생태적 차원에서 지속 가능한 개발을 보장하기 위해 총 17개의 국제적인 지속 가능성 목표를 채택했습니다.

데이터를 투명하게 표시
생태 풋프린트

제품이 환경에 미치는 영향은 제품 환경 풋프린트(PEF)로 표시됩니다.

풋프린트에 대한 추가 정보
TWIN 설계 풋프린트