사회적 불이익과 싸우는 브라질
프로젝트 목표
불평등 감소, 동등한 기회 장려 – 브라질에서 피닉스컨택트가 추구하는 목표입니다. 그레이터 상파울루에 있는 이 회사는 막대한 사회적 영향력을 바탕으로 가난한 9명의 젊은이들에게 다양한 직업 훈련을 제공합니다.
이정표
- 적극적 빈곤 퇴치
- 더 큰 사회 정의 구현
- 더 나은 삶을 위한 새로운 기회
- 더 많은 교육
교육 장소
가족 구성원 혜택
취업을 통한 빈곤 타파
피닉스컨택트는 브라질에서 "누구에게나 기회를"이라는 지속 가능성 프로젝트를 진행합니다. 사회적으로 취약한 9명에게 폭넓은 직업 훈련을 통해 보다 나은 삶의 기회가 제공합니다. 무엇보다 그들의 가족에게 끼치는 영향이 지대합니다. 9명의 젊은이에 대한 교육을 통해 최소 60명의 가족 구성원의 삶에 지속 가능한 변화를 가져올 것입니다. Phoenix Contact Brazil은 이 프로젝트에서 다른 파트너와 긴밀히 협력하고 있습니다. 교육이 성공적으로 이루어지려면 학교, 언어, 여행 경비 및 음식 제공과 관련된 문제도 해결되어야 합니다. 이를 위해 최대한의 지원을 제공하고 사회 정서적 문제도 해결하는 코디네이터가 교육을 모니터링합니다. 회사에 출근하여 집에 돌아가기 전까지 지속적으로 관리가 이루어집니다.
멘토 역할을 맡는 직원
교육은 내용면에서 광범위하고 자기 개발을 위한 프레임워크를 제공합니다. 핵심은 기술 콘텐츠와 물류입니다. 글로벌 물류 체인의 관점에서 보았을 때 상품 흐름에 대한 지식의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 따라서 미래의 교육생은 추가 영어 수업을 받게 됩니다.
언어와 직업을 넘어서: 프로젝트에는 멘토링도 포함되어 있습니다. 이 프로젝트의 대부분은 효과적으로 멘토링 역할을 수행하는 피닉스컨택트 직원이 설계했습니다.