제품 환경 풋프린트 피닉스컨택트 제품이 환경에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보십시오.
환경 풋프린트를 계산 가능하게 만들기
피닉스컨택트는 우리 제품이 환경에 어떤 영향을 미치는지 최대한 정확하게 보여주기 위해 각 제품의 생태 풋프린트를 조사합니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 제품 환경 풋프린트(PEF)를 만듭니다. 이 발자국에는 제품의 이산화탄소 값에 특히 중점을 두고 최대 18개의 환경 지표가 고려됩니다. 데이터가 제공되는 경우 토지 이용이나 물 소비와 같은 기타 지표도 계산됩니다.
모든 단계가 관련됨
PEF의 계산에는 전체 가치 사슬에 대한 면밀한 조사와 함께 다음 단계가 포함됩니다.
- 제품 디자인 및 원자재 선택
- 모든 생산 단계를 포함하는 제조 공정
- 제품의 배포
- 제품의 사용 및 수명 종료 단계
투명성 활용
우리는 모든 프로세스와 생산 워크플로에서 새로운 결정을 내려야 하는 문제들에 끊임없이 직면하고 있으며 이를 위해 이전에 이루어진 절차들도 검토합니다. 이러한 결정 과정에서 지속 가능성 측면이 고려되도록 위해서는 어떠한 조치가 가장 큰 효과를 얻을 수 있는지를 평가해야 합니다. 내부 프로세스에 대한 환경 지표를 통해 결론을 도출할 수 있기 때문에 PEF를 조사하고 계산하는 것은 큰 도움이 됩니다. 이를 통해 프로세스를 지속적으로 개선하여 환경에 미치는 영향을 줄이고 자원을 보존할 수 있습니다.
데이터의 품질
피닉스컨택트는 PEF 계산을 위해 ISO 14040 및 ISO 14044 표준의 모델을 따릅니다. PEF를 결정하기 위해 기본 데이터와 환경 데이터베이스의 데이터를 사용합니다. 피닉스컨택트는 데이터의 출처를 투명하게 표시하기 위해 데이터를 품질 수준으로 나눕니다. 피닉스컨택트는 이러한 방식을 통해 투명성을 확보하고 고객이 언제든지 계산된 환경 지표의 데이터 품질과 이산화탄소 배출량에 대한 정보를 얻을 수 있도록 합니다.
이산화탄소 풋프린트
피닉스컨택트는 제품 환경 풋프린트 생성과 데이터 투명성을 통해 지속 가능한 제품 포트폴리오를 위한 올바른 방향을 설정하고 있습니다.
피닉스컨택트는 고객이 지속 가능한 제품과 공급망을 만들 수 있도록 돕습니다. 이는 보다 환경 친화적인 소재와 프로세스를 선별하여 사용함으로써 환경에 미치는 영향을 줄인다는 것을 의미합니다.