긍정적인 기후 변화를 위해 태양의 힘을 사용하고 있는 미국
프로젝트 목표
전원 그리드에 대한 의존도를 줄이기 위해 미국 자회사는 지붕에 961 kW PV 시스템을 설치했습니다. 피크 시간대에는 총 에너지 요구량의 최대 30%가 시스템에서 생성됩니다.
이정표
- 태양광 시스템 계획 및 설치 업체 선정
- 시스템 구현 및 설치
연간 전기 비용 절감
태양광 발전을 통한 에너지 요구 사항 충족
기후 친화성을 높이기 위한 두 가지 시스템
태양광 프로젝트는 미국 자회사가 탄소 배출량을 줄이기 위해 실행하고 있는 또 다른 방법입니다. 물류 센터 옥상에 있는 태양광 전지판은 이미 설치되어 있는 열 병합, 전력, 냉각 시스템을 보완하여 미국 시설 전기의 50%를 생산합니다. 봄과 가을의 화창한 날에는 두 시스템이 전체 시설에 전력을 공급하기에 충분한 전력을 생산합니다. 피크 시간대와 흐린 날에는 여전히 그리드에서 추가 전력을 사용해야 합니다.
옥상의 태양광 전지판을 설계하기 위해 피닉스컨택트 미국 자회사는 Gatter & Diehl Consulting Engineers 및 Terrasol Energies, Inc.와 협력했으며, 수많은 피닉스컨택트 제품이 시스템의 모니터링 부분에 사용되었습니다.
눈으로 볼 수 있는 가장 먼 곳까지 이어진 PV 패널: 태양광 전지판은 최대 961 kW를 생성할 수 있는 SunPower의 PV 패널 2,185개로 구성됩니다. 펜실베니아 환경 보호국의 보조금 250,000달러와 PPL ACT 129 기금의 보조금 270,000달러는 태양광 전지판에 대한 180만 달러의 투자를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
피닉스컨택트 미국 자회사는 지역 사회와 회사에 도움이 되는 변화를 만드는 데 앞장서고 있습니다. 이 자회사는 2023년 4월에 펜실베니아 주지사로부터 환경 우수 상을 받았습니다. 피닉스컨택트 미국 자회사가 이 상을 수상한 것은 이번이 네 번째입니다.
장기적으로 피닉스컨택트의 생태 발자국을 줄이는 것이 우리의 최우선 과제입니다. 지속 가능성과 재생 가능한 에너지는 완전한 전기 사회인 All Electric Society에 대한 피닉스컨택트 비전의 핵심입니다.