지속 가능성 향상을 위해 연결을 만든 중국

“AES Youth”는 공익을 위한 가치를 형성합니다.
청소년의 날 행사의 중국 피닉스컨택트 직원

프로젝트 목표

중국 자회사는 "AES Youth Freecycle"을 통해 사용하지 않는 물건을 다른 사람들과 공유하도록 만들기 위해 이벤트를 시작했습니다. 5월의 하이라이트는 블라인드 박스와 대화형 토론이었습니다.

이정표

  • 일상 생활에서 사용하지 않는 물건에 대한 인식 제고
  • 청소년의 날 행사(5월 4일)

1,000

참여한 청소년

AES Youth Freecycle의 중국 피닉스컨택트 직원

대인 관계 및 물질적 가치 강화

사랑과 지속 가능성 전달: 피닉스컨택트 중국은 5월 4일 청소년의 날에 공익을 위해 첫 번째 "AES Youth Freecycle" 이벤트를 시작했습니다. 이 이벤트를 통해 사용하지 않은 품목은 새 소유자에게 전달되었습니다.

생활 수준이 향상됨에 따라 많은 사람들이 수년에 걸쳐 더 많은 물건들을 구매하게 되었지만 이러한 물건들을 사용하지 않고 방치하면 상당한 자원 낭비를 초래하게 됩니다. 이러한 물건에 새로운 가치를 부여하기 위해 피닉스컨택트 중국은 사람들에게 사용하지 않은 물건을 기부할 것을 권장합니다. 기부된 물건은 블라인드 박스 개념을 통해 새로운 소유자에게 전달됩니다.

AES Youth Freecycle의 중국 피닉스컨택트 직원

물건 공유를 넘어서는 연결 만들기

낮은 진입 장벽과 높은 참여율: 5월 캠페인에는 1,000명 이상이 참여했습니다. 어린이 장난감, 생활 용품, 서적, 출판물, 예술품, 공예품 등의 품목이 새로운 주인을 찾아 갔습니다. 비용이 전혀 들지 않고 배출물도 발생하지 않고 지속 가능합니다. 물건의 가치 외에도 기증자와 수혜자는 개인적인 관계를 형성할 수 있는 기회를 가졌습니다. 기부 물품에 대한 논의, 블라인드 박스를 열었을 때의 놀라움, 그리고 궁극적으로 선한 일을 하겠다는 의지가 큰 상승 효과로 이어졌습니다. 이는 개인, 공동체, 더 나아가 지구적 연결입니다.

모든 "AES Youth" 참가자들은 계속해서 지속 가능성의 힘을 전파하고 선의를 구체적인 행동으로 옮기며 지속 가능성을 가시화합니다. 이벤트의 지속적인 개최가 계획 중입니다.

Image for sustainability development goal number 12
책임 있는 소비와 생산

물건의 지속 가능한 처리

“AES Youth”에 참여하게 되어 정말 멋지네요! 사용하지 않은 물건을 교환하는 이면에는 블라인드 박스를 여는 놀라움뿐만 아니라 지속 가능성의 시각화 효과도 숨어 있습니다.

Qian Xiujuan, MarCom 및 DXM 관리자

피닉스컨택트에 연락하기

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom 및 DXM 관리자

연관 제품