ing’enious network는 소녀와 소년들에게 기술에 대한 열정을 고취시키는 것을 목표로 합니다.
프로젝트 목표
"MINT with Mara and Felix" 프로젝트는 유치원 어린이들에게 기술에 대한 초기 경험을 심어주고 소개하기 위한 프로젝트입니다.
이정표
MINT에 대한 한 다양한 실험을 위한 가이드라인 개발
소재 목록 작성
소재 상자 구성
다양한 유치원과 시범 프로젝트 진행
수학,
자연 과학, 컴퓨터 과학, 기술 등의 다양한 분야에 대한 24가지 실험
실험 지침
특히 소녀들이 기술에 관심을 갖도록 하는 것이 피닉스컨택트의 여성 ing’enious network가 직접 선택한 사명입니다. 이것은 단순한 사명을 뛰어넘는, 진정한 마음의 문제입니다. 미취학 연령의 소녀들(및 소년들)은 매우 열정적이며 매사 주저하지 않습니다. 이것이 바로 기술을 사랑하는 피닉스컨택트 동료들이 "MINT with Mara and Felix" 프로젝트를 위한 아이디어를 떠올린 방법입니다.
Mara 및 Felix와 함께 유치원 아이들은 다양한 MINT 주제에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 아이들은 다양한 시도를 하고 그들에게 영감을 주는 것이 무엇인지 알아낼 수 있습니다. 이를 위해서는 매주 특정 주제에 대한 실험이 필요합니다.
주요 과목은 장인 정신과 건축, 전기와 에너지, 정보 기술, 자연 과학, 폐기물 처리, 기계, 자기학 등입니다. 예를 들면, 아이들은 중력과 다양한 형태의 에너지에 대해 배우고 자성 물질을 발견하는 모험을 떠나기도 합니다.
모든 테스트는 Inga라는 부엉이의 경험에 대한 이야기를 큰 틀로 하여 어린이들이 친근하게 느낄 수 있도록 구성하였습니다. MINT 부엉이인 Inga는 아이들이 조사하고 이것저것 시도해 보면서 질문에 대한 답을 찾을 수 있도록 도와줍니다.
불평등 감소
양성 평등 달성 및 여성과 소녀들의 역량 강화
피닉스컨택트는 이러한 기회를 제공함으로써 어린이, 특히 소녀들이 기술 분야에 참여하고 나중에 기술 환경의 전문 직종을 위한 학습을 이어가도록 장려할 수 있기를 바랍니다.