빌딩의 에너지 요구 사항을 충족하는 벨기에의 태양광 간이 차고
프로젝트 목표
벨기에 지사는 간이 차고에 태양광 시스템을 설치하여 최대 수요 전력 40 kWp로 하루 평균 100 kWh의 에너지를 생산할 수 있게 되었습니다. 이는 빌딩의 전체 에너지 소비를 충당하기에 충분합니다.
이정표
- 주변 환경을 크게 바꾸지 않는 가능성 평가
- 태양광 간이 차고 설치
평균 일일 생산량
최대 수요 전력
설치된 태양광 패널
초기 아이디어에서 여러 단계의 구현까지
생태학적 에너지 소비와 생태학적 솔루션을 장려하는 것은 최근 몇 년간 벨기에 법률에서 중점적으로 거론된 사항이었습니다. 이는 에너지 환경에 큰 변화를 가져왔으며, 기존 에너지 인프라에 커다란 도전 과제를 안겨주었습니다. 특히 2022년의 에너지 위기는 에너지의 비효율적인 사용에 대해 일반 대중이 관심을 갖도록 만들었습니다.
사용자는 피닉스컨택트의 MINT 에너지 관리 시스템을 사용하여 가장 경제적이고 친환경적인 방식으로 에너지를 소비할 수 있습니다. 이 방식은 사용자가 에너지 위기로 인해 수요가 매우 높았던 두 분야인 지역 발전(예: 태양광 발전, 풍력, Power-to-X 등)과 지역 에너지 저장(예: 배터리)에 투자하도록 장려하기도 합니다.
이러한 모든 측면은 벨기에 지사가 일종의 쇼룸을 개발하도록 만들었습니다. 그곳에서 방문객들은 시스템에 대해 알아보고 효과를 직접 경험할 수 있습니다.
주차장의 일부가 소규모 태양광 시설로 전환되었기 때문에 예상보다 쉽게 구현할 수 있었습니다. 특히 벨기에 팀은 태양광 솔루션 분야의 선두 기업인 Enerdeal과 협력하여 산업적인 외관을 가지면서도 설치가 매우 쉬운 콘크리트 기반의 태양광 간이 차고를 만들었습니다.
태양광 간이 차고는 많은 고객들이 지역 태양광 발전이 에너지 관리에 미치는 긍정적인 영향을 직접 확인할 수 있도록 만든 좋은 예입니다.
우리는 이 태양광 시스템과 기타 모든 기술을 통해 에너지 혁명을 이끄는 혁신가이자 기술 개척자로 자리매김하기를 원합니다. 단순히 말로 설명하는 대신 실제로 이 시스템이 어떻게 작동하는지 보여주고 싶습니다.