지속 가능성 프로젝트

이론과 실무 분야의 최첨단 기술

학생들의 진로와 미래를 지원합니다.
루마니아 Ham Janos 고등학교 학생들

프로젝트 목표

피닉스컨택트 루마니아는 이 교육 프로젝트를 통해 학생들에게 최첨단 제품 및 기술을 사용할 수 있는 기회를 제공하여 학생들이 직업적인 삶을 준비할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. Satu Mare의 Ham Janos 고등학교에는 산업 자동화 시나리오를 위한 다양한 컴포넌트가 지원됩니다.

이정표

  • 이론적 지식과 실습을 결합한 최적의
    학습
  • 학생과 전문가 간의 직접적인 교류를 통해 기술과 지식을 개발하는 것을 목표로 실제 프로젝트를 체험합니다.
  • 인턴십과 함께 학생들이 선택한 직업 분야로 진입할 수 있도록 도움으로써 단순한 교육 프로그램 이상의 지원을 제공합니다.

10 - 12

매년 프로젝트에 참여하는 학생의 수

30%

프로그램을 이수한 학생의 취업률

루마니아 Ham Janos 고등학교의 학생들

다음 세대의 산업 자동화를 위해

피닉스컨택트는 후원 프로그램의 일환으로 7개의 PLC 로직 스타터 키트와 7개의 전원 공급 장치를 고등학교에 기증했습니다. 이러한 장치는 담당 교육자인 Robert Bora와 Ioan Roter가 교실에서 사용합니다. 그들은 9학년과 10학년 학생들에게 전기 공학과 산업 자동화의 기초에 대한 이론과 실습으로 가르칩니다.

과학 및 직업 교육에 초점을 맞춘 Ham Janos 고등학교는 피닉스컨택트의 완벽한 후원 파트너입니다. 학생들은 필요한 기술 지식과 함께 고품질의 산업용 컴포넌트를 직접 다루면서 산업 자동화 분야에서 성공적인 경력을 쌓기 위한 교육을 받습니다.

Image for sustainability development goal number 10
불평등 감소

직장 생활에 대한 더 나은 시각을 통해

Ham Janos 고등학교와의 파트너십은 피닉스컨택트가 사회적 책임을 다하고 차세대 산업 자동화 전문가를 육성하겠다는 약속을 이행하는 증거입니다.

Razvan Encica - Phoenix Contact Rumänien, 본부장
10학년과 11학년 학생들과 함께 있는 Robert Bora

헌신적이고 열정적인 선생님들

10학년 교사인 Robert Bora는 "학생들은 피닉스컨택트 장치를 사용하여 얻은 지식과 실무 경험을 통해 큰 혜택을 받고 산업 자동화 분야에서 성공적인 경력을 쌓게 될 것입니다"라고 자랑스럽게 말합니다.

피닉스컨택트에 연락하기

Raluca Manta
Raluca Manta
루마니아 마케팅 관리자

연관 제품