지속 가능성 프로젝트

독보적인 정수 시스템

Airfield Estate와 협력하여 생태계 오염을 방지하고 수자원 보존을 촉진합니다.
녹색 들판의 물 여과 시스템

프로젝트 목표

피닉스컨택트의 아일랜드 자회사는 Airfield Estate와 협력하여 갈대밭 수처리 프로젝트를 진행하고 있습니다. Airfield Estate의 물 여과 시스템은 물을 절약하고 재사용하도록 설계되었습니다. 이 프로젝트에는 물, 환경 보호, 자원 관리의 중요성에 관한 특별 교육 프로그램도 포함되어 있습니다.

이정표

  • 폐수 재활용
  • 물 소비에 대한 인식 제고를 위한 교육 프로그램 개발
  • 생태계 오염 감소

300,000

연간 방문객

Airfield Estate는 지속 가능성에 전념하는 비영리 교육 단체로 피닉스컨택트와 함께 지역 갈대밭을 사용하여 물을 처리하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 현지 정수 시스템은 2023년 말까지 재활용될 예정입니다. 이 과정에서는 물 소비 및 자원 관리에 관한 워크숍이 방문객들에게 제공될 예정입니다.

Image for sustainability development goal number 07
저렴하고 깨끗한 에너지

물 절약을 위해.

물 절약을 위한 매우 유익한 기여

Airfield Estate는 피닉스컨택트와 함께 갈대밭 수처리 프로젝트를 시작했습니다. 2023년 3월에 시작된 이 프로젝트는 연말까지 진행될 예정입니다.

이 프로젝트를 통해 Airfield Estate는 향후 5년 이내에 지속 가능한 식품 허브가 되겠다는 목표에 한 걸음 더 가까워졌습니다. 이를 위해서는 물을 주의해서 사용하는 것이 필수적인 전제조건입니다. 이 프로젝트의 경우 조직이 프로젝트에 대한 정보와 함께 지속 가능한 순환 경제에 대한 일반 정보도 제공하는 교육 프로그램을 운영하기 때문에 사회적 측면에서의 역할도 수행합니다.

피닉스컨택트에 연락하기

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
아일랜드 국가 관리자

연관 제품