ERP와 태양광 발전을 결합한 스페인

물류 센터 옥상의 태양광 시스템은 필요한 전기의 4분의 1을 공급할 수 있어야 합니다.
피닉스컨택트 스페인 지사 지붕의 태양광 시스템

프로젝트 목표

스페인의 자회사는 태양광 발전 시스템을 사용하여 자체 전기 요구량의 1/4을 충당한다는 목표를 세웠습니다.

현지 건설 회사의 상세한 타당성 분석을 통해 피닉스컨택트의 스페인 물류 센터 지붕에 내하중 여유 공간이 있음이 확인되었습니다.

이정표

  • PV(Photovoltaics)를 사용하여 기후 변화에 효과적으로 대응
  • 재생 에너지 생성을 위해 지금까지 사용되지 않았던 지붕 영역 활용

110 MWh

연간 태양광 발전량

66 t

이산화탄소 배출량 감소

134 kWp

태양광 발전

기존의 지붕 표면에서 에너지 하베스팅

스페인 북부의 아스투리아스 기술 공원에 위치한 총 면적이 약 6,000m²인 피닉스컨택트 물류 센터의 지붕은 단순한 지붕 이상의 기능을 제공합니다. 일반적으로 대규모 상업용 부동산의 지붕은 구조적으로 추가 하중을 견디도록 설계되지 않았기 때문에 활용되지 않은 상태로 남아 있는 경우가 많습니다. 무게가 추가될 때마다 지붕 구조가 계산된 내하중 한계에 가까워집니다. 내하중과 관련한 규정으로 인해 개발이 끝난 상공업 지역에서는 태양광 발전 시스템과 같은 현대화 또는 개보수가 어려우며, 이는 경량 태양광 패널에 대한 수요가 증가하는 이유이기도 합니다. 경량 태양광 패널은 유연하고 무게가 가벼우며 지붕 재료에 직접 접착할 수 있습니다.

Image for sustainability development goal number 07
저렴하고 깨끗한 에너지

태양광 발전으로 생산된 재생 가능한 전기는 All Electric Society를 위한 길을 열어줍니다.

이 투자에 대한 우리의 목표는 기후 변화에 대응하는 싸움에 기여하는 것입니다.

Bruno Lorenzo, 재무 및 관리 이사

남쪽을 향하고 있어 태양광 발전 극대화

스페인에서는 하부 구조가 있는 일반 태양광 발전 시스템에 투자하기로 했으며, 이러한 결정은 현지 건설 회사에서 수행한 구조적 가능성에 대한 상세한 분석에 근거했습니다. 이러한 결정은 스페인 지사의 지붕이 고정 솔루션을 지원하기에 충분한 여유 공간을 가지고 있기 때문에 가능했습니다. 스페인 지사의 경우 운이 좋게도 남쪽을 향하고 있었기 때문에 호일 버전에 비해 패널 버전을 사용하여 더 높은 수율을 얻을 수 있었습니다. 계산된 연간 생산량이 110 MWh에 달하기 때문에 약 600m² 규모의 시스템을 통해 자체 수요의 약 25%를 충당하기에 충분한 전기를 공급할 수 있을 것으로 예상합니다. 이는 약 500개의 주거 단위가 있는 약 40개의 건물 규모에 해당합니다.

피닉스컨택트에 연락하기

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
재무 및 관리 이사, 피닉스컨택트 스페인

연관 제품