소모량의 명확한 파악이 가능한 포르투갈

에너지 절약을 위해서는 전기가 어디에서 사용되는지 정확히 알아야 합니다.
포르투갈 자회사 빌딩

프로젝트 목표

미세 분해능 센서 기술 및 측정 데이터 수집을 통해 장기적으로 자원을 절약하고 에너지 소모량을 줄이기 위한 효과적인 조치가 무엇인지 명확히 알 수 있습니다. 디지털화는 이를 위한 기반을 구축합니다.

이정표

  • 세부 에너지 소모량 데이터를 통한 투명성 향상
  • 목표 투자를 위한 의사 결정 기준
  • IoT 기능을 갖춘 인텔리전트 제어 시스템 사용
  • 비교 가능한 고객 프로젝트를 위한 청사진

12

장기 측정을 위한 개월 수

디지털화에 생명을 불어넣는 기업

긴 설명은 생략하고 어떻게 하는지 직접 보여드리겠습니다. 포르투갈의 신트라에 있는 수많은 유적은 수 세기 동안 사람들이 얼마나 위대한 일들을 할 수 있는지를 잘 보여줍니다. 고대 궁전이 있는 신트라의 문화 경관이 유네스코 세계 문화 유산으로 등재된 데에는 그만한 이유가 있습니다. 이러한 상황에서 2008년에 설립된 피닉스컨택트의 자회사는 새로운 주민으로서 도시에 활력을 불어넣는 동시에 지속 가능성 향상하기 위해 전념하고 있습니다. 피닉스컨택트는 최신 기술을 사용하여 에너지 효율성을 개선할 수 있는 방법을 제공합니다.

경제적인 방법으로 기후를 보호하기 위해 피닉스컨택트의 솔루션이 어떻게 사용될 수 있는지 알아보십시오.

Carlos Coutinho, 마케팅 관리자
Image for sustainability development goal number 12
책임 있는 소비와 생산

데이터 수집, 정보 획득 및 조치 도출

신뢰할 수 있는 정보에 기반한 의사 결정

에너지 효율을 향상하기 위해서는 정보를 추출하기 위한 데이터가 필요합니다. 프로젝트의 또 다른 부분은 수집된 지식을 IoT 정보 시스템으로 이전하는 것이었습니다. 이를 통해 다양한 기간의 에너지 소모량 데이터에 대한 놀라운 평가 결과를 얻을 수 있게 되었습니다. 이를 통해 일정 전반에 걸쳐 추세를 식별할 수 있기 때문에 장기적인 효율성 측정이 가능하게 되었습니다. 이 조치에는 비효율적이고 번거로운 시스템을 대체하는 최신 하드웨어에 대한 투자가 수반됩니다. 투자 수익 측면에서 가장 큰 효율성 향상을 가져오는 작업은 수집된 데이터에서 파생될 수 있습니다.

피닉스컨택트에 연락하기

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
마케팅 관리자, 포르투갈

연관 제품