Referanse ·
23.08.2024

Med en lidenskap for teknologi og motorsport OWL racing team er avhengig av robuste pluggforbindere fra Phoenix Contact.

Oransje pluggforbinder med sikker tilkoblingsflate foran en batterienhet

Kortversjon

I hjertet av Øst-Westfalen, en region som er kjent for sin teknologiske innovasjon, jobber et team av studenter fra TH OWL med å utvikle en ny elektrisk racerbil som skal delta i Formula Student. Robuste pluggforbindere fra Phoenix Contact brukes for første gang i batteriet.

Till Söffgen bak den røde rammen på racerbilen

Till Söffgen jobber hos Phoenix Contact og er en del av racingteamet ved den tekniske høyskolen i Lemgo

Pålitelighet teller på racerbanen

I TH OWL-verkstedet i Lemgo er det en håndgripelig kombinasjon av teknisk ekspertise og lidenskap for racing: De 35 studentene i OWL Racing Team jobber med sitt nye design - e-racingbilen OWL 2.4, som teamet ønsker å delta med i årets Formular Student.

I den globale designkonkurransen utvikler og bygger studentene en elektrisk racerbil på egen hånd i henhold til et gitt sett med regler. For Till Söffgen, som er ansvarlig for Powertrain-underteamet i år, er det ikke bare resultatet på banen som teller, men også den kontinuerlige forbedringen av bilen deres. "Vi er et ganske lite team, og med bare noen få studenter må vi ikke bare designe og bygge racerbilen, men også holde den i gang og vedlikeholde den. Derfor er det avgjørende for oss å bruke robuste og pålitelige komponenter i utviklingen vår."

To hender presser kontaktene på batteripolene

Press og monter: Batterikontaktene anbefales også for bruk på racerbane

Ny tilkoblingsteknologi for batteriet

Den elektriske racerbilens batteri, som veier rundt 70 kg og har en kapasitet på 6,4 kWh, er en av de spesielt komplekse komponentene under utviklingen. Den består av seks batterisegmenter, som til sammen når en total spenning på 600 V. En av de viktigste endringene sammenlignet med fjorårets modell gjelder kontaktsystemet i batteriet.

Dette er første gang designteamet har designet batteripoler fra Phoenix Contact. Till Söffgen forklarer beslutningen: "Vi har en effektgrense på 80 kW, dvs. rundt 133 A. Vi trenger en pluggforbinder med høy ytelse som også kan plugges inn i flere sykluser." Pluggforbinderne leveres ferdig montert og kan enkelt installeres. Selv med høyspenningshansker, som må brukes ved arbeid på batteriet, er pluggforbinderne fortsatt enkle å betjene. "Et allsidig og fornuftig system for oss", oppsummerer Söffgen.

I tillegg til enkel produksjon og drift har racingteamet fra OWL fokusert spesielt på sikkerhetsaspektet. "Regelverket stiller visse krav til sikkerhet, som vi enkelt oppfyller med batteripolene fra Phoenix Contact", forklarer Söffgen. Berøringsbeskyttede batteripoler og mekanisk koding gir all nødvendig sikkerhet når batteripoler skal kobles til. En akustisk tilbakemelding ved plugging gir trygg forbindelse med lang levetid. "Pluggforbinderne utsettes for enorme vibrasjoner på sporet. Derfor er det viktig at forbindelsen holder sikkert selv under krevende forhold."

Kretskortpluggforbinder mellom grønne kretskort

Kretskortene gir først og fremst fordeler når det gjelder brukervennlighet

Sikker overvåking

I tillegg til batterikontaktene brukes det også datapluggforbindere fra Phoenix Contact i batteriet for å sikre sikker overvåking av batterisegmentene. Det verste scenarioet for elkjøretøy er velkjent: Batteriet overopphetes og får hele bilen til å brenne. For å forhindre dette er OWLs racingteam avhengig av kontinuerlig overvåking av battericellenes spenning og temperatur.

Et batterisegment består av 432 runde litiumceller. Kretskort med måleelektronikk overvåker cellene. Verdiene avlyttes analogt og overføres internt via en kort-til-kort-pluggforbinder til kretskortet med overvåknings-IC-en. "For kort-til-kort-pluggforbinderne valgte vi SMD-versjonen av FQ 2.54 fra Phoenix Contact. Det var viktig for oss at pluggforbinderen var pålitelig og robust, siden den også erstatter en separat holder for det øvre kretskortet", sier Söffgen.

Spenningsovervåkingsovervåkingen måler verdiene og overfører dem til hovedkretskortet via CAN-bussen. "Vi trekker CAN-bussen og en forsyningsspenning én gang gjennom hele batteriet." Teamet bruker kretskort til dette. "Pluggforbinderne har tre viktige fordeler for oss: De er kompakte, SMT-kompatible og vi trenger ikke å krympe dem", sier Söffgen, og forklarer valget. Batteriets interne CAN-buss går til en PTSM-tilkobling på hovedkretskortet, der dataene analyseres. Styringen kontrollerer om en spenning eller temperatur er for høy, og aktiverer om nødvendig kontaktorer i batteriet slik at strømmen stoppes og bilen blir strømløs.

En lilla kabel forbinder en svart kontrollboks - den røde konstruksjonsrammen til racerbilen kan sees i den uskarpe bakgrunnen

Kjøretøyets styreenhet er integrert i den overordnede kommunikasjonen via CAN-bussen

Batteriets hjerte

Alle trådene samles på hovedkretskortet til batteristyringssystemet. Den danner grensesnittet mellom batteriet og andre styreenheter i kjøretøyet.

"Å utvikle hovedkretskortet er en av de største utfordringene", forklarer Söffgen. Men bare ved å utvikle systemet internt kan teamet oppfylle de svært spesifikke kravene i regelverket og ha den nødvendige fleksibiliteten til å reagere raskt hvis det for eksempel skulle oppstå en feil.

To rundpluggforbindere fra Phoenix Contact danner datagrensesnittet til kjøretøyet på batteriets hovedkretskort. CAN-bussen og en forsyningsspenning på 24 V går via rundpluggforbinderne. CAN-bussystemet muliggjør en betydelig reduksjon i antall kabler og kontakter, noe som reduserer vekten og reduserer arbeidet med kabeltrekket betydelig. For eksempel mottar hovedkontrollenheten for drivstyringen eller dashbordet for føreren alle data via CAN-bussen. "Ved å bruke forhåndsmonterte CAN-kabler sparer vi ikke bare mye tid, men får også en ren og pålitelig løsning", bekrefter Söffgen.

Tiltak for EMC-beskyttelse

Rundpluggforbinderne er en del av en pakke med tiltak for å redusere EMC-interferens som teamet har lansert denne sesongen. "Med KEB F6-omformeren er det installert en kraftig effektelektronikk på rundt 80 kW i kjøretøyet, noe som naturlig nok fører til mye forstyrrelser", forklarer Söffgen. Som et resultat av dette oppsto det gjentatte problemer med CAN-bussen i fjor.

Dette problemet skal nå løses gjennom ulike tiltak. Dette inkluderer galvanisk skille mellom CAN-nettverket på kretskortet og egen strømforsyning via rundpluggforbinderen. "Kontaktsystemet i kombinasjon med de matchende skjermede kablene gir oss et svært rent skjermunderlag hele veien rundt og gjør at vi kan beskytte bilen mot forstyrrelser på best mulig måte", sier Söffgen.

Fasit

Racingteamet fra East Westphalia er optimistiske med tanke på den kommende racingsesongen: Batteriets pålitelighet har blitt betydelig forbedret med pluggforbinderne fra Phoenix Contact. Studentformen handler tross alt ikke bare om posisjonering på banen, men også om sikker konstruksjon av kjøretøyet.

"Hvis vi klarer den tekniske inspeksjonen, deltar i løpet og kommer i mål, har vi oppnådd mye, sier Söffgen. "Men viktigere for oss enn selve løpet er det felles arbeidet med bilen og friheten til å prøve ut våre egne ideer - det er ganske kult."

Forfatter: Thorsten Sienk

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag